查看:
12240
回复: 6 |
关于工业级USB转网口的芯片选型
|
||||||||
qqcooler
4
主题
11
回复 |
发表于2018-12-08 19:49:55
|
只看该作者
1#
电梯直达
最近在找一款USB转网口的芯片。 本来设计的是AX88772C,这个芯片网口支持RMII,Rev-RMII,还可以直接支持Phy出来。 我的项目用的是USB转RMII的,但是这个芯片是商用级别的。 看到Microchip Lan95XX的支持USB转网口的,但是普遍都是集成了USB HUB功能,Lan9500AI直接是Phy差分信号出来了,如果对应我的设备,我还需要额外增加一个Phy芯片,而且还要增加多余的电路。 各位是否可以帮忙推荐一个芯片,工业级宽温,支持USB转以太网RMII的? 感激不尽! |
||||||||
水上漂老张
13
主题
191
回复 |
发表于2018-12-09 02:39:04
|
只看该作者
2#
看看CH563,南京沁恒芯片;
内核: 32 位 RISC 指令集 CPU,兼容 ARM V5TE 指令集,支持 16 位 Thumb 指令和增强 DSP 指令,默认 长期承接单片机类软硬件开发,QQ: 809668534 邮箱:bx133@126.com 电话/微信:15194925233
|
||||||||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2018-12-13 10:33:58
|
只看该作者
3#
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
||||||||
Q619906360
1
主题
15
回复 |
发表于2019-03-04 11:09:52
|
只看该作者
4#
NuMaker PFM-M487 采用NuMicro® M487以太网系列单片机,并以Arm® Cortex®-M4F为核心,内置 512 KB Flash,可支持OTA (Over-The-Air) 韧体升级,并内建160 KB SRAM,包含32 KB快取 (Cache) 用于加速外部SPI Flash就地执行 (eXecute-In-Place),是功能强大的IoT开发平台。系统主频最高可达192 MHz,主控平台配有安全、通信和设备管理模组,支持的功能包含外部 2 MB SPI Flash运行程式码、高速USB OTG、全速USB OTG、SD读卡器、以太网连结与透过板上音讯转码器播放音乐档案。NuMaker PFM-M487 可做为集点或是感测端节点,确保与管理设备安全地连接至云端伺服器,并可透过 Mbed? 伺服器软件,将搜集到的微量资料传送至云端,经由大数据分析技术处理,让开发者可快速验证、学习以及开发应用程式,开发板带有简单的输入操作界面,让开发者轻松完成物联网应用程式。
新唐一级代理商。提供技术支持VX:15323794243
|
||||||||
RoboticsX
0
主题
5
回复 |
发表于2020-01-14 17:13:40
|
只看该作者
5#
以太网芯片DM9000CEP如何?
3.1415926
|
||||||||
xiwang0328
0
主题
1
回复 |
发表于2020-09-16 09:35:28
|
只看该作者
6#
你好,请问这个芯片是需要下载程序的吗?还是固化好了的程序?能给下您的联系方式吗?我们有个项目想请您承包
|
||||||||
dean0918
0
主题
2
回复 |
7#
这种设计方案听说windows驱动不支持?
|
|