查看:
75782
回复: 216 |
超值款ARM微控制器 SWM180CBT6 仅4元钱的高性能Cortex-M0 马上有开发...
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-18 15:36:31
|
只看该作者
1#
电梯直达
SWM180CBT6-50 华芯威特 出品的 仅4元钱的高性能Cortex-M0 马上有开发板免费送,大家关注下相关送板子的活动。 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_109827.html 数据手册:华芯微特SWM180数据手册.pdf 原理图: 后面补充 库例程:SWM180_Lib.rar 模块例程: 后面补充 特点: 1. 50MHZ ARM Cortex-M0,120KB Flash,16KB SRAM, 2. 四个串口,一个CAN, 3. 大容量存储器,高达120KB Flash,16KB SRAM适合跑ucos,freeRTOS等操作系统。也可存储语音或字库信息。 4. 低功耗,低到uA级,可电池供电。 5. 宽电压供电2.3V-3.6V, 6. 多个32,16位定时器,支持计数,定时,PWM, 7. 四个串口,收发都有8个FIFO缓冲, 8. 一个CAN,64字节缓冲, 9. 两个IIC, 10. 两个SPI,有FIFO 11. SLCD,段码屏驱动模块, 12. 单周期32*32硬件乘法, 13. DIV,支持硬件快速除法和开方运算, 14. CORDIC,支持三角函数运算, 15. 模拟比较器, 16. 8通道12位ADC, 17. 6通道16位SigmaDelt型ADC, 18. 内部带基准参考电压,用于ADC转换, 19. 多个DMA直接数据通道,支持ADC,CAN,SPI,SRAM等, 20. 支持ISP,IAP程序下载与升级。 21. 封装: LQFP48,引脚间距0.5mm
有丰富的硬件设计原理图,软件库,程序例程可参考。
应用领域: 1.工业控制,自动化,PLC 2.仪器,仪表, 3.电力,通讯, 4.高精度测量,16位差分ADC多达6个通道。 5.无人机,航模,电动工具 6.变频器,逆变器,电源控制。 |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-04-18 15:43:37
|
只看该作者
2#
白菜价,确实 Low Cost 希望相关开发工具和SDK等能跟上就行. |
|||
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2017-04-18 21:03:12
|
只看该作者
3#
16位Sigma-Delta ADC和段码LCD驱动这俩很赞啊!
|
|||
mark
1
主题
89
回复 |
发表于2017-04-18 22:24:12
|
只看该作者
4#
坐等样板啊。有这个,就可以开始搞起来了。另外,这个后期供货如何,别一下子就死。。
|
|||
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2017-04-18 22:24:37
|
只看该作者
5#
1.8V to +5V supported is required.
|
|||
模拟之家
8
主题
151
回复 |
发表于2017-04-19 08:34:55
|
只看该作者
6#
功能选择配置: IOMUX Funtion功能异常强大,类似于NXP的LPC800 LPC812一样的。不同功能对应的引脚可以任意分配到指定的IO端口上。 画原理图,板子布线就太好了!! 能: ? UARTn_TX ? UARTn_RX ? I2Cn_SDA ? I2Cn_CLK ? PWMx_OUT ? PWM_BREAK ? COUNTERn_IN ? CAPTURE_IN ? CAN_RX ? CAN_TX 端口复用通过 FUMUXn_x 寄存器进行配置,每个端口对应 2 到 3 个 FUMUX 寄存器, 通过将指定编号(见表格 6-5)配置至对应管脚所在寄存器,并在引脚复用寄存器将对应管 脚选择为复用功能配置项,则该引脚被配置为指定数字功能。 |
|||
HGQ21102
4
主题
1
回复 |
发表于2017-04-19 08:49:03
|
只看该作者
7#
才4个大洋,白菜价,坐等楼主送开发板
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-19 10:15:55
|
只看该作者
8#
开发板大约这个月底或是下个月初出来,大家可以先看手册,准备下设计。
|
|||
miaoqiongb
8
主题
94
回复 |
发表于2017-04-19 11:35:54
|
只看该作者
9#
你自己设计的开发板?这颗料有没有在工业场合大批量使用过?关心稳定性和抗干扰
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-19 12:28:14
|
只看该作者
10#
你好,是我向原厂申请下来的开发板,买芯片送开发板。 稳定性与抗干扰没问题的,因为前期是针对大客户做的芯片,大客户反映状态良好。现在改向面向中小客户了。所以质量,稳定性没问题的。 大家请放心使用。 现在是亏损促销,以后量大了,才不会亏损的。 |
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-19 12:44:22
|
只看该作者
11#
1. SWM240 是Cortex-M0的2.5-5.5V工作电压型,针对工业、电力、汽车等环境,进一步提升抗干扰能力特别强。针对电力电压、电流提供高达8级的可编程运放PGA,8级基准电压可选择。 工作温度:-40°c ~ +105°c。 例程库: 数据手册: 2. SWM180 是Cortex-M0的2.3-3.6V工作电压型(LQFP48的工作电压更宽,适合电池供电的),或者是 2.7-3.6V工作电压(LQFP32或是LQFP64常规供电的), 抗干扰能力强。 工作温度:-40°c ~ +85°c。 例程库: 数据手册: 以上两款都是长期运行测试过的系列的MCU,有大客户长期大规模量产,稳定运行的品质保证。稳定性与抗干扰能力是客户认可的! |
|||
miaoqiongb
8
主题
94
回复 |
发表于2017-04-20 12:33:48
|
只看该作者
12#
SWM240 貌似工业应用更适合,不知道价格怎么样?
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-20 12:53:30
|
只看该作者
14#
已经在立创了240系列,工业电压2.5-5.5V 温度高达105度,增强了这么多功能。 |
|||
DF104D
2
主题
49
回复 |
发表于2017-04-20 14:21:42
|
只看该作者
15#
现在咋都爱用CBT6后缀,,这个片子明明不兼容CBT6
|
|||
快乐电子
4
主题
246
回复 |
发表于2017-04-20 15:42:51
|
只看该作者
16#
参赛作品《智能正负脉冲电动车6-64V铅酸蓄电池多功能充电器》
|
|||
mark
1
主题
89
回复 |
发表于2017-04-20 16:02:47
|
只看该作者
17#
楼主,很期待这个,能否先弄demo板来测试功能,急需
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-20 16:18:36
|
只看该作者
18#
原理图与PCB设计参考: 开发板免费送,这个月底或是下个月初,买芯片送开发板,敬请关注!! SWM240 过几天到货,买芯片,送开发板,敬请关注!! 月底或是下个月初到。 高达50MHZ的ARM Cortex-M0内核,单周期硬件32*32乘法。 增加了硬件除法器,支持除法与开方运算,速度超快。 增强了抗干扰能力, 工作电压:2.5V-5.5V 大容量存储器:SRAM有16KB, Flash有64KB。 可以跑小型操作系统ucOS等。 多达4个串口,接收与发送都有8字节的FIFO缓冲,一个CAN,接收与发送都带有64字节的FIFO , 支持DMA多通道,支持ADC SPI CAN等等。 两个SPI有FIFO。 两个IIC接口。 ADC多达8个通道,12位精度,增强的8级PGA,可调输入采样的电压量程,可调参考电压,是电力电压电流宽范围输出采样的神器! 多封装可以选择,LQFP48, LQFP52,LQFP64 工作温度:-40°c ~ +105°c,实测120度也是正常的。1. SWM240C8T7-50 托盘 LQFP48 (引脚间距是0.5MM,易手工焊接,) http://www.szlcsc.com/product/details_109306.html 2. SWM240R8T7-50 托盘 LQFP64(引脚间距是0.5MM,易手工焊接,) http://www.szlcsc.com/product/details_109308.html 3. SWM240J8T7-50 托盘 LQFP52 (引脚间距是0.65MM,易手工焊接,) http://www.szlcsc.com/product/details_109307.html 4. SWM180CBT6-50 LQFP48 采购连接: http://www.szlcsc.com/product/details_109827.html
5. SWM180RCT6-50 LQFP64 采购连接: http://www.szlcsc.com/product/details_109305.html SWM240的论坛连接: http://club.szlcsc.com/article/details_3848_1.html
SWM180系列的论坛连接: http://club.szlcsc.com/article/details_3791_1.html 数据手册:华芯微特SWM240数据手册.pdf (下载次数:0)
参考例程:SWM240_Lib.rar (下载次数:0)
原理图与PCB设计参考:SWM2400_LQFP64_Demo_V1.zip (下载次数:0)
|
|||
老头子同学
0
主题
2
回复 |
发表于2017-04-20 20:56:23
|
只看该作者
19#
去官网溜了一圈,看看是哪路英雄:"华芯微特科技有限公司,成立于2009年12月,是一家由美国硅谷资深技术团队为核心的中国芯片设计公司,是国内首家ARM CORTEX-M0内核微处理器流片量产的公司。"MCU性价比很高哦,有合适的项目可以考虑。
|
|||
点点滴滴
9
主题
70
回复 |
发表于2017-04-20 23:19:07
|
只看该作者
20#
关注下,
|
|||
模拟之家
8
主题
151
回复 |
发表于2017-04-21 08:52:20
|
只看该作者
21#
关注下,仔细看了说明数据手册,什么时间有开发板出来,麻烦通知下, 非常感兴趣的。 SWM180的三款 LQFP32,LQFP48,LQFP64特别强大,特别是段码屏驱动,16位的ADC,超大存储器,带CAN,四个串口都有FIFO。超高的性价比,是其他芯片无比比拟的!
SWM240的三款LQFP48,LQFP52,LQFP64是2.5-5.5V工作电压,有CAN,四个FIFO的串口,支持实时可变的采集电压输出量程,可以8级可调的内部参考电压,是其他芯片没有的。
有都DMA直接数据通过,硬件除法器,开平方等等硬件模块,支持硬件三角函数运算。速度很快。
都是低功耗,可以支持UA级待机功耗,可以用于电池供电的,或是超级电容供电的的场合。 都有DMA,FIFO,可以解放CPU,处理多任务的能力更强大! |
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-22 09:31:33
|
只看该作者
22#
3. SWM240J8T7-65 托盘 LQFP52 (引脚间距是0.65MM,易手工焊接,)更改型号名称,前面写错了, 尾号的两拉数字-65表示是引脚间距是0.65MM,同理,-50表示引脚间距是0.50MM。 |
|||
阿甘
0
主题
49
回复 |
发表于2017-04-23 22:54:00
|
只看该作者
23#
手册写得真心不行
深圳科瑞格,电力测量专家
|
|||
miaoqiongb
8
主题
94
回复 |
发表于2017-04-24 11:27:29
|
只看该作者
24#
东西看起来不错 就是怕后期供货稳定与否 产品设计是个系统工程 也不能单看芯片价格
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-25 08:38:24
|
只看该作者
25#
已经有大客户大量成功量产,与长期稳定运行的案例。使用的ARM内核版本是最新稳定的版本。外设都是成熟稳定的授权IP.所以可以放心使用
|
|||
菜头电子
41
主题
315
回复 |
发表于2017-04-25 22:27:35
|
只看该作者
26#
能不能搞一个QQ群,一起讨论怎么使用这款芯片 .
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-26 09:03:19
|
只看该作者
27#
其实论坛更好,有问题大家一块讨论。
|
|||
smartmeter
5
主题
44
回复 |
发表于2017-04-26 09:58:44
|
只看该作者
28#
这个芯片功能不错,16位AD太牛了,计电表可以省掉计量芯片了,关注,有货时拿点样片看看。 就看稳定性和抗干扰如何了,有没有好用的库,减少开发时间。
|
|||
模拟之家
8
主题
151
回复 |
发表于2017-04-26 10:48:40
|
只看该作者
29#
上面不是楼主分享了资料,上面下载。
|
|||
菜头电子
41
主题
315
回复 |
发表于2017-04-26 13:44:05
|
只看该作者
30#
我知道资料有呢.有时候有问题找不到人讨论.我是新手
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-27 15:40:37
|
只看该作者
32#
SWM240新加QFN40封装,SWM240D8U7-40,紧凑封装,适合对芯片面积要求高的场合。
|
|||
龙五911
0
主题
11
回复 |
发表于2017-04-27 19:50:49
|
只看该作者
33#
什么时候上架?不会是雷声大雨点小吧
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-28 06:50:00
|
只看该作者
34#
马上有货啊,现货发来,几天时间的
|
|||
miaoqiongb
8
主题
94
回复 |
发表于2017-04-29 11:01:58
|
只看该作者
35#
看了一下,感觉和NXP的片子的寄存器很像 |
|||
菜头电子
41
主题
315
回复 |
发表于2017-04-30 09:19:51
|
只看该作者
36#
应该需要下载算法吧 |
|||
miaoqiongb
8
主题
94
回复 |
发表于2017-04-30 13:13:20
|
只看该作者
37#
是的, 需要下载算法,建议楼主,最好和原厂沟通好咯,提供一些实际可以使用的工程,包括Keil IAR
|
|||
zhanggong
2
主题
5
回复 |
发表于2017-04-30 16:35:56
|
只看该作者
38#
看看能发做无刷驱动器
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-30 17:24:29
|
只看该作者
39#
SWM180KCT6 高达240KB FLash, 16KB SRAM ,宽引脚间距的也马上到货了。 |
|||
云淡风清
1
主题
30
回复 |
发表于2017-05-02 16:56:40
|
只看该作者
40#
有SWD接口,是不是也可以用STlink调试?
|
|||
菜头电子
41
主题
315
回复 |
发表于2017-05-02 17:17:59
|
只看该作者
41#
可以
|
|||
龙五911
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-02 23:48:52
|
只看该作者
42#
楼主,你倒是留个联系方式啊,开发板,下载器什么时候有?
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-05-03 05:20:26
|
只看该作者
43#
快了。
|
|||
云淡风清
1
主题
30
回复 |
发表于2017-05-03 09:21:32
|
只看该作者
44#
我用的Keil5.23里没找到这个芯片型号。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-05-03 10:53:44
|
只看该作者
45#
安装一个插件,在找arm公司添加。 好了,我会上传的。
|
|||
miaoqiongb
8
主题
94
回复 |
发表于2017-05-04 22:15:37
|
只看该作者
46#
IAR工具咋办?
|
|||
hd12
0
主题
1
回复 |
发表于2017-05-07 22:26:19
|
只看该作者
47#
芯片内部没有倍频,如果想跑48M只能使用内部振荡器?
|
|||
专业不是吹牛B
0
主题
1
回复 |
发表于2017-05-07 23:20:51
|
只看该作者
48#
楼主,能说说这个16位AD怎么使用吗?
|
|||
我爱单片机
0
主题
34
回复 |
发表于2017-05-08 11:26:29
|
只看该作者
49#
180有个KC封装,可是愣是不给你5V支持,到了240支持了5V,资源却少了很多,尤其没了KC这样的封装。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-05-09 20:17:30
|
只看该作者
50#
AD部分的详细说明文档在单独制作中,好了会马上上传。
|
|||
简单happy
0
主题
5
回复 |
发表于2017-05-09 20:37:43
|
只看该作者
51#
mark,希望搞个开发板来玩。不知道要买多少芯片才有送
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-05-10 14:27:09
|
只看该作者
52#
开发板昨天已经发顺丰快递了。今天到立创商城,最晚明天上架,买10片华芯微特的芯片就送开发板。
|
|||
凌壹
0
主题
9
回复 |
发表于2017-05-11 16:15:08
|
只看该作者
53#
现在有开发板送了吗? 刚好有个项目比较适合用240系列的芯片. 我拿了10片SWM240D8U7-40,记得送我开发板. 要尽快验证能不能用. |
|