论坛首页 > 交流专区 > 技术交流 > 校园考勤【有源卡】具体的应用
查看:433  |  回复:3
校园考勤【有源卡】具体的应用
动能SJ
116
主题
11
回复
发表于2018-12-30 11:06:22   |  只看该作者 1# 电梯直达
Si24R1Datasheet.pdf 校讯通考勤管理

校园无障碍考勤系统是由2台阅读器、1台信息处理器、后台平台和学生卡(有源RFID卡)系统组成。
为判断进出,安装两台阅读器,两者之间要求间隔距离在10米以上,同时阅读器调节一定的角度,使两者之间信号覆盖区不产生重叠,在阅读器的天线一侧会加装屏蔽物,使阅读器背后的信号覆盖区变小。
学生进出校门时必须带卡,进入时,首先被校外读头识别到传送到信息处理器,然后在一个短的时间范围内,又被校内读头识别到,数据同样传送到信息处理器。
信息处理器在收到数据后自动进行处理判别,判定该卡号所属学生进校了。然后信息处理器通过TCP/IP方式发送给远端的平台,由平台控制的短信平台给该学生家长发送短信。
离校的情况和进校在数据方向上正好相反,先被校内读头识别到,后被校外读头识别到。
如果两个外挂读头中只有其中一个识别到卡,不做处理,保持当前学生状态不改变。
考虑到部分学校的环境情况和使用习惯,信息处理器支持设置多种不同的识别方式:如进出判断、时间点判断等。
双频考勤系统方案,使用2.4G频率RFID做校门口自动考勤,使用13.56M频率RFID做其他刷卡类应用,如食堂消费、图书馆等。
为保证准确的识别每一张标签,要求外挂读头具有很好的读卡性能,因此在设置读卡距离时一般设置在15米以上。因此双频的系统目前主要应用在学校大门口的进出校判断上,但在宿舍、教室或者校内其他的考勤应用上无法使用。考虑到这种应用,秀派科技研发了低频触发的方案,将校园考勤升级为三频考勤系统

Si24R1是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。


Si24R1采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。


Si24R1针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流小于0.7uA;在待机模式下,时钟保持工作,电流小于15uA,并且可以在不到130uS时间内开始数据的收发。


Si24R1操作方式非常方便, 只需要微控制器(MCU)通过SPI接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的收发通信。嵌入式ARQ基带引擎基于包通信原理,支持多种通信模式,可以手动或全自动ARQ协议操作。内部集成收发FIFO,可以保证芯片与MCU数据连续传输,增强型ARQ基带协议引擎能处理所有高速操作,因此大大降低了MCU的系统消耗。


Si24R1具有非常低的系统应用成本,只需要一个MCU和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作;数字IO兼容3.3V/5V两种电压,可以与各种MCU接口


主要是用在2.4有源卡、空鼠、儿童手机、RFID、库存定位系统、路边停车、学生卡、穿戴设备、2.4G停车场、小飞碟、航模、智能家居、通讯模块、点歌屏、无线遥控衣服、无线无源测温系统、无线音频、电瓶车防盗、门铃、2.4G翻页笔。


成功代替了NORDIC的NRF24L01+,

技术支持:13682455391:2355239042

  该帖子已被动能SJ于2018-12-30 11:06编辑过
回复 收藏
  举报
mhmtjtlk
0
主题
2
回复
发表于2018-12-30 22:13:14   |  只看该作者 2#

有具体的电路和程序分享一下看看


动能SJ
116
主题
11
回复
发表于2019-01-03 17:36:49   |  只看该作者 3#
mhmtjtlk 发表于 2018-12-30 22:13:14  2# 有具体的电路和程序分享一下看看
需要技术方面的,叫我  QQ2355239042,或者联系我:13682455391
动能SJ
116
主题
11
回复
发表于2019-04-15 13:45:48   |  只看该作者 4#
动能SJ 发表于 2019-01-03 17:36:49  3# 需要技术方面的,叫我 QQ2355239042,或者联系我:13682455391
加我 QQ2355239042,或者联系我:13682455391
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部