查看:
2828
|
回复:
2
|
关于运放减法器的问题
|
|||
圣圣无忧
4
主题
6
回复 |
发表于2018-12-30 12:47:12
|
只看该作者
1#
电梯直达
我用运放来处理一个模拟信号,如图。刚才开始是正常的,IN输入-1V,OUT输出1.5V左右;IN输入2.5V,OUT输出接近0.6V。 但通电几分钟后,输出就不正常了。IN输入-1V,OUT输出-6.5V;I N输入2.5V,OUT输出5.9V左右。高手们帮看一下什么问题? |
|||
水上漂老张
13
主题
191
回复 |
发表于2018-12-31 13:37:09
|
只看该作者
2#
输入端小于1V,输出都是正电压,大于1V输出端才有负电压;你这数据哪个都靠不上啊。
长期承接单片机类软硬件开发,QQ: 809668534 邮箱:bx133@126.com 电话/微信:15194925233
|
|||
zx85
0
主题
58
回复 |
发表于2019-01-02 07:49:07
|
只看该作者
3#
下面2K,470R分压取0.95V。 通过虚短虚断,算出来y=1.17-0.235x,正常的时候x=-1,y=1.405;x=2.5,y=-0.5825 至于不稳定,和电源供电电压+—12V和5V等有关系,另外和运放输出接的阻抗也有关系,输出阻抗会影响y和x的关系。 |
|