论坛首页 > PCB/SMT/钢网 > SMT贴片 > 嘉立创SmT单面离全贴还远么,客...
查看:425  |  回复:9
嘉立创SmT单面离全贴还远么,客可选扩展库增加!
limeng
【官方工作人员】
192
主题
717
回复
发表于Tue Jan 08 13:53:18 CST 2019   |  只看该作者 1# 电梯直达

2018年嘉立创SmT解决了这样或那样的问题 ,如:

1)交期快了,5片及以下8小时内交货,

2)扩展库有了,原来不支持扩展库,现在支持了,

3)扩展库变多了,现在支持2.5万多种扩展库,

4)匹配更好了,原来的自动匹配只有30%,现在后台数据达到了80%,

吐槽将越来越少了,因为一切因为你变得更好,

5)今天又将让体验变得更好一点,原来扩展库限制的种类增加2种,如你是嘉立创黄金客户种类达10种,就算是vip支持种类达7种!

2019年嘉立创smT单面离全贴还运么,l)将支持3万那类扩展库2)支持按客提出扩展库上线申请3)有限度支持來料贴片及BGA贴片4)不排除开放更多可选择扩展库的限制!我认为以慢慢变得单面全贴触手可及了,打造成极致快速廉价的smT打样不是那么遥运,2019年嘉立创smT充满期待!

该帖子已被limeng于Tue Jan 08 13:53:57 CST 2019编辑过
深圳市嘉立创科技发展有限公司 PCB事业部:http://www.sz-jlc.com 业务QQ:800005884 工号:001
回复 收藏
  举报
深圳阿愚
16
主题
165
回复
发表于Tue Jan 08 14:25:17 CST 2019   |  只看该作者 2#

请问SMT可贴片列表里能否增加“只显示基础库”的选项?

很多时候想往基础库上靠,一来不怕缺料,二来节约成本,可是现在基础库和扩展库是一起显示的,元件又多,眼花聊乱,很难概览基础库有哪些元件。

嘉立创运维...
【官方工作人员】
48
主题
188
回复
发表于Tue Jan 08 16:15:39 CST 2019   |  只看该作者 3#
深圳阿愚 发表于 Tue Jan 08 14:25:17 CST 2019  2# 请问SMT可贴片列表里能否增加“只显示基础库”的选项? 很多时...
非常感谢您的建议,这个我们会尽快实现。
111aou
0
主题
6
回复
发表于Wed Jan 09 08:14:41 CST 2019   |  只看该作者 4#
请问嘉立创客户等级是怎么提升的?怎么能成为黄金客户?谢谢。
萧规曹随
3
主题
203
回复
发表于Wed Jan 09 09:11:32 CST 2019   |  只看该作者 5#
更进一步!赞一个
提供专业快捷低价99SE,DXP,Pads,Allegro平台PCB设计;光绘文件还原可编辑的PCB。。。784248017(QQ微信同号)
limeng
【官方工作人员】
192
主题
717
回复
发表于Wed Jan 09 14:32:39 CST 2019   |  只看该作者 6#
111aou 发表于 Wed Jan 09 08:14:41 CST 2019  4# 请问嘉立创客户等级是怎么提升的?怎么能成为黄金客户?谢谢。
基本积分达到了 200000以上   就成为黄金     
深圳市嘉立创科技发展有限公司 PCB事业部:http://www.sz-jlc.com 业务QQ:800005884 工号:001
nyszx
1
主题
2
回复
发表于Wed Jan 09 16:40:37 CST 2019   |  只看该作者 7#
赞一个,要是早两天就好了,两天前贴片正好多了两个扩展库器件,没法帖。期待2019.
闲青
9
主题
41
回复
发表于Wed Jan 09 18:01:59 CST 2019   |  只看该作者 8#
!希望尽快解决不能贴贴片电解电容的问题。
高性价比低功耗运放MC33172DR2G 技术帖子:http://club.szlcsc.com/article/details_861_0_3_0_1_1.html
悠悠球主
3
主题
7
回复
发表于Wed Jan 09 21:14:24 CST 2019   |  只看该作者 9#

还是那个苦乐不均的问题,每类物料至少准备几个常用的吧?片外RAM现在不是主流也不会比那一堆铁电出的少吧?到现在为止还是没有一个常用的.32K的SRAM你不是停留在1999年吧?自己看看立创商城的销售统计,512K或1M的SRAM卖了多少出去.PSRAM是便宜,可没法做堆栈,鸡肋啊,要不您上几个SDRAM?2.5万种物料里就没有SRAM的10个位置吗?还有并口的NAND FLASH,

而且我发现基本都是20脚以下的片子居多,0.4间距的不好焊,我们可以不用,但100脚以上的片子除了MCU,基本就找不到了.可你再看看立创的销售记录,没人用吗?他们不是你的客户吗?焊接难.那就多收钱也好啊.就不,你知道多脚的难焊,所以就还是交给客户自己焊是吗?客户也难啊.我宁可焊72个0805的电阻,也不想焊1个144脚的TQFP.

另外一点,可贴片元件的选择里能不能加一个脚数的选择,比如可以找64脚的MCU,实在是同一个封装名字太多了,一个个找太晕了.或者直接加一个类似封装的选项,比如好多封装名实际上都是一个东西.每家的名字不一样而已.

快乐电子
6
主题
213
回复
发表于Thu Jan 10 06:15:27 CST 2019   |  只看该作者 10#
悠悠球主 发表于 Wed Jan 09 21:14:24 CST 2019  9# 还是那个苦乐不均的问题,每类物料至少准备几个常用的吧?片外RAM...
可以查询时多输入64 就表示 64脚了,少了很多选择,不同关键词之间加空格
参赛作品《智能正负脉冲电动车6-64V铅酸蓄电池多功能充电器》
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部