论坛首页 > 交流专区 > 技术交流 > SX1301是基于LoRa调制的基带芯片
查看:233  |  回复:0
SX1301是基于LoRa调制的基带芯片
动能SJ
116
主题
11
回复
发表于2019-01-11 16:42:15   |  只看该作者 1# 电梯直达

如果说LoRaWAN是闪电战,那么SX1301就是坦克,前者是建立在后者的基础上。SX1301是基于LoRa调制的基带芯片,它的目标是为广域范围的众多无线节点提供健壮的星型基站。

SX1301有一些关键的技术特征:高达-142.5dBm的接收灵敏度、49个LoRa“虚拟”通道和ADR技术


1 整体结构

如下图所示,SX1301一般外接2片SX1257(或SX1255)。SX125x是射频前端芯片,它负责将I/Q(In-phase / Quadrature,同相正交数字信号)转换成无线电模拟信号。

仔细查看SX1301的结构图,它是由2个MCU和ASIC(ApplicationSpecific Integrated Circuit,专用集成电路)的综合体。主要部件包括:

射频MCU:该MCU通过SPI总线连接2片SX125x,主要负责实时自动增益控制、射频校准和收发切换。

数据包MCU:该MCU负责分配8个LoRa调制解调器给多个通道,它仲裁数据包的机制包括速率、通道、射频和信号强度。

IF0~IF7的LoRa通道:它们的带宽固定为125kHz,每个通道可以设置中心频率,每个通道可以接收SF7~SF12共6种速率的LoRa信号。

IF8通道:带宽支持125 / 250 / 500kHz,希望用于网关之间的高速通信。

IF9通道:收发(G)FSK信号,LoRaWAN在欧洲地区使用了该通道。

 

 

2 实现ADR技术

ADR(Adaptive Data Rate,速率自适应)是LoRaWAN核心优势,它的原理是:依赖End Nodes和Gateway的距离,越近,End Nodes将采用高速率;越远,End Nodes将采用低速率。

其实,ADR是SX1301的“贡献”。

如下图所示,SX1301的IF0~IF7的8通道,它们设置了8个中心频率,但每一个通道都能接收SF7~SF12共6种速率的LoRa信号。这样一来,一个End Node可以根据信号强度,自由选择SF(即速率)来发送数据。

它至少具备3个优势:

End Node可以切换到8个频率中任意一种,有效降低同频干扰;

End Node可以使用6种速率中任意一种,Gateway不用记录它的速率,简单化;

Gateway可以实现天线分集,有效改善移动End Node的多径衰退;

特别注意:8个通道最多同时解调8个LoRa数据包,因为“前导码搜索引擎”和“解调引擎”是分离的,同时解调引擎为8个单元。



3 多通道频谱


2片SX125x和共10个通道,都可以灵活配置频率。一起看上图的实例:

射频前端A配置中心频率=867.0MHz

射频前端B配置中心频率=868.4MHz

10通道频率配置如下表所示


通道

频率

射频前端

频偏

属性

IF1

866.875MHz

A

-125kHz

固定速率LoRa

IF2

868.400MHz

B

0kHz

64kbps的GFSK

IF3

866.6875MHz

A

-312.5kHz

6速率LoRa通道

IF4

867.0625MHz

A

62.5kHz

6速率LoRa通道

IF5

867.1875MHz

A

187.5kHz

6速率LoRa通道

IF6

867.3125MHz

A

312.5kHz

6速率LoRa通道

IF7

868.0875MHz

B

-312.5kHz

6速率LoRa通道

IF8

868.2125MHz

B

-187.5kHz

6速率LoRa通道

IF9

868.5875MHz

B

187.5kHz

6速率LoRa通道

IF10

868.7125MHz

B

312.5kHz

6速率LoRa通道

 

4 控制接口

SX1301依赖microcode(微代码)来运行,上电后MCU负责发送microcode给SX1301,semtech提供该microcode的二进制文件。MCU和SX1301的通信总线是SPI。

考虑多种射频通道和收发设备(如:SX1257或SX1255)和不同的硬件实现方式(如:1个SX1301或8个SX1301),为简化设计和方便移植,组织了HAL(Hardware AbstractionLayer,硬件抽象层)接口。

技术支持:13682455391:QQ:2355239042

数据结构

调用函数

参数定义

lgw_conf_rxrf_s

lgw_rxrf_setconf()

设置SX125x的中心频率和开启/停止

lgw_conf_rxif_s

lgw_rxif_setconf()

设置IF通道中心频率,射频芯片等参数

lgw_pkt_rx_s

lgw_receive()

接收数据包的有效数据和元数据

lgw_pkt_tx_s

lgw_send()

发送数据包的有效数据和射频参数

 

函数

功能

定义

lgw_rxrf_setconf()

配置射频参数

按用户要求设置SX125x的射频参数

lgw_rxif_setconf()

按用户要求设置IF调制解调器参数

lgw_start()

硬件管理

启动SX1301

lgw_stop()

停止SX1301,节能或重新配置

lgw_receive()

收发数据包

从RX FIFO提取接收数据包

lgw_send()

通过指定IF通道,发送一个数据包


5 电气与资源

项目

最小值

典型值

最大值

单位

供电电压

3.0

/

3.6

V

工作温度

-40

/

85

全速功耗

/

990

1350

mW

SPI时钟速率

/

/

10

MHz

射频晶振频率

/

32

/

MHz

射频晶振精度

-10

/

+10

ppm

高速处理晶振

130

133

150

MHz


 
回复 收藏
  举报
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部