查看:
2577
|
回复:
1
|
CH9141串口蓝牙透传方案
|
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2019-01-24 14:59:56
|
只看该作者
1#
电梯直达
方案概述 蓝牙技术的普及与发展,为传统设备提供了一种低成本无线通信的方式。串口作为一种使用广泛的通信接口,通过串口转蓝牙,进行无线通信传输的需求逐渐展现出来。CH9141内部集成了BLE协议栈,无需编程,即可轻松实现串口和蓝牙数据包的双向透明传输,借助CH9141透传模块,客户可以快速实现串口设备的蓝牙无线通信,大大降低串口设备扩展蓝牙接口难度并缩短蓝牙产品开发周期。 CH9141串口蓝牙透传模块支持蓝牙主机、从机和广播模式,可以通过串口AT指令和蓝牙配置,使用方便。串口波特率最高支持921600bps,此外,CH9141还支持IO和ADC扩展。
应用框图
功能特点 串口和蓝牙数据双向透明传输 符合BLE V4.2规范 支持蓝牙广播、主机、从机模式 支持串口AT指令配置和蓝牙配置 支持蓝牙控制IO 支持一路ADC采集,支持蓝牙读取 串口波特率支持300~921600bps 蓝牙传输距离最远100米
有需求请联系沁恒销售:李先生 18913936815 QQ:2268271896 ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
陶陶陶先生
0
主题
2
回复 |
2#
这个是不是不能和电脑蓝牙连接
|
|