查看:
1541
|
回复:
1
|
校园形象大使---赛元SDK100体验报告
|
青锋断尘
16
主题
13
回复 |
发表于2019-03-01 10:09:49
|
只看该作者
1#
电梯直达
校园形象大使--赛元SDK100体验报告 本次体验的SDK100学习评估板由深圳市赛元微电子有限公司开发,深圳市立创商城提供。非常感谢这两家公司给我本次体验机会。 SDK100学习评估板由开发底板SDK-MB100以及核心板SDK-TB100组成。核心板上自带调试下载口,使用赛元微电子有限公司自主研发的SC_LINK进行下载,调试。 SDK-TB100核心板介绍:本核心板采用由赛元微电子有限公司研发的SC92F8547构成的最小单片机系统。SC92F8547是一颗增强型的超高速1T8051内核工业级Flash微处理器。指令系统兼容传统的8051产品系列。SC92F8547集成有32 Kbytes Flash ROM、2 Kbytes SRAM、128 bytes EEPROM、内置有31路高灵敏度隔空电容触控电路、最多46个GPI/O、16个IO可外部中断、3个16位定时器、17路12位高精度ADC、1个模拟比较器、8路12位PWM、IO驱动分级控制(LED segment口)、1个16×16位硬件乘除法器、内部高精度高频16/8/4/1.33MHz振荡器和精度低频128K振荡器、可外接晶体振荡器、UART等通讯接口等资源。为提高可靠性及简化客户电路,SC92F854X内部也集成有4级可选电压LVR、2.4V基准ADC参考电压、低耗电WDT等高可靠电路。从单片机资源来看,资源极其丰富特别是内置31路高灵敏度隔空电容触控电路和1个16×16位硬件乘除法器为最大的优点。
图一:核心板SDK-TB100
开发底板SDK-MB100介绍:本开发板搭载的器件,能让用户体验到GPIO,PWM,定时器,外部中断,外部晶振,模拟比较器,ADC,IAP,SPI,UART,TWI,Touchkey,模拟比较器,硬件乘除法,LED,LCD配置。 开发板资源如下:
总的来说外设丰富并且提供相关程序。在程序中详细介绍每个函数的入口,出口和功能,每条语句的作用。在不了解寄存器的配置,也能基本了解和使用本开发板。
图二:底板SDK-MB100 开发环境和SC_LINK介绍:开发环境采用Keil uvision平台。下载工具为SC_LINK。使用起来的ST_LINK和JINK差不多。官网介绍说还有其他方式的烧录方式,由于没有实物,就没有体验。因此,在下载方便,只要有SC_LINK就没有什么问题。
图三:SC_LINK
SDK100的优点: 1)SC92F8547为国产品牌,在当今微处理器市场是难得寻见的。并且,赛元微电子有限公司也有更高级的其他系列微处理器。 2)核心板和底板分开的措施不错。当我们想将SC92F8547使用到具体项目时,通过拔出核心板插到自己焊制的底板就可以了。而不需要焊制单片机的最小系统。增加了使用的灵活性和开发自我项目的快速性 3)SC92F8547功能上最大的亮点之一为:内置31路高灵敏度隔空电容触控电路。按照官网设计的隔空电容触控电路的话,我们就可以省去普通的按键电路,这将为我们电路板增加更多趣味。 4)SC92F8547功能上最大的亮点之二为:1个16×16位硬件乘除法器。硬件乘除法器虽然使我们软件编程上出现一定的难度,但是使用乘除法器能减少处理器的资源使用和提高运算速度。对于一些需要进行较为复杂的运算和对实时性有一定的要求的项目也能使用 5)SC92F8547的库开发得较好。能够在一定程度上不用了解寄存器进行编程。 SDK100的缺点: 1)开发底板设计得不是很好。我们不应该把底板只定义为了解SC92F8547的各个模块和实现例程的工具。它应该还具有用户二次开发得能力。因此我建议将SC92F8547的可用的GPIO口全部在底板引用出来,方便用户使用。 2)底板的LED和LCD的功能一模一样。尽管他们能分别体现了SC92F8547的LED和LCD硬件功能。但是,站在用户的角度,我们只会选择其中的一种功能使用。他们的同时存在一是拉低了底板的档次和使底板显得冗余,二是也没有提升单片机的人机交互能力。我建议只保留LED,将LCD换为可显示的英文和汉字的LCD或者OLED(可将他们放在SPI或者IIC部分介绍)。 3)从价格上来说SC_LINK的售价为100元。而市面上具有相同能力的仿真器ST_LINK售价为25元左右(淘宝),JLINK V8为80元左右(淘宝)(当然我知道这是盗版的售价)。因此,仿真器的价格过高会导致很多人犹豫(此观点仅仅是我站在一个学生的角度上选择单片机类型)。我建议为降低SC_LINK的价格或者为SC92F8547开发串口下载的方式,给用户更多选择。
体验时间:2019年2月
|
赛元蔡蔡
5
主题
7
回复 |
发表于2019-03-14 18:29:32
|
只看该作者
2#
您好,感谢反馈。SC -LINK售价没有那么贵哦。
|
|