查看:
13445
回复: 17 |
立创EDA布线感觉很别扭,什么时候可以优化一下呢?
|
|||
cqys
21
主题
180
回复 |
发表于2019-03-04 15:46:49
|
只看该作者
1#
电梯直达
一直挺支持立创EDA的,也有好几块板子尝试使用立创EDA来绘制。原理图还好,一旦开始布线问题就来了。立创EDA的布线功能非常别扭,特别是走完线后需要调整时更会让人崩溃。对比了AD18和立创EDA的布线操作发现了最让我觉得别扭的地方,发出来探讨一下: 1.调整已画好线路时:
在有上图这种折线的情况下,沿箭头方向拖动其中一段导线,得到的结果是下图 而在立创EDA里执行相同操作 依然在折线情况下,沿箭头方向拖动其中一段导线,得到的结果却是反人类的下图 2.在画线时:
上图的AD中每点击一次鼠标只绘制一段线段,而下图LCEDA中,则是点击一次鼠标绘制两段线段个人感觉比较别扭
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4620
回复 |
发表于2019-03-04 16:00:11
|
只看该作者
2#
这个可以说是习惯问题。AD的布线方式(确定一段)和EDA的(确定两段)不一样。在实际使用我们认为AD的不好操作。 那个导线移动的。按照目前的逻辑是这样的,因为线段中间没有一个虚拟的点,就整体移动。和AD有点差别,后面可以优化。 技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
carvenl
15
主题
33
回复 |
发表于2019-03-04 17:50:57
|
只看该作者
3#
支持楼主,有很多小细节,我很早就反映过,不过都没改,或者说是他们一直不愿意改。 细节决定成败,所以做工作量较大的图的话,就建议用AD了。 |
|||
EDA老贺
7
主题
1498
回复 |
发表于2019-03-04 18:02:00
|
只看该作者
4#
是否确认两个线段,这个可以做成可以配置的。用户自己选择就好了。 就像我们现在也配置了,CTRL+滚轮缩放。 |
|||
cqys
21
主题
180
回复 |
发表于2019-03-05 14:06:23
|
只看该作者
5#
不只是两个线段的问题,更主要的是拖动调整走线时的问题。
|
|||
cqys
21
主题
180
回复 |
发表于2019-03-05 14:21:28
|
只看该作者
6#
点击鼠标确定一段线段或两段线段这个确实是习惯问题,用户可以自己适应的。最重要的是拖动线段调整布线时的算法问题。 在AD中,向右拖动AC线段,若A点超过B点则AB线段会由水平自动转换为垂直且AC自动缩短。避免出现锐角走线。
而在LCEDA中,向右拖动AC线段,在A点超过B点时AB线段仍然保持水平且AC线段长度仍然不变。导致出现锐角走线。 |
|||
立创EDA罗工
78
主题
4620
回复 |
发表于2019-03-05 18:17:25
|
只看该作者
7#
这个也是我们目前在优化的。。。
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
daybeen
5
主题
73
回复 |
发表于2019-03-29 16:36:11
|
只看该作者
8#
布线的调整确实有点难用,经常得删了重画
|
|||
私人路西法
0
主题
1
回复 |
发表于2019-04-26 18:59:25
|
只看该作者
9#
支持楼主,尝试了一下这个调整太别扭了,因为我一般习惯先大概连连再慢慢调整细节。另外现在这个布线是一次就要删除整根线,不能像AD一样一次只删除一小段吗?
|
|||
EDA老贺
7
主题
1498
回复 |
发表于2019-04-26 19:07:14
|
只看该作者
10#
按住SHIFT 双击就删除了一段,右键快捷键也有删除。 |
|||
立创EDA罗工
78
主题
4620
回复 |
发表于2019-04-26 22:01:36
|
只看该作者
11#
6.2会改掉
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
wu
12
主题
168
回复 |
发表于2019-04-28 14:52:18
|
只看该作者
12#
拖线问提我也发现不好使,我觉得是操作习惯问题
|
|||
PoloWang
0
主题
2
回复 |
发表于2022-10-10 17:09:54
|
只看该作者
13#
能不能Ctrl按住高亮网络节点方便跟踪?否则右键选择菜单去选太浪费时间了。包括整个铺铜面都不能高亮,有时候不太方便观察。 还有一些快捷键的布局我也在菜单上找不到。 以上是否都可以优化呀?希望越做越好。 |
|||
立创EDA小吴
156
主题
4892
回复 |
发表于2022-10-10 17:37:37
|
只看该作者
14#
可以的,专业版过滤这里勾上,然后去选择可以直接选中高亮相同网络元素 铺铜的话只能右键选择连接 对齐这些都是有快捷键的
添加立创EDA技术支持微信,回复更及时:http://club.szlcsc.com/article/details_57926_1.html
公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
小小小明
22
主题
91
回复 |
发表于2022-10-10 18:36:38
|
只看该作者
15#
布线时我还发现一个问题。 W是开始布线的快捷键,但是有个BUG:假如之前的操作选中了某个焊盘或导线,此时按下W后会默认从那个焊盘开始布线(即使那个焊盘不在可视范围内)。 而A姓软件的操作逻辑是:按快捷键P→T,开始布线,此时再由用户选择要布哪个网络。我觉得这个逻辑更加合理。 |
|||
立创EDA王工
0
主题
146
回复 |
发表于2022-10-13 11:16:45
|
只看该作者
16#
有道理,我个人在画图的时候也会遇到这个问题,我们后面考虑优化一下
立创EDA技术支持QQ:800821856,技术支持微信:lcedacn 或 easyeda,官方群:联系技术支持获取,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
huicheng
7
主题
10
回复 |
发表于2022-10-13 16:02:54
|
只看该作者
17#
建议显示方式及颜色,各种操作方式直接与AD相同。照顾我们使用习惯,彻底让我们抛开AD
|
|||
立创EDA王工
0
主题
146
回复 |
发表于2022-10-13 16:17:35
|
只看该作者
18#
目前与AD颜色唯一的区别就是,非激活层我们设置了一定的透明度,而AD没有,导致看起来没有AD亮,我们计划在2.0提供修改非激活层透明度的设置,到时候切换颜色配置为AD,基本上与AD显示能完全一致了
立创EDA技术支持QQ:800821856,技术支持微信:lcedacn 或 easyeda,官方群:联系技术支持获取,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|