查看: 5050  |  回复: 9
MP1584产生5v电压不准
walk
1
主题
3
回复
发表于2019-03-07 09:53:29 | 只看该作者
1# 电梯直达
安装MP1584数据手册推荐电路产生5v电压输出,实际只有4.85V。这个什么情况,PCB也是参考推荐pcb布局画的。。。。。 点击查看大图
Xuedong
2
主题
68
回复
发表于2019-03-07 10:03:30   |  只看该作者
2#
调整一下FB的分压电阻呗。
walk
1
主题
3
回复
发表于2019-03-07 17:03:39   |  只看该作者
3#
Xuedong 发表于2019-03-07 10:03:30  2# 调整一下FB的分压电阻呗。
那就是说分压电阻精度不够?
Xuedong
2
主题
68
回复
发表于2019-03-08 16:26:31   |  只看该作者
4#
这部分我一般将R12设计成两个电阻串联,比如210k+1k,便于微调输出电压用。
wu
5
主题
117
回复
发表于2019-03-09 09:55:14   |  只看该作者
5#
FB的值0.8Vpdf在0.776-0.824,所以5V最小电压有4.82V
walk
1
主题
3
回复
发表于2019-03-09 11:10:17   |  只看该作者
6#
wu 发表于2019-03-09 09:55:14  5# FB的值0.8Vpdf在0.776-0.824,所以5V最小电压有4.82V
不是很理解
jzyy
5
主题
122
回复
发表于2019-03-09 19:50:41   |  只看该作者
7#
差不多就好了,那有哪么准的。
创业帮护论坛:www.zc-bbs.com qq:2395004972
广州电源
16
主题
623
回复
发表于2019-03-14 15:57:32   |  只看该作者
8#

对照芯片规格书及方案检查电路参数,pcb layout与实际应用的器件,再查有无虚焊,短路与焊错。

这颗ic比较老了,建议用新一些的ic。

q3397226930
风中飞扬
2
主题
8
回复
发表于2020-01-16 09:55:31   |  只看该作者
9#

5楼说的有道理,可能你的那颗IC的基准电压刚好偏下限

你可以量一下基准电压排除一下

一本道君
1
主题
170
回复
发表于2020-01-22 13:48:05   |  只看该作者
10#
广州电源 发表于2019-03-14 15:57:32  8# 对照芯片规格书及方案检查电路参数,pcblayout与实际应用的器件,再查有无虚焊,短路与焊错。这颗ic比较老了,建议用...
5V基准有何芯片推荐,谢谢