查看:
41655
回复: 78 |
USB2.0接口100M以太网芯片SR9900(A)的应用
|
|||
dai工
0
主题
3
回复 |
发表于2021-05-07 16:48:48
|
只看该作者
53#
电梯直达
帮我看下这个电路有没有问题
|
|||
dai工
0
主题
3
回复 |
发表于2021-05-07 16:54:10
|
只看该作者
54#
|
|||
dai工
0
主题
3
回复 |
发表于2021-05-07 16:55:42
|
只看该作者
55#
现在是连不上网,晶振不起振 |
|||
younger
0
主题
1
回复 |
发表于2021-07-19 20:06:14
|
只看该作者
56#
请问下,不用的5V、SPI引脚可以直接悬空吗? |
|||
麦子cn
0
主题
1
回复 |
发表于2021-07-21 15:08:56
|
只看该作者
57#
张工你好,SR9900A能接SFP光模块吗,看资料写的是兼容IEEE 802.3 100Base-FX的
|
|||
gluhar
0
主题
1
回复 |
发表于2021-10-29 18:58:52
|
只看该作者
58#
使用推荐的原理图,晶振不起振,使用5V供电,3V3和1V2都有电压,接电脑上无法识别该设备,有什么解决办法没有?
|
|||
茹影随行
1
主题
1
回复 |
发表于2022-02-26 14:54:16
|
只看该作者
59#
您好,我把SR9900A用到树莓派zero中,每次刚通电能用,能用大概24小时,中间有超过12小时待机,然后就不能用了,网口灯也不亮,必须重新断电重启,这是为啥呀
|
|||
水上漂老张
13
主题
191
回复 |
发表于2022-03-18 19:18:44
|
只看该作者
60#
晶振配的电容好像有点大
长期承接单片机类软硬件开发,QQ: 809668534 邮箱:bx133@126.com 电话/微信:15194925233
|
|||
trent
0
主题
1
回复 |
发表于2022-07-06 16:28:31
|
只看该作者
61#
量产SPI 可以直接通过USB接口,用量产工具烧录吗?
|
|||
YXDFLY
0
主题
1
回复 |
发表于2022-09-16 10:41:24
|
只看该作者
62#
WIN10驱动在哪儿下载呢,做了个demo板,windows驱动装不上。
|
|||
硬件转销售的小白
0
主题
38
回复 |
发表于2022-09-19 15:46:40
|
只看该作者
63#
官网或者加我 因为专注,所以专业,17276663153莫。
|
|||
EXPolaris
1
主题
7
回复 |
发表于2022-09-22 13:46:07
|
只看该作者
64#
用了SR9900A,按照官方数据手册电路图来画PCB,最后焊接完时候插上电脑总显示在“其他设备”那提示装驱动什么的~怎么解决啊
|
|||
some
0
主题
1
回复 |
发表于2022-09-23 13:07:14
|
只看该作者
65#
5V供电, 3.3,1.2电压正常,不起振,怎么查??
|
|||
枉自0728
0
主题
1
回复 |
发表于2022-10-29 12:32:20
|
只看该作者
66#
你的后面怎么处理的,我这边也是电压输入正常,但是接设备没反应
|
|||
王工还得加油啊
0
主题
3
回复 |
发表于2022-12-14 17:07:23
|
只看该作者
67#
你好,我这边也碰到同样的情况,请问您这边找到问题或者解决问题了吗
|
|||
王工还得加油啊
0
主题
3
回复 |
发表于2022-12-14 17:11:51
|
只看该作者
68#
你好,请问你的问题解决了吗
|
|||
王工还得加油啊
0
主题
3
回复 |
发表于2022-12-14 17:12:50
|
只看该作者
69#
你好,请问你这边的问题找到了吗,或者后续有没有解决方案呢,我们也碰到了一样的情况,目前没查找方向。
|
|||
Jayyy
0
主题
1
回复 |
发表于2023-03-13 11:13:24
|
只看该作者
70#
这个问题解决了吗,如果换成台产的RTL8152B-VB-CG是否也有类似情况呢
|
|||
zhaocz
0
主题
1
回复 |
发表于2023-04-03 22:27:21
|
只看该作者
71#
请教,这个led的设置值是怎么定义的呢?
|
|||
xiaoerge
0
主题
1
回复 |
72#
SR9900手册写了兼容100BASE-FX,接SFP需要什么配置?
|
|||
王向日月
0
主题
1
回复 |
73#
来个联系方式吧
|
|||
王网通1
0
主题
2
回复 |
74#
您好 我们使用了SR9900A做usb转网络使用,在开发过程中,烧写官方最新的RK588sdk后,网络不通,ifcofig -a 也没有发现对应的设备,我们使用的是aio-3588sjd4的和核心板和自己设计的底板,就是无法识别到,能帮我们看一下是什么问题导致的嘛。
|
|||
王网通1
0
主题
2
回复 |
75#
您好,在rk3588平台上有应用的案例嘛,我们在使用rk3588的核心板加自制的底板,在调试的过程中发现插上网线后,ping不通,但是灯在闪烁,也没有对应的节点生成
|
|||
ykx5508
0
主题
1
回复 |
76#
5V供电改3.3V供电,直接改外面供电电压就好了么,也就是直接给pin11管脚直接供3.3V,可以么?
|
|||
可乐12345
0
主题
1
回复 |
77#
张工,你好你们有支持过展锐udx710平台开发此芯片吗
|
|||
刚用国产EDA的小徐
2
主题
4
回复 |
78#
张工,问一下imx6ull可以免驱吗,支持CDC的,上电发现能识别id,但是没有在/dev里出现usb,ifconfig也没有网卡
|
|||
冬去春来001
0
主题
1
回复 |
79#
NXP6ull的网口+网口芯片KSZ8081直连SR9900A(不需要耦合变压器),构成以太网转USB2.0对外通信;此方案可行不
|
|||
A1709082
0
主题
2
回复 |
80#
谁有jw5025同步降压稳压可调的典型应用范例 |
|