查看:
7718
|
回复:
20
|
无语,三天内被立创封装坑第二回了,下次还是老老实实自己画吧
|
|||
天堂之梦
6
主题
22
回复 |
发表于2019-03-14 12:27:10
|
只看该作者
1#
电梯直达
免费的封装确实省了不少事,但你们也不能这么坑小白啊,三天内被坑第二回,下次立创单品销量再大也不迷信了 这次出错的是XTR111,电压转电流芯片,商品编号 C26350 ,MSOP-10封装,近期销量8339个啊,又以为封装肯定没问题了 小白第一次用这芯片,按官方电路打板测试不正常,正好上次USB封装错的是同一张板,重打一次板,等三天到手重焊电流输出还是不正常,反复检查原理图都没问题,还淘宝80高价买块样板回来对比 最后发现XTR底部接地的焊盘,原理图和封装上居然都没画啊,而官方手册是强调必须接地的,如下图(第一次焊的时候以为是散热用,不接没事,毕竟立创销量这么大,这个还是SMT库,封装库不至于出错) 同一块小板子,居然遇到两次立创封装库出错,偶该有多背。打样报废两次,等会试试刮露铜行不行,同一账号下有打样记录。之前第一次偶都没说啥,毕竟打样这个价确实不错,但同一张板居然第二次了,话说至少该有优惠券补偿吧
|
|||
EDA老贺
7
主题
1498
回复 |
发表于2019-03-14 13:12:08
|
只看该作者
2#
前面有认证标记吗? 没有认证标记自己查一下。 另外使用立创EDA的库有问题可以联系我们,可以帮你重新生产PCB,甚至SMT打样。 |
|||
天堂之梦
6
主题
22
回复 |
发表于2019-03-14 13:17:02
|
只看该作者
3#
没有认证,但有 SMT 标志啊
|
|||
天堂之梦
6
主题
22
回复 |
发表于2019-03-14 13:28:03
|
只看该作者
4#
PS 刮出铜箔补上接地后,XTR111还是不正常,你妹的XTR111 0-5V转4-20ma一共才几个零件 只好一个个看封装,结果同一张板立创第三个封装错了,同一张5X5cm的板一共几个零件啊,也是SMT标的啊,如果在立创SMT贴片必定中奖啊,偶几乎可以去买彩票了吧,这种错误率画张大点的板子会死的吧 SI2309 商品编号:C10493 立创的封装
DataSheet 老大,一个三脚的MOSFET都能画错,这样一个个查下去,跟自己画没差吧,毕竟自己画一次就能一直放心用了
同样是 SMT 标的
|
|||
天堂之梦
6
主题
22
回复 |
发表于2019-03-14 13:52:51
|
只看该作者
5#
对了,偶全用的 立创EDA 画的啊,好奇试试网页版的,一共画了两张板
|
|||
天堂之梦
6
主题
22
回复 |
发表于2019-03-14 14:25:06
|
只看该作者
6#
搞定,就是SI2309封装也是反的,翻个身勉强焊上后就XTR111就正常了,谁能想到3个脚的MOS管居然也能反 可怜的板子命途多舛,三个封装错误,第一次MICRO USB固定孔距离错了,XTR111底部没接地PAD,SI2309 MOS管2、3引脚是反的,浪费两次打板和两天时间,MOS管反接烧掉二个XTR111 外加之前实在找不出毛病,淘宝高价买了个 XTR111 模块参考,悲催。。。
|
|||
天堂之梦
6
主题
22
回复 |
发表于2019-03-15 09:32:20
|
只看该作者
7#
今天又来看了下,虽然一直没客服理,但XTR111和SI2309的封装,倒是已经悄无声息的修复了 算鸟,反正修复就好,mos管都能画错,下次就算是官方画的三极管,销量再大也得自己仔细核对下才能用。不然找故障太累了 |
|||
立创EDA罗工
78
主题
4620
回复 |
发表于2019-03-16 10:13:00
|
只看该作者
8#
实在是很抱歉,昨天工程师已经修复了。 目前我们已经全力进行二次审核已绘制的库,已经停止画新的库了。等全部二审完成才会绘制新的库。 技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
天堂之梦
6
主题
22
回复 |
发表于2019-03-16 11:36:48
|
只看该作者
9#
立创样板30块包邮太便宜,报废几次也亏不了多少钱,就当自己偷懒不审核的学费了,当然一张板中四次奖估计也少见。 前两天那个mos管真查的苦啊,而且反了居然还能用,只是变成0-5V转12-20MA,只是0-12MA的部分下不去,也就完全没想到是mos管反了
如果让大家敢用立创的库,至少错误率得低一些,否则就算再三令五申强调,有现成库的时候大多数人会偷懒不仔细检查的,批量中一次奖自然会怪提供库的,虽然其实这也是免费服务 你们能重新审核自然最好,实在人手不够麻烦至少按销量排名审核,先把热门销量大的库全部检查一遍
PS:XTR111和SI2309都不是偶故意挑的立创错误封装找麻烦哈,科技老顽童貌似也是立创技小新的 |
|||
立创EDA罗工
78
主题
4620
回复 |
发表于2019-03-16 14:37:02
|
只看该作者
10#
是的是的,库比编辑器的功能还要重要。 我们现在的10个工程师都在审核中。 另外发动群众帮忙审核的功能已经在进入开发,上线后大家帮忙找问题,会根据报告的程度获得对应的积分,积分可以兑换商城优惠券或嘉立创优惠券。 技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
brucewoo
7
主题
23
回复 |
发表于2019-03-17 03:05:01
|
只看该作者
11#
你好,建议在EDA的元件库界面加入便于报告库错误的按钮。 另外,能否通过一下我这个帖子的审核? http://club.szlcsc.com/article/details_38684_1.html 谢谢。 |
|||
天堂之梦
6
主题
22
回复 |
发表于2019-03-17 08:35:27
|
只看该作者
12#
哈,等积分系统上线,话说偶发现的这四个也该算吧。
|
|||
萧规曹随
6
主题
328
回复 |
发表于2019-03-17 10:15:27
|
只看该作者
13#
库比编辑器的功能还要重要!这大概要算LCEDA一个里程碑式的理念进化了,赞一个!搜索时能看到已认证标记不错,要是再有个功能,报告下PCB上哪些元件是用的已认证封装就好了,就能针对其它的重点检查下,感觉更踏实些。
提供LCEDA,99SE,DXP,Pads,Allegro平台PCB设计;光绘文件还原可编辑的PCB
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4620
回复 |
发表于2019-03-18 10:45:17
|
只看该作者
14#
算的算的
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4620
回复 |
发表于2019-03-18 10:46:30
|
只看该作者
15#
在PCB上不好做显示,我们在原理图的BOM表那里有加
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4620
回复 |
发表于2019-03-18 11:18:58
|
只看该作者
16#
库提交错误报告的功能很早就有了的 技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
荷包蛋的黄
0
主题
1
回复 |
发表于2019-05-30 15:38:26
|
只看该作者
17#
XTR111我也搭建了电路,但是遇到mos管发烫的情况,楼上买的那个八十多的板子我也买了,也是一样的问题。 不知道楼主有没有遇到过这个问题,发烫的话用不了多久就挂了的。 |
|||
PowerBear
9
主题
18
回复 |
发表于2019-06-02 22:11:55
|
只看该作者
18#
哈哈哈,我同事用AD9的官方库都被坑过,FPGA喔,查BUG查的崩溃,结果是AD9库的问题 我也遇到LC库问题,不过,免费的东西无法指责,只能重新投版,就是焊接太痛苦了,尤其是我这种追求漂亮的 |
|||
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2019-06-03 16:15:03
|
只看该作者
19#
做的多就错的多,立创做封装库完全是义务、友情帮忙,有问题不能责怪做好事的人,否则老太太摔倒了就没有人去扶了。 要是我的话,用了别人的封装库,我会在一些关键的地方、容易出错的地方再次检查、核对的,选择了完全相信别人就是一个错误认知。 |
|||
大牙
11
主题
31
回复 |
发表于2019-06-17 15:46:32
|
只看该作者
20#
我从来都不用别人的库,只用自己的库,积累了这么多年,自己的库也很完善了(对我这个行业来说)。
|
|||
星星之火2021
0
主题
1
回复 |
发表于2021-02-26 11:35:34
|
只看该作者
21#
用LC库被X的路过。。。。。免费的东西。。。。不计较。。。哈哈 。。开心工作快乐赚钱!
|
|