查看:
12385
回复: 17 |
有谁愿意与我们合作写单片机
|
|||
凌云志
4
主题
2
回复 |
发表于2019-03-16 11:14:28
|
只看该作者
1#
电梯直达
传统的开发公司主要营收不是搞开发,而是卖单片机。我们是实体工厂,方案和硬件开发没有问题,在实际工作中发现软件开发公司合作跟不上,特别是在程序调试过程中跑来跑去,浪费了大量的时间和精力。但愿意写程序的工程师又坚决不肯发程序文件------这个担忧是可以理解的。但其实那家公司都明白,骗你写程序只能骗一次,今天骗A工程师写程序,明天骗B工程师写程序。。。这个工厂不要考虑售后服务了?这个工厂不要考虑版本升级了?如果你能理解并抓住这个痛点,我们真诚愿意与你合作。当然,不是说每开发一个新产品都保证绝对上量,我们只能尽量调查清楚客户的需求,拿我们搞试验的我们就要考虑清楚了。有兴趣可以联系15767750071
|
|||
yongge2000
3
主题
73
回复 |
发表于2019-03-16 18:13:18
|
只看该作者
2#
钱给够了 就不会有这个问题了 通常是又不愿意多给钱 又要人家多干活 那么问题就出来了 我和熟悉的工程师合作 价钱由他开 秒转账 从不还价 |
|||
快乐电子
4
主题
246
回复 |
发表于2019-03-16 18:14:30
|
只看该作者
3#
这种不收开发费用,批量生产的产品,还要垫付成本去做,只有不怕亏本,钱用不掉的人才会去做的。估计马云都不太愿意去做
参赛作品《智能正负脉冲电动车6-64V铅酸蓄电池多功能充电器》
|
|||
快乐电子
4
主题
246
回复 |
发表于2019-03-16 18:16:14
|
只看该作者
4#
信用是建立在慢慢积累的基础上,时间长了才会可以先给钱,秒给。说明你们的信任达到了比较高的程度
参赛作品《智能正负脉冲电动车6-64V铅酸蓄电池多功能充电器》
|
|||
萧规曹随
6
主题
328
回复 |
发表于2019-03-16 20:40:50
|
只看该作者
5#
同感! 遇到的多数客户会按预先约定,项目和费用两清,事后继续合作;少数客户全款秒转,陡感压力,战战兢兢,只怕设计哪步不完美,日后会错失优质主顾;也有客户,做着做着,就想手上项目完结后,不再接手新的项目了。 提供LCEDA,99SE,DXP,Pads,Allegro平台PCB设计;光绘文件还原可编辑的PCB
|
|||
中国龙飞
6
主题
19
回复 |
发表于2019-04-25 15:51:43
|
只看该作者
6#
我也有这样的经历.作的时间说的天花乱坠.等程序开发完了,就想方设法的施时间或都找理由扣.逼得我们作程序的,后面也不得不留一手呀.如果能真诚相待,那会有这么复杂的,既担心活干不好,工期延误,加班加点干.等干完了,还要担心对方会不会款 真是为难
|
|||
wu
12
主题
168
回复 |
发表于2019-04-25 16:33:07
|
只看该作者
7#
请一个人不行吗?一万5工资左右可以请一个不错的软硬件精通的工程师了
|
|||
mask
0
主题
3
回复 |
发表于2019-07-03 23:03:16
|
只看该作者
8#
我就遇见一个,业余时间接的一个小活。开发的时候天天几个电话,上班的时候还得接他电话。天天催,我好多时间弄到晚上十二点过加班加点,终于做完了。 然后他喵的就没音讯了。过了两月一问,还没量产,还在和他的客户谈。然后给了三分一的钱。又过了好几个月,前几天问我要了代码。也不指定啥时候结剩下的钱。 |
|||
华科电子工作室
2
主题
17
回复 |
发表于2019-08-12 15:54:55
|
只看该作者
9#
你好!我主要做单片机程序和硬件开发,现在在广州已经积累了不少客户,开发的产品比较稳定,有需求的话可以加我微信:17819989308 ,
芯美科技
|
|||
Cyril2002
6
主题
16
回复 |
发表于2019-09-17 11:16:56
|
只看该作者
10#
现在搞开发感觉就是找死,项目没有量产的,做之前都说有10K+的量,做一个黄一个,开发费秒给也不想做了,做开发毕竟是要走量才可以
|
|||
Cyril2002
6
主题
16
回复 |
发表于2019-09-17 11:22:16
|
只看该作者
11#
接开发的单子要小心,越是技术方面问的多的人越是不会和你合作,更不会下单,感觉是以"下单"之名索"技术支持"之实!
|
|||
棠城实验室
1
主题
24
回复 |
发表于2019-12-19 22:22:40
|
只看该作者
12#
签个合同?
|
|||
帮忙推荐MCU
8
主题
31
回复 |
发表于2019-12-20 09:09:02
|
只看该作者
13#
我觉的都要站在对方位置考虑问题,我觉的把代码什么交出来,一个产品给你体成多少的,都是扯淡。要么你就多出点钱,一次性买断,后面有更改再收费。 我的经验是:不卖方案,就买芯片,后续服务配合上。 1.先问下是否有量,没量的东西不做,要么芯片价格就卖高。 2.如果客户说有量,好,先定下芯片价格,再先打1万(根据实际自己定)预付款费用,这个费用在规定时间(比如半年或一年)内,量产到一定数量(比如100K),按每个芯片价格比例返还。如果没有达到这个量,那么这个开发费用就不还了。【重点:这个费用是可以用货款方式返还的,只要你在规定时间内达到量.相当于不需要开发费用的】如果在客户指定开发周期内,功能达不到客户的要求,那么这个费用返还给客户,或者你们自己再合同中约定如何处理。 这样对工程师来说有个保障,付出的有回报,对客户来说这个费用是可以返还的,如果他对自己的产品有信心,能做到那个量。如果客户对自己的产品没信心,他就可能不想给这个开发费。这样可以杜绝很多客户给你画饼。 3.如果产品升级,只要改动不大,就配合着更改,反正我们卖的是芯片,卖的是服务,不是卖方案。后续的服务一定跟上,让客户没有后续的顾虑。因为你就是他的工程师。 |
|||
zhitao0609
2
主题
11
回复 |
发表于2020-04-16 12:18:35
|
只看该作者
14#
看了以上回复,得出一个结果:第三方为啥会出现,就是甲方和乙方之间的信任危机。
|
|||
合粤电子
4
主题
78
回复 |
发表于2020-04-16 12:23:57
|
只看该作者
15#
专业贴片铝电解电容生产厂家www.dg-heyue.com
|
|||
天饰太阳能
0
主题
5
回复 |
发表于2020-05-27 11:41:18
|
只看该作者
16#
像你这种人太少了,大部分老板不拖欠就不错了,提前给更是想都别想
中山市天饰照明科技有限公司专业生产一体化,分体式太阳能路灯(庭院灯)。全系列采用MPPT充电控制器,充电效率比普通产品高30%以上,节省太阳能板功率,从而产品的性价比更高。
|
|||
天饰太阳能
0
主题
5
回复 |
发表于2020-05-27 11:43:53
|
只看该作者
17#
钱没给完你还给代码?后面的钱别想了
中山市天饰照明科技有限公司专业生产一体化,分体式太阳能路灯(庭院灯)。全系列采用MPPT充电控制器,充电效率比普通产品高30%以上,节省太阳能板功率,从而产品的性价比更高。
|
|||
唾弃你愤怒的小鸟
1
主题
24
回复 |
发表于2021-03-31 02:08:03
|
只看该作者
18#
合同也没用的....你没人家闲
|
|