查看:
8999
|
回复:
21
|
基于聚合物锂电池的万用表可充电电池设计
|
|||
smallmount
10
主题
149
回复 |
发表于2016-09-22 11:52:32
|
只看该作者
1#
电梯直达
有没有觉得万用表电池用着很费?即使有可充电的那种,容量很小很小,依然让人郁闷 这都什么年代,还有这么差体验的电池, 于是,我想用聚合物锂电池做一个USB充电的9V万用表电池 1. 将聚合物锂电池电压升高至9V为万用表供电 2. 设计micro usb充电电路,为锂电池充电 期待你们的支持 |
|||
红尘客
29
主题
4308
回复 |
发表于2016-09-22 12:37:01
|
只看该作者
2#
支持你
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2016-09-22 13:43:33
|
只看该作者
3#
为了使用更好。。 最好设置个开关,不用的时候把升压电路的输入电压给关闭。 更了更先进。。 可以搞个震动控制电路,震一下就自动开机,一定时间内锂电池不动了,自动把升压电路的输入电压给关闭。 |
|||
smallmount
10
主题
149
回复 |
发表于2016-09-22 15:44:16
|
只看该作者
4#
先做出来使用一下,看看用电损耗和升压转换效率吧,不太想加开关和震动,这东西塞到万用表电池槽里,一般也没人想经常取它
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2016-09-23 09:50:17
|
只看该作者
5#
如果加了震动传感器(体积很小的),就不需要机械开关了,是自动开关的。 万用表使用前“摇一摇”就可以开始用了,如果一段时间内不使用,它会自动关机。 |
|||
smallmount
10
主题
149
回复 |
发表于2016-09-23 14:57:37
|
只看该作者
6#
可以加电流检测,但是震动开关觉得不加为好 作为一个经常使用万用表的,我挺烦它没用它一会,它就“滴滴”乱叫,然后关机 每次用它要摇一摇有点多此一举,再说一般的万用表长时间不使用也会关机的 |
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2016-09-24 11:34:23
|
只看该作者
7#
注意: 因为楼主使用的是升压电路,这个电路即使万用表的负载部分已经关机了,但升压电路还是在工作的, 所以我认为升压电路也有必要自动关闭、切断输入来源的电池。这样电池的工作时间更长了! |
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2016-09-24 12:30:01
|
只看该作者
8#
这个问题,所有移动电源控制IC都存在,唯一差别是电压从5V升高到9V了。 很多移动电源IC可以做到一直输出的。 ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
Apfz17
0
主题
2
回复 |
发表于2016-09-26 11:08:02
|
只看该作者
9#
这个很多人都做了哦,有些人不升压,两块电池串联。充电的时候取出电池充,充一次电一般能用几个月。我的你参考一下:手机电池+升压模块+充电模块 升压到8.5V。两个模块塞进电池仓打热熔胶固定,电池装到表里边用双面胶固定。考虑到静态功耗低所以没装开关,没电的时候MICRO USB线一插……非常方便。
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2016-09-28 10:10:12
|
只看该作者
10#
所以楼主要综合考虑,最好设计成多功能的,把市面上优点都集成了。楼主加油! 呵呵!
|
|||
smallmount
10
主题
149
回复 |
发表于2016-09-28 11:19:12
|
只看该作者
11#
嗯,拭目以待~
|
|||
smallmount
10
主题
149
回复 |
发表于2016-09-28 11:20:51
|
只看该作者
12#
嗯嗯,说明很多人都意识到这个不痛不痒的问题了
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2016-09-28 11:54:24
|
只看该作者
13#
解决了“痛点问题”的产品,就是好产品! |
|||
samjazz
0
主题
5
回复 |
发表于2016-10-01 15:40:28
|
只看该作者
14#
1.TB上有卖¥10的板(用户测试待机26uA),¥2的塑料9V电池外壳(带MICRO USB开口),专用锂电池¥10,楼主可以参考尺寸来做个外形尺寸与9V电池一样的。 2.不用外壳,电池扣大家就拆报废电池上的,楼主的pcb上电池接口考虑方便接上这个电池扣即可,当然也要有USB充电插座。大家就用报废的手机电池,废物利用。 IC、零件选择商城上的,当然最好厂家能提供优惠,pcb我们在打样时就可以顺便买,省快递费。 为追求薄,尽量用矮的贴片电感、电容,甚至可以在pcb上挖孔把电感电容沉进去,充分发挥DIY精神。 |
|||
Bing
0
主题
1
回复 |
发表于2016-10-03 12:21:15
|
只看该作者
15#
前年就设计了一个,一直使用中
|
|||
arokh
3
主题
63
回复 |
发表于2016-10-07 17:52:36
|
只看该作者
16#
据说用电容电荷泵升压可以改善待机功耗,还能减小PCBA体积,效率还不错,不过只能整倍升压比较蛋疼
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2016-10-09 10:11:01
|
只看该作者
17#
楼主的作品,如果能按照我们官方的作品发布格式来写,估计会更精彩! 我们官方的作品格式详见: http://club.szlcsc.com/article/details_9BCE7AD8B03F4525ADDE3BAE5DCA196E_0_1_0_1_1.html |
|||
老酒
3
主题
101
回复 |
发表于2016-10-31 10:18:14
|
只看该作者
18#
聚合物锂电池充电对电压要求很严格,超过电压容易鼓,甚至爆炸!! 普通聚合物锂电池单体是4.2V充电电压,不能超过4.3V,超过4.3V就应该保护,所以很多移动电源都避开直接开刀,都选择用充电IC做,如此充电电流也一直上不去。楼主如果可以做电源直接均浮充,不用IC管理,那我拜服!!! |
|||
dxm121
0
主题
18
回复 |
发表于2016-12-20 16:25:00
|
只看该作者
19#
我自己做了几个用,把万用表电池全换掉了!还不错!充电+升压的方案,回头再改一版低功耗的!
|
|||
小伊
9
主题
396
回复 |
发表于2016-12-20 21:23:46
|
只看该作者
20#
fp6293升压可调,最高输出12v
①法拉电容备电方案;②锂电池备电方案;③低功耗数据采集及控制系统。
|
|||
云淡风清
1
主题
30
回复 |
发表于2016-12-23 09:58:20
|
只看该作者
21#
以前做了个,锂电很小,连同充电升压板子一起直接塞在9V电池壳里的,虽然量的静态电流很低,但感觉还是不抗用,几天就得充电一次。
|
|||
顺其自然
0
主题
21
回复 |
发表于2016-12-25 02:28:48
|
只看该作者
22#
这个升压没必要、我用锂电给890万用表供电已经超过8年了。把锂电保护板拿掉,两个串联在一起,塞进电池仓,就OK了。一般半年拿出来充一次电。充电也是直流电源CC--CV模式下直冲,晚上下班冲,早上上班就充满了。
|
|