查看:
2877
|
回复:
4
|
这种PCB要加个R吗?
|
红尘客
29
主题
4308
回复 |
发表于2019-03-20 16:07:33
|
只看该作者
1#
电梯直达
两边之间1.5mm |
萧规曹随
6
主题
328
回复 |
发表于2019-03-20 18:54:34
|
只看该作者
2#
如果有精密定位要求,最好由结构工程师决定,其它情况可自定。不过如果PCB不开模的话,这种形状板厂通常会加R,批次不同,可能R值都不同。
提供LCEDA,99SE,DXP,Pads,Allegro平台PCB设计;光绘文件还原可编辑的PCB
|
风一样的菠萝
3
主题
71
回复 |
发表于2019-03-21 07:33:56
|
只看该作者
3#
楼主做安防的么?
|
飞过海的嘎嘎嘎
13
主题
102
回复 |
发表于2019-06-17 23:10:52
|
只看该作者
4#
加R什么意思。扣掉半圆当直角??
|
ee加哥
5
主题
8
回复 |
发表于2019-09-20 03:19:57
|
只看该作者
5#
机器用的刀本身自带这个R。因为刀具是圆柱的,而且直径不是0,所以虽然你画的是直角,但是不可能切成直角。我的雕刻机用0.7MM直径刀,可以切出非常接近直角。不知道一般线路板厂用什么直径的刀具。(好像是0.8MM)。我其实有0.5MM的刀具,但是从来没有用过这个0.5MM,因为比较容易断刀。 还有一个办法就是加工回来之后,你人手用刀清理一下就可以把这些直角变成真正的直角。
|
|