查看:
5309
|
回复:
9
|
GD32 MCU 开发板 Workshop 报告:按键控制四个LED,并使用串口发送信息
|
|||
点灯师6
1
主题
4
回复 |
发表于2019-05-07 22:32:14
|
只看该作者
1#
电梯直达
使用GD32E231开发板,使用Wakeup按键控制四个LED灯的亮灭,按下一次,LED亮度翻转一次。串口使用PA9,PA10。 设计框图:
软件流程图:
实物图:
上电之后LED状态:
按键按下之后LED状态:
串口发送数据: |
|||
一只小pig
5
主题
23
回复 |
发表于2019-05-09 15:56:20
|
只看该作者
2#
你好 楼主 试过在中断里面按键扫描吗
|
|||
Y一ang
2
主题
22
回复 |
发表于2019-05-09 19:05:26
|
只看该作者
3#
请教一下,环境要装哪几个,官方demo都编译不了,下了arm5.0.4的库,提示我找不到gd32单片机,菱形是黄色的
发错了,在官方解疑贴又发了,知道的话也回复下。 |
|||
点灯师6
1
主题
4
回复 |
发表于2019-05-09 22:43:19
|
只看该作者
4#
|
|||
点灯师6
1
主题
4
回复 |
发表于2019-05-09 22:43:49
|
只看该作者
5#
目前还没有试过
|
|||
Y一ang
2
主题
22
回复 |
发表于2019-05-11 20:23:40
|
只看该作者
6#
*** Using Compiler 'V5.06 update 3 (build 300)', folder: 'C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin'
Rebuild target 'GD32E231C_START' Error instantiating RTE components Error #543: Device () not found, pack '' is not installed Error #540: 'ARM::CMSIS:CORE:5.0.2' component is not available for target 'GD32E231C_START' Target not created. Build Time Elapsed: 00:00:01 请问你是mdk几? |
|||
点灯师6
1
主题
4
回复 |
发表于2019-05-11 21:49:45
|
只看该作者
7#
你这是没有装软件包 你去21ic上面找到他们的E3321系列包 装一个就好了 在上面我发的有一个链接 |
|||
zhoujian
0
主题
12
回复 |
发表于2019-05-13 22:43:02
|
只看该作者
8#
安装哪个软件包?是下面这个吗?我安装了,但是还是不行
提示如下: *** Using Compiler 'V5.06 update 1 (build 61)', folder: 'd:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin' 是不是还少安装了什么? |
|||
点灯师6
1
主题
4
回复 |
发表于2019-05-13 23:30:02
|
只看该作者
9#
他这个错误大概是说 实例化RTE组件时出错 具体我也不清楚 我版本是
|
|||
zhoujian
0
主题
12
回复 |
发表于2019-05-14 18:45:59
|
只看该作者
10#
搞不懂,,,还是用ST的吧!!这开发板就这个问题搞了几天搞不定。。。没法用了。
|
|