查看:
11471
回复: 34 |
【技术答疑】MK米客方德SD NAND新品MKDVxG系列留言区
|
|||
路漫漫Peter
9
主题
25
回复 |
发表于2019-05-14 14:03:40
|
只看该作者
1#
电梯直达
本帖子是关于MK米客方德SD NAND新品MKDVxG系列技术问答贴,只要你有疑问,留下问题,我们会邀请MK Founder资深FAE参与答复,欢迎大家踊跃参与问题讨论,谢谢。
MK 米客方德是一家专注于嵌入式存储的半导体企业,针对大陆日益活跃的创客群体,MK 开发出一系列小型化、差异化的SD NAND、SPI NAND 和 eMMC。SD NAND,又名贴片式 T卡、SD Flash 等,采用标准的SD接口协议,可直接用于贴片。如示意图:SD NAND 仅为 Micro SD (含卡座)面积的1/5、厚度的1/2。
物竞天择
|
|||
Joyce庞
0
主题
1
回复 |
发表于2019-05-17 09:15:46
|
只看该作者
2#
有没有人可以分享一下SD NAND在一些产品上的使用案例和使用情景呢,
|
|||
Jonathan
0
主题
18
回复 |
发表于2019-05-17 09:29:36
|
只看该作者
4#
后续我会在底下发一些MK在之前的相关案例的介绍,你也可以加我微信rensasa7788,交流一下
MK米客方德技术支持
|
|||
Eriri
1
主题
3
回复 |
发表于2019-05-19 22:05:48
|
只看该作者
5#
Datasheet可以提供吗?我刚买了2颗MKDV1GCL-NE当样品,立创商城没有datasheet,在MK官网也不知道怎么找datasheet。这颗芯片我很感兴趣
|
|||
路漫漫Peter
9
主题
25
回复 |
发表于2019-05-21 09:38:13
|
只看该作者
6#
感谢您对立创商城和MK品牌产品的支持,我们工作人员已经在加急补充相关资料,再次感谢!
物竞天择
|
|||
Jonathan
0
主题
18
回复 |
发表于2019-05-21 10:35:18
|
只看该作者
7#
您好,我是米客方德公司产品这边的同事,我可以加您微信吗,后续有什么需要了解支持的可以随时联系我微信号:rensasa7788
MK米客方德技术支持
|
|||
Jonathan
0
主题
18
回复 |
发表于2019-05-21 10:37:07
|
只看该作者
9#
需要对产品增加了解可以添加微信rensasa7788
MK米客方德技术支持
|
|||
Jonathan
0
主题
18
回复 |
发表于2019-05-23 15:06:11
|
只看该作者
10#
今天分享一下SD NAND能否直接接在客户MCU上面的SPI接口去使用
目前我们遇到的情况有两种:
一种MCU 推出的时间比较久,它们没有SDIO接口,只有SPI接口。但是又想用到大容量的存储。
另一种情况,MCU有SD接口,但是被其他模块占用了,比如wifi模块,但是客户还是需要大容量的存储。
从原理上来说,只要CPU的SPI接口支持SD协议的SPI mode,SPI接口就可以接SD NAND。并且能正常使用。
如果大家使用的CPU的SPI接口,接上T卡能够正常使用的话,那么就表明,这个CPU是可以使用SD NAND的。这样大家既能够使用大容量存储的SD NAND,也不用去更改wifi模块的接口了。
MK米客方德技术支持
|
|||
Jonathan
0
主题
18
回复 |
发表于2019-05-29 22:33:36
|
只看该作者
11#
目前在立创上架的是全系产品,有128MB到1GB的SD NAND,另外我们还有mini-emmc产品,是标准尺寸的55%
MK米客方德技术支持
|
|||
Jonathan
0
主题
18
回复 |
发表于2019-05-29 22:39:01
|
只看该作者
12#
以下为最新料号,仅供参考: Product List: MK米客方德技术支持
|
|||
Jonathan
0
主题
18
回复 |
发表于2019-05-29 22:40:14
|
只看该作者
13#
详情可以添加微信rensasa7788,或致电18339990656随时在线24小时,或访问MK米客方德官方网站
MK米客方德技术支持
|
|||
红茶巧克力
0
主题
2
回复 |
发表于2019-05-30 13:47:27
|
只看该作者
14#
借楼分享一下个人的一些心得体会 00后“砖家”今天跟大家探讨 什么是SD NAND? 是不是就是“传说中”的贴片式TF卡、贴片式闪存卡呢?
(本人2020届自动化专业毕业生) ,我觉得如果任何配件类的产品都可以自带存储,那无疑是属于我们年轻人下一个时代的风口浪尖,不出所料的是果然市面上已经有小型存储的相关内容了,其中特点最为鲜明。作为一个年轻的“老江湖”,我就把网上的所有信息加以搜集整合,终于领悟了一些其中的奥妙。希望各位前辈能多多指教哈,以下内容是我从三个方向汇总整理得到的: 1, 各种论坛上的表述; 2, 一些代理商自己理解表述的推文; 3, 技术工程师们的交流讨论还有疑问等, 我进行整理分析后,决定适当的对症下药,给大家做一个简单准确而又系统全面的分享。其实在网上出现了很多对SD NAND的别称,都是一些工程师前辈们按照自己的理解命名的,而确实都有一定的道理,比如: 贴片式T卡、贴片式TF卡、贴片式SD卡、贴片式内存卡、贴片式闪存卡、贴片式卡、贴片式U盘、贴片式UDP等等。 那么SD NAND这个架构,带来了那些好处呢? 自动化专业2020届毕业生
|
|||
红茶巧克力
0
主题
2
回复 |
发表于2019-05-30 13:56:08
|
只看该作者
15#
今天主要和大家分享一下,智能手表产品上SD NAND的应用。最近这几年,穿戴式产品行业在低调而蓬勃发展起来了。比如Apple watch,它的销量每年都在迅猛的增长。国内的比如小天才电话手表,销量增长也是非常可观的。
近些年穿戴式手表产品应用的逐渐增多,也让SD NAND有了用武之地,最近就有做穿戴式手表的客户找到我们,想要用到大容量存 储的东西,他们很疑惑该怎么办。 很多客户也是找到我们,经过一番了解,其中原委也基本了解了,原来之前穿戴式手表的功能比较简单,基本上内置的Nor Flash就可以放一些代码了,现在呢,一些客户有一些特定的需求,需要内置UI的图片,一些提醒音乐,甚至还有放地图的,这个时候就需要存储容量更大一些。 另外由于穿戴式产品的PCB尺寸很小,因此客户希望存储芯片面积小,方便焊接。最好不要用BGA封装的。 那么SD NAND 就成了他不二的选择。为什么这么说? 容量128MB-512MB,未来还有4GB。方便客户选择 封装是WSON-8,只有八个PIN脚,方便焊接。 尺寸是6*8mm,非常的小,内置的SLC NAND原厂晶圆,寿命长,稳定性高。 自动化专业2020届毕业生
|
|||
Jonathan
0
主题
18
回复 |
发表于2019-06-05 09:50:37
|
只看该作者
16#
昨天一位客户(MY科技)找到我们,他们的产品是应用在户外语音模块的,涉及领域到安防监控,公共交通等非消费级客户,里面的一些提示语录,报警语录等,需要用到大容量存储。 最开始他们选用的是T卡,使用之后,发现了2个很重要的问题,一是接触不稳,容量掉落。二是T卡的质量参差不齐,有时候经常出现一定比例的不良。 为了解决第一个问题,客户想到了用打胶固定的方式,连卡座一起固定在PCB板上面,第一个问题就有一些好转,但是遇到温度偏高,震动的环境下,第一个问题还是会存在。 他是自称在微博上得知的我们,而且体积较小对其也有很大好处,(提高产品的利润空间) MK米客方德技术支持
|
|||
Jonathan
0
主题
18
回复 |
发表于2019-06-05 09:51:31
|
只看该作者
17#
如果是相关行业也可以相互交流,我们很乐于分享资料给大家,共同交流成长
MK米客方德技术支持
|
|||
3ric
0
主题
4
回复 |
发表于2019-06-06 15:05:53
|
只看该作者
18#
官网找不到datasheet,想买来试试也不知道怎么用。希望提供一下stm32读写这个芯片的例程。(别的MCU也行)
|
|||
imsa
5
主题
47
回复 |
发表于2019-06-07 23:22:11
|
只看该作者
19#
都在商城贩售了, 为什么不直接公布资料呢?
|
|||
yang07
1
主题
8
回复 |
发表于2019-06-08 00:14:40
|
只看该作者
20#
正好有新项目, 准备入手测试一下
|
|||
Jonathan
0
主题
18
回复 |
发表于2019-06-10 11:39:02
|
只看该作者
21#
您好,您可以添加我的微信rensasa7788,我将datasheet提供给您
MK米客方德技术支持
|
|||
Jonathan
0
主题
18
回复 |
发表于2019-06-10 16:43:40
|
只看该作者
22#
您好,立创上面应该是有datasheet的,不如您加我微信吧,rensasa7788,我发给您
MK米客方德技术支持
|
|||
Jonathan
0
主题
18
回复 |
发表于2019-06-10 16:44:33
|
只看该作者
23#
您好,立创应该是有资料公布的,要不您加我微信我发给您看一下,微信号:rensasa7788
MK米客方德技术支持
|
|||
Jonathan
0
主题
18
回复 |
发表于2019-06-10 16:45:40
|
只看该作者
24#
您好,您可以加我微信,rensasa7788,回头我把资料发给您,测试过程中如果有什么问题可以随时沟通
MK米客方德技术支持
|
|||
Jonathan
0
主题
18
回复 |
发表于2019-06-10 16:57:50
|
只看该作者
25#
我们今天确认了和车联网公司的合作方案,在车联网项目上实现司机驾驶行为实时监控和预测,周边环境和车辆实时监控预测,紧急状况自动报警,危险事件统计及原因分析,司机驾驶行为分析和排名,安全管理报告等功能,其中实时分析很多内容就是通过SD NAND存储实现,在速度和可靠性上面的高要求决定SD NAND是其不二人选。
MK米客方德技术支持
|
|||
Jonathan
0
主题
18
回复 |
发表于2019-06-12 13:29:29
|
只看该作者
26#
一个学生的分享,取得联系后同意转载。
借楼分享一下个人的一些心得体会
00后“砖家”今天跟大家探讨
什么是SD NAND?
是不是就是“传说中”的贴片式TF卡、贴片式闪存卡呢?
(本人2020届自动化专业毕业生),我觉得如果任何配件类的产品都可以自带存储,那无疑是属于我们年轻人下一个时代的风口浪尖,不出所料的是果然市面上已经有小型存储的相关内容了,其中特点最为鲜明。作为一个年轻的“老江湖”,我就把网上的所有信息加以搜集整合,终于领悟了一些其中的奥妙。希望各位前辈能多多指教哈,以下内容是我从三个方向汇总整理得到的:
1, 各种论坛上的表述; 2, 一些代理商自己理解表述的推文; 3, 技术工程师们的交流讨论还有疑问等, 我进行整理分析后,决定适当的对症下药,给大家做一个简单准确而又系统全面的分享。其实在网上出现了很多对SD NAND的别称,都是一些工程师前辈们按照自己的理解命名的,而确实都有一定的道理,比如: 贴片式T卡、贴片式TF卡、贴片式SD卡、贴片式内存卡、贴片式闪存卡、贴片式卡、贴片式U盘、贴片式UDP等等。 众所周知目前主流的存储芯片大致可以分为NOR Flash和NAND Flash,容量需要大一点的话,将会使用到NAND Flash。 一旦选择NAND Flash后,有不可避免出现哪些问题呢? 首先,NAND Flash有坏块,要使用NAND Flash,就必须要进行坏块管理,还需要做EDC/ECC,如果需要使用寿命长,除此之外需要进行平均读写,垃圾回收等一系列处理。 其次,不同品牌之间的NAND Flash,由于Page,Block大小不同,时序不同等。都需要工程师重新进行调试驱动,耗时耗力。 再者,如果新项目换了新的主控,不可避免也需要重新写NAND Flash驱动程序。 除了上面提到的问题,外部环境方面也有三个较大的问题,首先是现在的市场特征,市场需求变化很快,反应较为敏感,为了实现新的卖点和功能,产品开发周期便都大大缩短。开发应用层软件,已经消耗了工程师的大量时间,但为了使用NAND Flash,还需要耗费额外的时间,来编写NAND Flash的底层驱动。 其次随着物联网的兴起,MCU的应用越来越广,MCU就要面对如何管理NAND Flash的问题了。我们知道MCU为了功耗,牺牲了很多性能,如果让MCU直接管理NAND Flash的话,复杂的驱动软件就会大量占用MCU的处理器资源,MCU没法干别的了。 还有现在的电子产品都是不断地缩小尺寸,变得更加精致,所以对元器件的尺寸和排布的要求也是越来越高。 综上所述,人们不禁在思考,能否有一种品质稳定可靠,尺寸又小,简单易用,还不用写驱动的NAND Flash产品呢? 答案就是今天的主角——SD NAND。简单来说它的架构如下图。内部使用寿命最长、性能最稳定的SLC NAND Flash晶圆,擦写次数可以达到10万次。另外,内置了特定的Flash控制器和Firmware,硬件对外采用最为通用的SD接口。 那么SD NAND这个架构,带来了那些好处呢? 第一,兼容性强。基本上客户主控能用TF卡和SD卡,就能够使用SD NAND.如果换了新的主控,只要新主控有SD接口,基本上就能使用SD NAND Flash。 第二,尺寸小,焊接稳定。是WSON-8的封装,6x8mm的尺寸。PIN少,尺寸小,既能节约PCB板的面积,降低成本,还能让最终产品做的更小。 第三,容量合适。目前量产容量有128MB、512MB,后期会推出1GB和4GB容量的SD NAND.客户可以根据自己的实际需求选择合适的容量,降低成本。 第四,简单易用。SD NAND内置坏块管理,平均读写,动态和静态的EDC/ECC算法等等,除了让产品的质量更稳定,更好的延长寿命,更能减少CPU的负荷。让后续针对NAND Flash的操作,都可以交给SD NAND,CPU可以不用再管了。领导再也不用担心我的NAND Flash驱动了。 第五,使用寿命长,性能稳定。SLC NAND 是NAND Flash中使用寿命最长,性能最稳定的类型了。可达10W的擦写寿命,让SD NAND十分的耐操。 可以看出SD NAND除了是贴片式T卡,贴片式TF卡,贴片式SD卡,贴片式内存卡,贴片式闪存卡,贴片式卡,贴片式U盘,贴片式UDP以外,更可以说是一款最小尺寸的TF卡、最小尺寸的NAND Flash产品、最简单易用的NAND Flash产品、不用写驱动的NAND Flash产品、寿命最长的NAND Flash产品、最稳定的NAND Flash产品。 MK米客方德技术支持
|
|||
wtywtykk
5
主题
5
回复 |
发表于2019-07-01 23:15:40
|
只看该作者
27#
跟EMMC有什么区别?据说EMMC也可以直接当SD卡读写?
|
|||
hugen
2
主题
6
回复 |
发表于2019-08-22 12:02:43
|
只看该作者
28#
直接出sop封装的多好
|
|||
leiyitan
0
主题
93
回复 |
发表于2019-08-24 07:07:34
|
只看该作者
29#
-40-85°C 工业级的有没有?
|
|||
Jonathan
0
主题
18
回复 |
发表于2019-09-19 23:22:49
|
只看该作者
30#
两个协议是不同的,但是相似度很高,而且接口金手指也可以共享,所以很多读卡器或host 都会同时做SD/MMC的接口驱动。 l host包含SD/MMC : 接上SD或MMC(eMMC)都可以用 l host SD only : 只能接SD l host MMC(eMMC) only : 只能接MMC(eMMC) 即使Flash的控制器是做combo的,但在包成SD or eMMC时,就会利用bonding决定是走哪个协议,只会挑一种。 MK米客方德技术支持
|
|||
Jonathan
0
主题
18
回复 |
发表于2019-09-19 23:25:11
|
只看该作者
31#
目前还是取决于市场上面的需求,SD NAND属于比较小众偏向于差异化的市场,所以是根据市场体量来看的,如果市场足够可以设计封装,请问您是什么应用,可以交流一下
MK米客方德技术支持
|
|||
Jonathan
0
主题
18
回复 |
发表于2019-09-19 23:25:39
|
只看该作者
32#
当然有,可看商品列表,或者提出你的容量需求
MK米客方德技术支持
|
|||
leiyitan
0
主题
93
回复 |
发表于2019-09-20 06:50:22
|
只看该作者
33#
-45-85°C 使用 ,1Gbit,的是哪一款?项目应用,要进高低温箱的…
|
|||
土豆年糕
0
主题
1
回复 |
发表于2021-02-18 16:12:24
|
只看该作者
34#
你好,我看到有些SD NAND FLASH的CLK管脚有下拉2K的电阻,请问这个电阻在这里是起什么作用的?谢谢。
|
|||
雷龙发展
60
主题
6
回复 |
发表于2021-03-30 15:26:26
|
只看该作者
35#
我来分享一下SD NAND使用场景和案例吧! 使用场景 商业级应用:手表手环,运动DV,MP3,U盘,POS机,蓝牙音箱,玩具,点读笔。 工业级应用:物联网, 智能穿戴,音频播放器, 机器人,智能音箱,智能面板(HMI),移动支付,智能眼镜(AR),智能家居,医疗设备,轨道交通,人脸识别,3D打印机。 应用案例
以上是CS创世SD NAND的客户使用场景及应用案例,更多使用场景和应用案例可以来这里逛逛:www.longsto.com或许能帮到你。 主营:CS创世 SD NAND(又叫贴片式 TF卡/贴片式SD卡)读写速度可达24/13 MB/S,韩国ATO Solution(SLC NAND、SPI NAND、MCP)、小容量TF卡存储芯片。
|
|