查看:
2151
|
回复:
3
|
GD32 MCU开发板 Workshop报告:温湿度数据上传OneNET云端显示
|
飞扬的青春
1
主题
3
回复 |
发表于2019-05-19 21:29:37
|
只看该作者
1#
电梯直达
一、方案简介 本方案基于GD32E231C8T6,M23内核的单片机。外设部分使用了ESP-8266WIFI模块,这应该是目前市面上最受开发者喜爱,最省钱的无线连接方案了。主核心厂家是乐鑫。SHT20,温湿度传感器,以及BH1750光照度传感器,0.96寸的OLED显示屏(128*64有效像素点)。其中两个传感器和屏都是采用IIC总线方式进行通信,节约了I/O口的使用量。本方案特点是采用了一个无线模块,可以通过家中路由器,连接到外网,最终通过中移OneNet,云协议连接到云端,可以通过网页实时查看到数据。 二、 GD32E231X产品简介 GD32E231系列多达4个16位通用定时器、1个支持三相脉宽调制PWM输出和霍尔采集接口的16位高级矢量控制定时器、1个16位基本定时器和1个多通道DMA控制器。通用接口则包括2个USART、2个SPI、2个I2C、1个I2S。是一款基于Cortex-M23内核的工业型MCU,价格超值。采用了LQFP48封装,体积小巧。本次我们还有一个方案是应用到其内置的比较器的。其中还在单片机内部封装了两个轨到轨低功耗运算放大器。 三、 方案介绍和系统框图
上面反映了系统框图,下面介绍连接接口,IIC接口使用的是PB10(SCL)/PB11(SDA)接口,ESP8266使用的是串口USART0,USART1是作为我们的调试接口使用,ESP8266的复位接口,是PB2。BHT1750的ADR接口接PB1。其中板载一个运行指示灯,使用的是PB7接口。PA4,可以作为比较器输入接口。 四、实物展示和历程代码
|
飞扬的青春
1
主题
3
回复 |
发表于2019-05-19 21:31:47
|
只看该作者
2#
原理图部分展示
|
飞扬的青春
1
主题
3
回复 |
发表于2019-05-19 21:33:44
|
只看该作者
3#
OneNET端数据展示
|
|