查看:
31622
回复: 30 |
关于485接口保护问题,如图那种更合适?TVS和自恢复保险的位置。
|
|||
niba
38
主题
131
回复 |
发表于2017-04-25 12:36:04
|
只看该作者
1#
电梯直达
图1图2
|
|||
红尘客
29
主题
4308
回复 |
发表于2017-04-25 12:38:34
|
只看该作者
2#
我选第一种,合适的保险丝,合适的TVS,接错220V都不会烧!
|
|||
小伊
9
主题
396
回复 |
发表于2017-04-25 13:32:23
|
只看该作者
3#
如果电压过高第二种会炸TVS
①法拉电容备电方案;②锂电池备电方案;③低功耗数据采集及控制系统。
|
|||
再来一次
0
主题
5
回复 |
发表于2017-04-25 13:51:16
|
只看该作者
4#
肯定是第一种!现在市面上电表一年上千万只的用的都是第一种方案,选择合适的热敏电阻加合适的TVS接380V都不会烧!而且像三相电表明确要求485端口接380V不能损坏,单相接220V不能损坏! 我这里有现成的方案哦! |
|||
红尘客
29
主题
4308
回复 |
发表于2017-04-25 15:14:34
|
只看该作者
5#
TVS选多大的?很多人选6V左右的。我看RS485的共模电压最大能达12V!
|
|||
智易捷物联
8
主题
353
回复 |
发表于2017-04-25 20:58:46
|
只看该作者
6#
我也用的第一种 |
|||
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2017-04-25 21:45:05
|
只看该作者
7#
>我选第一种,合适的保险丝,合适的TVS,接错220V都不会烧! are you sure? >自恢复保险 It will take couple of seconds to kick in. |
|||
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2017-04-25 21:47:29
|
只看该作者
8#
>现在市面上电表一年上千万只的用的都是第一种方案,选择合适的热敏电阻加合适的TVS接380V都不会烧!
Do you have a good PTC fuse to recommend? Most of the PTC fuse can only withstand <60V DC. |
|||
小伊
9
主题
396
回复 |
发表于2017-04-25 22:42:26
|
只看该作者
9#
求真的来了。。。 佩服你这种打破砂锅问到底的精神 ①法拉电容备电方案;②锂电池备电方案;③低功耗数据采集及控制系统。
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-04-26 16:42:26
|
只看该作者
10#
建议使用专门的ESD防护器件: http://www.szlcsc.com/product/details_86563.html http://www.szlcsc.com/product/details_95833.html
q3397226930
|
|||
jeraw
14
主题
176
回复 |
发表于2017-04-26 16:46:42
|
只看该作者
11#
当然第一种
|
|||
QFN32焊盘设计
1
主题
20
回复 |
发表于2017-05-06 14:51:18
|
只看该作者
12#
485这种保护,如果产品要对电源端口打高压,这样就过不了,矛盾中。只有用全隔离的485芯片,但是片子贵。不知道有什么好办法。
|
|||
fhongkai
1
主题
9
回复 |
发表于2017-05-06 23:16:38
|
只看该作者
13#
I think PTC Fuse cannot be used for sure if you need to let the RS-485 Port survive from Such continual-High Voltage shock instead of ESD/Low Voltage Shock,etc.I think for 220/380V Voltage Level,at least TVS-GDT-Fast-acting fuse for two-level Protection... PTC Fuses Acts tooooooooo Slow compared with Fast-acting Fuse,I think,according to the Datasheet of LittelFuse.. |
|||
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2017-05-07 05:23:43
|
只看该作者
14#
>I think PTC Fuse cannot be used for sure Agree. It takes time for PTC Fuse to warm up. |
|||
再来一次
0
主题
5
回复 |
发表于2017-06-20 10:48:21
|
只看该作者
15#
给你上个我们公司485电路图! 可以防220/380短接 前端要用光耦隔离,隔离电压要4000V以上 如果要防雷 需要在前端加气体放电管和压敏电阻
|
|||
大风刮过
7
主题
42
回复 |
发表于2018-04-20 23:41:17
|
只看该作者
16#
自恢复保险怎么选择。
|
|||
到处荡荡
1
主题
174
回复 |
发表于2018-04-22 12:02:00
|
只看该作者
17#
常用SMBJ6.5CA
|
|||
方译唐唐
0
主题
2
回复 |
发表于2018-06-09 17:11:46
|
只看该作者
18#
选第一种,保险丝是为了防止TVS管击穿的
|
|||
万里挑一
5
主题
54
回复 |
发表于2018-06-09 17:53:21
|
只看该作者
19#
保险丝怎么选 |
|||
PONY
1
主题
7
回复 |
发表于2018-07-24 22:43:26
|
只看该作者
20#
SMBJ6.5CA的结电容太大了,会影响通讯。用SM712就可以了。
|
|||
深圳昱灿小达人
16
主题
18
回复 |
发表于2018-07-25 10:25:10
|
只看该作者
21#
选第一种,理由前面的小伙伴们已经说的很充分了
专业销售电源管理IC,DC-DC升压/降压IC,LDO线性降压IC,电池充电/保护IC,杨'S 13420990064 QQ:2355767105
|
|||
模拟器件
35
主题
56
回复 |
发表于2018-10-11 21:34:26
|
只看该作者
22#
|
|||
女攻城狮
0
主题
16
回复 |
发表于2018-12-11 09:42:13
|
只看该作者
23#
欧美品牌价格贵呀。 中美贸易战,国人应当支持国产。 |
|||
leoji
0
主题
1
回复 |
发表于2019-02-14 11:01:14
|
只看该作者
24#
热敏电阻的反应时间够短么
|
|||
张e
21
主题
56
回复 |
发表于2019-03-06 14:21:42
|
只看该作者
25#
|
|||
xtp1230
0
主题
3
回复 |
发表于2020-04-17 08:58:58
|
只看该作者
26#
用PSM712还还需要PTC吗?
|
|||
学习学习
0
主题
8
回复 |
发表于2020-05-29 16:50:11
|
只看该作者
27#
需要
|
|||
棠城实验室
1
主题
24
回复 |
发表于2021-02-03 00:29:04
|
只看该作者
28#
这两个电路应该是一个防外一个防内的吧?大家可以用导线代替TVS管,然后试一下这两个电路,就知道有没有问题了。
|
|||
九九99
0
主题
2
回复 |
29#
求保护方案,求热敏电阻型号,非常感谢
|
|||
九九99
0
主题
2
回复 |
30#
微信:13012182979
|
|||
tONE
0
主题
2
回复 |
31#
1
|
|