查看:
14541
回复: 13 |
[开源]可能是功能最全面的MP3蓝牙BLE双模音频芯片模块测试板
|
|||
清月电子
1
主题
1
回复 |
发表于2019-06-08 17:48:15
|
只看该作者
1#
电梯直达
蓝牙模块,顾名思义就是实现蓝牙功能的半成品模块产品。主要由蓝牙芯片和外围元器件组成,从而形成一个可以直接供用户使用的产品。但是目前市场上的产品参差不齐,往往成本上面都偏高,一个模块动辄20,少则10. 往往成本高的产品,在性能和配置上面,确实做的都很好,也很极致,贵也有贵的道理: 1、比如硬件上增加:屏蔽罩、更多的esd器件、使用更高级的PCB板材和工艺等等 2、投入更多的人力成本去研发,以及细节上做到极致。如: (1) 、超高的波特率传输。 (2) 、超大数据流实时传输。串口传输不分包,直接大数据流发送即可 (3) 、超强的资源,主从一体,实时切换 3、高大上的产品包装,以及温馨可爱的售前、售后客服、耐心的技术支持等等。 4、其实这一切也都是需要成本的,当然用户愿意接受,也是一种良心的循环。 5、但是市场的竞争非常的激烈。原本用户的产品仅仅只是一个民用的需求,可能最后选到却是贵了3倍的好产品,其实也是不划算的事情 下面就进入产品资料介绍环节,请耐心的看一下,只要是有蓝牙相关的需求,我都可能略知一二,也能回答一下。 二、首先说一下芯片的优势: 1、成本低,支持的功能特别多,使用其他及其简单。照抄就行了 2、由于是国产的芯片,所以依托于海量的出货量,和超强的市场竞争,所以拉低了成本 3、芯片内部的软件支持,也是接口非常丰富,值得深入研究 三、再说一下芯片的缺点: 1、芯片由于是SOC系统,所以很多的功能都是以接口的形式,太个性化的功能可能实现非常费劲 2、芯片由于带音频,所以不支持低功耗,手环、纽扣电池供电的场合就不合适了 四、蓝牙芯片的介绍 KT1025A芯片是一款支持蓝牙音频和数据以及U盘、TF卡播放的4合一的单芯片,芯片的亮点在支持TF卡或者U盘无损音乐的播放,以及简单明了的串口AT控制功能,支持BLE透传,以及SPP透传功能。大大降低了嵌入蓝牙在其它产品的开发难度。 KT1025这个是我们在原厂芯片的基础上,开发了软件的芯片,配合坛友直接使用,超低成本3元RMB 可以适用于下面的这些类型的应用: 1、蓝牙音频产品 如:蓝牙音箱、蓝牙耳机、车载蓝牙 等等 2、蓝牙数传产品 如:智能门锁、车载OBD检测、智能小车、打印机、医疗设备数据采集 3、蓝牙数传+音频产品 如:蓝牙音乐灯、蓝牙音乐广播 废话不多说,上芯片的手册,和参考图纸 最后分享一点点小心得:消费类电子产品SOC芯片开发的一些经验 1、其实在开发软件这个工作上,一些芯片原厂推出的SDK软件包是非常值得学习和借鉴的 (1)、因为他们为了方便用户开发,和阅读,以及一些驱动的写法的重复利用,都是做了很多的工作,其中的思维和 方法都是值得借鉴和学习的 (2)、很多时候,我们开发一些不算庞大的系统,总觉得自己写的程序还是可以的,但是一旦功能复杂了,整个程序 的架构就不得不重新的思考,这个时候,你就需要去参考别人高端人士的写法和思维 (3)、我们开发过程中,芯片原厂开发包,基本都是“消息机制”、“宏选择功能”、“大量的结构体封装” 如果有兴趣的话。我可以上传一下芯片厂商提供的开发SDK,有300多个文件,我个人认为整个框架清晰明了,值得学习 努力努力,向前向前
|
|||
清月电子
1
主题
1
回复 |
发表于2019-06-08 17:49:33
|
只看该作者
2#
自己先顶一顶
努力努力,向前向前
|
|||
美利多电子
0
主题
1
回复 |
发表于2019-06-11 21:31:29
|
只看该作者
3#
有一个这样的产品,不知道能不能实现 ,1,能够通电自动播放,播放1曲完成后,自动关闭。 2,能够带动几W的喇叭,音量最少需要手机外放这么大。3,带有定时开关机功能,客人可以自已设置定时开关机, 作为一种提示的工具使用,比如有危险的工作(冲压类,切割类,粉尘等)上班通电时,自动的播放这个危险提示,可能比贴在机床上更有效果。
|
|||
微联通信陈明捷
0
主题
1
回复 |
发表于2019-06-27 01:30:40
|
只看该作者
4#
支持滕总
|
|||
a888
1
主题
10
回复 |
发表于2019-08-18 23:17:52
|
只看该作者
5#
能USB接电脑传歌曲过去吗? 速度是USB1.1吗?
|
|||
mteaching
0
主题
3
回复 |
发表于2019-08-27 13:40:22
|
只看该作者
6#
支持一下!!!
Too young, too simple.
|
|||
阳天1234
1
主题
10
回复 |
发表于2019-11-16 20:37:27
|
只看该作者
7#
赞一个
|
|||
Qmery
0
主题
2
回复 |
发表于2020-03-23 20:24:35
|
只看该作者
8#
我买过了你们家的AC6905A,连音乐播放的进度都能记忆,可是为什么不能记忆音量设定
|
|||
英尚微电子
72
主题
544
回复 |
发表于2020-07-20 15:44:06
|
只看该作者
9#
支持一下!!! 可以关注一下上海巨微的蓝牙芯片哦~ www.sramsun.com SRAM芯片/非易失性MRAM芯片/PSRAM伪静态存储芯片 TEL:13751192923 QQ3161422826
|
|||
jafeco
0
主题
1
回复 |
发表于2020-08-03 12:14:24
|
只看该作者
10#
你好,支持一下,一直有留意你们的蓝牙芯片,也购买过你们产品。现在想开发我们一款产品,开发SDK文件发我看看了解一下,jafeco@163.com
|
|||
深圳领越电子
10
主题
83
回复 |
发表于2020-08-06 14:50:09
|
只看该作者
11#
对标nR*52832 (Pin to pin兼容,直接替换不用改PCB) SYD8811盛芯微科技推出的第二代高性价比蓝牙超低功耗BLE4.2 SOC(RX 2.8mA @-94dBm灵敏度,TX 4.8mA @0dBm输出功率, MCU 50uA/MHz),集成了高性能射频收发机、64MHz ARM Cortex-M0处理器、512kB flash存储器、32kB SRAM,以及丰富的数字接口。此外,SYD8811片上集成了Balun无需阻抗匹配网络,无需外挂晶振负载电容,最大限度地节省BOM成本。此外,片上还集成了高效率DCDC降压转换器以实现超低功耗,适合用于高性价比可穿戴、智能家居、智能遥控器、透传等低功耗应用。 接收灵敏度-94dBm,发射功率最大4dBm, 联系方式:http://www.linkyeah.cn 深圳市南山区科技园高新工业区W1-A栋701室 黄女士: 13925268772 公司:深圳市领越电子有限公司 qq:565006621
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2021-05-22 17:08:23
|
只看该作者
12#
这个也是杰理的芯片?
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
minihang
1
主题
48
回复 |
发表于2021-06-23 15:32:13
|
只看该作者
13#
新人来学习了
|
|||
小鱼儿168
0
主题
1
回复 |
发表于2022-04-23 18:25:49
|
只看该作者
14#
支持一下!!!
|
|