查看:
6331
|
回复:
11
|
sTm32F407vET6 RTc消耗电流大
|
|||
艾贝容
14
主题
20
回复 |
发表于2017-04-27 08:06:04
|
只看该作者
1#
电梯直达
求助: 做了10块板子,放了两个多月,发现有2块板子纽扣电池没电了,测量电流,电流有0.5mA,而其余的 8块板子,电流为1.1uA,是正常的,板子硬件没发现什么问题,程序都是一样的。电池通过二极管给第6 脚供电,与外部3.3v通过另一二极管隔开,也就是电池只向第6脚供电。片子都是在嘉立创贴片的,应该没问题,
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-04-27 10:30:39
|
只看该作者
2#
没找到问题之前,一般人都觉得哪里设计都是正常的,都是没问题的。 建议楼主,还是仔细逐一对比,比如芯片的OPtion选项是否一样,一样的程序在下载一般(先删除,然后把Flash和Option统一再烧录一次)。当然,VBAT的外围电路也要查看看是否有漏电情况。 |
|||
艾贝容
14
主题
20
回复 |
发表于2017-04-27 12:19:51
|
只看该作者
3#
整个芯片都ERASE了一下,还是不行。另外断电,把电池再去掉,测得VBAT引脚与地之间只有4.几K电阻,好的板子有几M电阻,是不是芯片问题呢? 芯片焊的很好的,10块板子一般不会两块板子焊的都有问题吧? |
|||
艾贝容
14
主题
20
回复 |
发表于2017-04-27 12:20:48
|
只看该作者
4#
另外,芯片其它工作正常,时钟正常运行。就是电池供电电流大了。
|
|||
艾贝容
14
主题
20
回复 |
发表于2017-04-27 13:30:42
|
只看该作者
5#
又做了个实验,将整个芯片ERASE,无程序运行,电池装上后,供电电流仍然有零点几mA,这是否说明芯片问题呢? 另一块有问题的板子,我换了个407芯片,正常了。但是10块有2块有问题,这似乎故障太高了吧。 |
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-04-28 16:26:46
|
只看该作者
6#
以下几个疑问: 1、设计问题; 2、散新片。所谓散新片,就是原厂测试不合格而淘汰掉的,然而,散新片并非是根本不能用的芯片,正是因为大部分是可用的(仅仅因为某些指标不合格,比如功耗超标),所以散新芯片很多都流入了市场。 3、静电损伤。这个环节就太多了,也很难确定究竟是哪个环节被静电损伤了! |
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-04-28 16:36:55
|
只看该作者
7#
这里已经可以肯定是芯片问题了!但是,是买回去就这样,还是之后受损了呢?不得而知!
|
|||
艾贝容
14
主题
20
回复 |
发表于2017-04-28 22:38:12
|
只看该作者
8#
谢谢“蚂蚁的故事”,我觉得你分析的很有道理,我也基本认为是芯片损伤了,但是是哪个环节出的问题,真的搞不清了。
|
|||
let
9
主题
485
回复 |
发表于2017-04-28 22:51:03
|
只看该作者
9#
芯片坏,,,,难于确定是JLC 焊接后坏,还是到你手一些没有注意的操作事项导致的坏, 这个问题也无解。 SMT从业员,需要可联系。
|
|||
CatCaptain
20
主题
76
回复 |
发表于2017-05-12 11:13:06
|
只看该作者
10#
检查一下隔离电池和Vcc的二极管,另外,换个时钟晶振看看。
|
|||
艾贝容
14
主题
20
回复 |
发表于2017-05-12 14:21:26
|
只看该作者
11#
二极管是好的,换了主芯片,就好了。所以时钟晶振应该没问题的。
|
|||
长河zzk
0
主题
1
回复 |
发表于2023-03-27 16:22:49
|
只看该作者
12#
STM32F7 的 PDR_ON 引脚不合理使用导致RTC纽扣电池电耗光和冷启动失败等副作用 - 爱码网 https://www.likecs.com/show-204112804.html
|
|