查看: 15398
回复: 14
沙场秋点兵--- 全球微控制器MPU/MCU厂家品牌大列表
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复
发表于2017-04-28 11:43:39 | 只看该作者
1# 电梯直达
单片机诞生于1971年,经历了SCM、MCU、SoC三大阶段。单片机由以前的1位、4位、8位、16位,发展到现在的32位甚至64位。90年代后随着消费电子产品大发展,单片机技术得到了巨大提高,相继诞生了一批经过市场考验获得良好口碑的单片机制造厂商,下面一起来看看MCU芯片原厂及其产品介绍:(注:以下排名无先后之分。
 
 
国外厂商:
1、瑞萨电子(Renesas)
总部:日本
瑞萨是MCU领域的王者,绝对的领头羊,他是由瑞萨、NEC、三菱这三家公司组成的MCU巨无霸,在车机市场拥有第一的市场份额。他们有获得ARM的授权,不过不是用来做MCU的,是用来做处理器的,MCU都是用瑞萨自己的架构。
 
2、恩智浦(NXP)+飞思卡尔(Freescale)(后者被前者收购)
NXP(恩智浦)公司的单片机是基于80C51内核的单片机,嵌入了掉电检测、模拟以及片内RC振荡器等功能,这使51LPC在高集成度、低成本、低功耗的应用设计中可以满足多方面的性能要求。NXP的MCU几乎都是采用Cortex-m系列架构。
  
3、微芯科技(Microchip)+爱特梅尔(Atmel)(后者被前者收购)
总部:美国
微芯科技是全球领先的单片机和模拟半导体供应商,Microchip(微芯)单片机是市场份额增长最块的单片机。它的主要产品是16C系列8位单片机,CPU采用RISC结构,仅33条指令,运行速度快,且以低价位著称,一般单片机价格都在一美元以下。Microchip单片机没有掩膜产品,全都是OTP器件(近年已推出FLASH型单片机)。 Microchip强调节约成本的最优化设计,使用量大、档次低、价格敏感的产品。MICROCHIP公司的PIC单片机产品,其突出的特点是体积小,功耗低,精简指令集,抗干扰性好,可靠性高,有较强的模拟接口,代码保密性好,大部分芯片有其兼容的FLASH程序存储器的芯片。
  
该公司有自己架构的单片机,叫PIC,分别有PIC8、PIC16、PIC32等系列 ,PIC单片机也有采用MIPS的microAptiv内核;还有一个系列的产品是传统8051/80c51产的MCU。公司MIPS合作,用MIPS的内核做MCU而跟ARM对抗,所以他们没有基于ARM架构的MCU。
  
4、意法半导体(ST)
总部:意大利
意法半导体微控制器拥有一个强大的产品阵容,从稳健的低功耗8位单片机STM8系列,到基于各种ARM Cortex-M0和M0+、 Cortex-M3、Cortex-M4、Cortex-M7内核的32位闪存微控制器STM32家族。为嵌入式产品开发人员提供了丰富的MCU选择资源。同时,意法半导体还在不断扩大、拓展产品线,其中包括各种超低功耗单片机系列。
  
5、英飞凌(Infineon)
总部:德国
其前身是西门子集团的半导体部门。英飞凌8位单片机能实现高性能的电机驱动控制,在严酷环境下(高温、EMI、振动)具有极高的可靠性。英飞凌8位单片机主要有XC800系列、XC886系列、XC888系列、XC82x、XC83x系列等。英飞凌的mcu用在汽车、工业类上面居多,消费类的很少。
  
6、德州仪器(TI)
总部:美国
德州仪器 (TI) 是全球领先的模拟及数字半导体IC设计制造公司。除了提供模拟技术、数字信号处理(DSP) 以外,TI在单片机领域也涉入较深,推出一系列的32位单片机,其中Piccolo系列微处理器最具代表性,具体型号如C2000和F28x系列。TI的MCU产品线很广,针对不同领域推出了很多系列的产品。
  
7、赛普拉斯(Cypress)
总部:美国
赛普拉斯PSoC应用功能再扩大。赛普拉斯最新一代可编程系统单芯片PSoC4,导入安谋国际(ARM)32位Cortex-M0核心,期提升产品性能价格比,逐渐蚕食8、16位微控制器(MCU)的市占。Cypress的MCU主要就是PSOC系列,这个PSOC不只是MCU,还集成了其他的东西,比MCU强大很多的。他的独特性在于:具有可编程和灵活性,即MCU+模拟+FPGA。
  
8、三星(Samsung)
总部:韩国
三星单片机有KS51和KS57系列4位单片机,KS86和KS88系列8位单片机,KS17系列16位单片机和KS32系列32位单片机。三星单片机为OTP型ISP在片编程功能。在4位机上采用NEC的技术,8位机上引进Zilog公司Z8的技术,在32位机上购买了ARM7内核,还有DEC的技术、东芝的技术等。其单片机裸片的价格相当有竞争力。
  
9、东芝(Toshiba)
总部:日本
东芝单片机的特点从4位机到64位,门类齐全。4位机在家电领域仍有较大的市场。8位机主要有870系列、90系列等,该类单片机允许使用慢模式,采用32K时钟时功耗低至10uA数量级。CPU内部多组寄存器的使用,使得中断响应与处理更加快捷。东芝的32位单片机采用MIPS3000ARISC的 CPU结构,面向VCD、数字相机、图像处理等市场。
  
10、芯科(Silicon Laboratories)
总部:美国
Silicon Laboratories(芯科实验室)成立于1996年,位于美国德州奥斯汀市,是一家专业研发设计类比电路及混合信号IC的公司,为成长快速的通信产业设计等提供广大应用。在8051系列MCU领域居于领先军团行列。这家公司2013收购了一家叫Energy Micro的节能型MCU公司,所以产品有两个型号。
  
国內台湾厂商:
1、新唐科技
总部:台湾 
新唐科技专注于开发模拟/混合讯号,微控制器及计算机云端相关应用IC产品,相关产品在工业电子、消费电子及计算机市场皆具领先地位;此外,新唐科技拥有一座可提供客制化模拟、电源管理及微控制器产品制程的晶圆厂,除负责生产自有IC产品外,另提供部份产能作为晶圆代工服务。此外,新唐MCU打入了VR供应链。
 
2、盛群半导体股份有限公司(合泰半导体(Holtek))
总部:台湾
盛群半导体为国内专业微控制器IC设计领导厂商,营业范围主要包括微控制器IC及其周边组件之设计、研发与销售。MCU除一般应用领域外,更涵盖语音、通讯、计算机外设、家电、医疗、车用及安全监控等各专业领域,此外并提供各种电源管理及非易失性内存等微控制器外围组件,期能以提供客户更具功能性之完整解决方案为产品发展目标。
 
3、义隆电子股份有限公司
总部:台湾
公司主要是研发和行销集成电路(IC)产品为主,产品线包含:消费性芯片、通讯类芯片、微控制器、个人计算机外设芯片、数字显示器芯片及智能型人机接口技术之应用芯片。主要专长于电容式触控技术、影像感应和图像辨识技术。
 
4、松翰科技股份有限公司
总部:台湾
松翰科技成立于1996年7月,随即1997年初推出她的第一颗语音控制器产品,从那时开始,松翰科技逐步成为各方广泛认知的语音、音乐控制器的领导者,为多方面应用的教育性电子玩具注入新的生命。目前,松翰也已在许多应用领域,提供更多领先创新的产品线,包括8位OTP微控器ICs、USB控制器ICs、影相控制ICs。
 
5、凌阳科技股份有限公司
总部:台湾
凌阳科技专注发展家庭娱乐平台芯片方案与核心IP研发。凌阳集团由专注家庭娱乐平台的母公司凌阳科技领军,将涵括从低阶到高阶,从个人到家庭,从消费性到通讯的全方位IC产品解决方案。
  
6、十速科技
总部:台湾
台湾十速拥有4/8位精简指令型微控制器 (RISC MCU)、 Embedded NVM、 Mixed Mode IC、 Logic IC、 ASIC 及 SOC 等完整之产品线,这些产品广泛应用于通讯、OA、 IA 、 Internet、 Networks 及计算机外设及消费性产品上。
 
7、笙泉科技
总部:台湾
专注提供8051 MCU单片机。公司目前在麻将机、点钞机占有很大市场,这主要是因为MA8系列单片机的GPIO接口ADC数量较多,适合于这一类市场。MG816单片机有57个GPIO ADC,适合用于点钞机,MA807有41个GPIO ADC,是针对麻将机市场做开发。MG87系列的单片机集成了晶振,适合于较便宜的消费类产品如电磁炉、咖啡机、豆浆机。MG84系列单片机带有USB功能,用于鼠标和键盘等计算机周边。
 
8、九齐科技股份有限公司
总部:台湾
主要研发高质量及高附加价值的消费性集成电路包括语音控制IC、微控制器语音产品(MCU)等;并提供完整的软件设计支持平台和应用解决方案。2016年11月 推出全新NX1系列——32-位CPU 高质量语音/MIDI处理器。
  
9、佑华微电子股份有限公司
总部:台湾
本公司设计之产品包括语音控制IC、微控制语音产品(MCU)及录音集成电路产品等;主要应用于以消费性应用领域产业为主,如音效产品、个人电子产品、家电产品、 发声玩具礼品及互动性消费产品。
  
10、应广科技股份有限公司
总部:台湾
 
公司专注于CPU与DSP平行处理架构,已开发出多核心平行处理系列IC FPPA(Field Programmable Processor Array)
 
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复
发表于2017-04-28 11:43:46   |  只看该作者
2#

国内本土厂商:
1、中颖电子股份有限公司
总部:上海
中颖电子是家电MCU市场的龙头企业。锂电池管理芯片和AMOLED显屏芯片是公司的增量业务。
 
中颖电子本着专业专精的精神,专注于单片机(MCU)产品集成电路设计。MCU母体包括4-bit OTP/MASK MCU、8-bit OTP/MASK MCU、8-bit FLASH MCU,主要应用于各种小家电、白色家电、黑色家电、汽车电子周边、运动器材、医疗保健、四表(水、电、气、暖) 、仪器仪表、安防、电源控制、马达控制、工业控制、变频、数码电机、计算机键盘、鼠标、网络音乐(便携式、车载、床头音响)、无线儿童监控器、无线耳机/喇叭/门铃。
  
2、炬力集成电路设计有限公司
总部:珠海
炬力是一家致力于集成电路设计与制造的大型半导体技术公司,公司在数字多媒体影音主控芯片的研发和生产方面具有世界领先的优势,公司的多媒体芯片产品占据全球近50%的市场份额,其产销量、营业额和净利润都位居国内同行业之首。
  
3、华润微电子有限公司 
总部:无锡
华润微电子有限公司是华润集团旗下负责微电子业务投资、发展和经营管理的高科技企业,亦是中国本土规模和影响力最大的综合性微电子企业之一,公司业务包括集成电路设计、掩模制造、晶圆制造、封装测试及分立器件,目前拥有6-8英寸晶圆生产线4条、封装生产线2条、掩模生产线1条、设计公司4家,为国内唯一拥有齐全半导体产业链的企业。
  
4、深圳爱思科微电子有限公司
总部:深圳
公司TCL集团与国有政策性投资机构(北京国投)共同投资兴建,是国家“九0九”工程集成电路设计公司。现自主研发的主要产品有红外遥控IC系列、电源管理IC系列、家电控制MCU、运放IC、LED驱动IC、电话振铃IC等,代理产品有BCD及BELLING全部产品线,主要应用客户有TCL、PHILIPS、TOSHIBA、LG、SONY、长虹、创维等。
  
5、深圳市芯海科技有限公司
总部:深圳
芯海科技是一家专业从事混合信号集成电路设计的高新技术企业,产品广泛应用于仪器仪表(电能表、水表、热量表、燃气表、衡器、咪表等)、物联网(如智能电网、智能家居、可穿戴医疗设备等)、消费电子、家电、汽车电子等众多领域。涵盖Sigma-Delta/SAR ADC、低/微功耗8/16/32位、混合信号SOC及工业级高可靠性ASIC设计技术等。
  
6、华大半导体有限公司
总部:上海
华大半导体有限公司(简称华大半导体)是中国电子信息产业集团有限公司(CEC)整合旗下集成电路企业而组建的集团公司。2014年名列中国集成电路设计企业前三名。
  
华大半导体肩负提升国家集成电路产业快速升级,完成IC设计产业向高端技术的转型,不断提升综合竞争能力,致力于保障国家基础信息网络安全和重大应用行业的自主可控,打造世界级集成电路企业。2015年,公司总收入达到了5.2亿美元,其中MCU版块收入强势增长。
  
7、复旦微电子
总部:上海
上海复旦微电子集团股份有限公司是在1998年7月,由复旦大学“专用集成电路与系统国家重点实验室”、上海商业投资公司和一批梦想创建中国最好的集成电路设计公司的创业者共同出资创建了复旦微电子,是国内从事超大规模集成电路的设计、开发和提供系统解决方案的专业公司。公司于2000年8月4日在香港创业板上市,成为国内集成电路设计行业第一家上市企业。

8、北京兆易创新科技股份有限公司
总部:北京
公司致力于各类存储器、控制器及周边产品的设计研发,公司产品为NOR Flash、NAND Flash及MCU,广泛应用于手持移动终端、消费类电子产品、个人电脑及周边、网络、电信设备、医疗设备、办公设备、汽车电子及工业控制设备等各个领域。
  
9、上海贝岭股份有限公司
总部:上海
上海贝岭股份有限公司于1988年9月创立,是国内集成电路行业的第一家中外合资企业。是国内模拟IC产品主要供应商,已形成智能电表芯片、电源管理、通用模拟产品三大业务布局。
  
10、上海东软载波微电子有限公司
总部:上海
公司专注于研发具有高抗干扰性、高可靠性的的通用型8位/32位MCU及专用型微控制器产品。打造了包括安全芯片(S)、通用MCU(M)、专用芯片(A)、射频无线(R)及触控(T)在内的SMART产品线。产品应用于:白色家电、工业控制、小家电、汽车电子、工业仪表等各领域。
  
11、北京君正集成电路股份有限公司
总部:北京
致力于在中国研制自主创新CPU技术和产品,目前已发展成为一家国内外领先的嵌入式CPU芯片及解决方案提供商。造性地推出了其独特的MIPS32兼容的微处理器技术XBurst。
  
12、深圳市中微半导体有限公司
总部:深圳
公司为设计、制造、测试、应用与销售各种 CMOS 集成电路及MCU的专业 IC 设计供应厂商。主要产品包括8Bit MCU、电容式触控型MCU、带LED/LCD显示驱动型MCU、LED 恒流照明驱动电路、无线遥控电路、IGBT、通用及专用逻辑电路等产品。其高抗干扰性能、高防静电性能、及宽温范围达工业级要求。产品广泛应用于各行业智能控制领域,如智能家电、汽车电子、安防监控、LED照明及景观、智能玩具、智能家居、消费类电子等领域。
  
13、上海晟矽微电子股份有限公司
总部:上海
晟矽微电子专注于研发高抗干扰、高可靠性的通用型及专用型的8位和32位微控制器产品,广泛应用于各种小家电、消费类电子、遥控器、鼠标、锂电池、数码产品、汽车电子、医疗仪器及计量、玩具、工业控制、智能家居及安防等领域。
  
14、士兰微电子
总部:杭州
  
15、深圳联华集成电路有限公司
总部:深圳
一家专注于程序防护型IC产品研发与生产的高端技术型企业。致力于“防破解,堵漏洞”的MCU研发设计,相关产品已在消费电子、白色家电、工业控制、通信设备、汽车电子、计算机等各领域里广泛应用。
  
16、希格玛微电子
总部:深圳
公司目前主要致力于计算机周边产品控制芯片、语音芯片、MCU芯片、触摸芯片、电源管理芯片、功率器件MOS和TGS产品等各种集成电路芯片产品的研究、设计、开发和销售。
  
17、深圳市汇春科技有限公司
总部:深圳
该公司已开发的产品有CMOS光电传感器及其集成电路、低功耗电容式触摸控制芯片、MCU、无线收发芯片等。同时具备光电成像、模拟、射频、MCU技术的集成电路设计公司。
  
18、建荣科技
总部:珠海
建荣科技已经自主或参与研发了100 MIPS的SX微处理器、SDH/SONET chipset, 奔腾兼容处理器、用于SUN SPARC 5系统的100MIPS的MicroSPARC Ⅱ、8051兼容CPU、32位RISC CPU等多款处理器。产品应用于媒体播放器、移动存储、信息安全、无线多媒体、网络通信及家用电器等领域。
  
19、苏州华芯微电子股份有限公司
总部:苏州
主要致力于集成电路的设计、开发与销售。产品涉及MCU、电源管理、无线射频、红外遥感等。
  
20、北京神州龙芯集成电路设计有限公司
总部:北京
神州龙芯致力于中国唯一自主知识产权高端通用CPU——龙芯CPU的高科技产业化,借助于国家信息产业的战略发展,积极捕捉新技术带来的新机遇,设立两大中心、四大事业部、四个子分公司,实现了从IC设计、应用软件开发到解决方案与系统集成产品提供的集团化运营管理、全产业链发展。
  
21、北京紫光微电子系统有限公司
总部:北京
北京紫光微电子系统有限公司是由原清华紫光(集团)总公司与清华三星设计中心合作建立的高新技术企业。公司形成了以电子信息技术为核心的多元产品业务方向。
  
22、苏州国芯科技有限公司
总部:苏州
苏州国芯科技有限公司是中国信息产业部与摩托罗拉公司在中国合作的结晶,接受摩托罗拉先进水平的低功耗、高性能32位RISC嵌入式CPU M*Core 技术及其SoC设计方法,以高起点建立国芯自主产权的32位RISC C*Core。公司投入主要的研发力量开展了自主研发CPU的进程,经过九年时间的努力,形成了具有自主知识产权的C*Core系列32位CPU核,使用C*Core系列CPU核的SoC芯片已在台积电、中芯国际、华虹NEC、宏力、和舰等多家集成电路制造公司的工艺线上批量生产;建立了以C* Core为核心的C*SoC设计平台;并获得多项国家专利和软件著作权。
 
23、杭州中天微系统有限公司
总部:杭州
杭州中天是国内领先的嵌入式CPU专业提供商,专注于研发具有自主知识产权的国产32位C-SKY系列嵌入式CPU核。
  
24、上海灵动微电子股份有限公司
总部:上海
上海灵动微电子股份有限公司是国内专注于MCU产品与MCU应用方案的领先供应商,是中国工业及信息化部及上海市信息化办公室认定的集成电路设计企业,同时也是上海市认定的高新技术企业。自2011年3月成立至今,灵动微电子已经成功完成十余款MCU产品设计及推广,包括基于8051、ARM Cortex-M0、ARM Cortex-M3内核的Flash MCU、OTP MCU、EEPROM MCU等产品,产品及方案广泛应用于工业控制、智能家电、智慧家庭、可穿戴式设备、汽车电子、仪器仪表等领域。
 
25、珠海欧比特控制工程股份有限公司
总部:珠海
珠海欧比特控制工程股份有限公司是国内具有自主知识产权的高可靠高性能嵌入式SoC芯片、立体封装SiP模块、智能图像处理及人脸识别、微型航天器、微纳卫星及星座、卫星空间信息平台、卫星大数据服务平台及系统集成供应商。
  
26、深圳市锦锐科技有限公司
总部:深圳
一家以集成电路(IC)设计,系统方案整合及IC销售的高科技公司。
小伊
9
主题
396
回复
发表于2017-04-28 12:45:21   |  只看该作者
3#
够全的,虽然有些介绍偏旧了点。
①法拉电容备电方案;②锂电池备电方案;③低功耗数据采集及控制系统。
一条小鱼丶
1
主题
55
回复
发表于2017-04-28 13:47:52   |  只看该作者
4#
还有宏晶(STC)
John
6
主题
276
回复
发表于2017-04-28 17:09:37   |  只看该作者
5#
对啊,启蒙的STC呢
HiFi用三端稳压器安森美LM337BTG,超低Ciss 1400pF NMOS管安森美NTMFS5C670NLT1G
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复
发表于2017-04-28 18:41:16   |  只看该作者
6#
一条小鱼丶 发表于2017-04-28 13:47:52  4# 还有宏晶(STC)

哦,确实漏掉了STC,或许是因为STC是宇宙级MCU公司的缘故

有图为证!


 

谁没穿裤子
10
主题
258
回复
发表于2017-04-28 19:45:58   |  只看该作者
7#
立创商城工程部 发表于2017-04-28 18:41:16  6# 哦,确实漏掉了STC,或许是因为STC是宇宙级MCU公司的缘故有图为证!

宇宙级的,SMT支持还那么少

建议加STC15F2K32S2   lqfp44


不过立创的MCU价格真是没优势啊

工号:8888
一夕nandy
0
主题
1
回复
发表于2017-05-15 09:34:19   |  只看该作者
8#
还有富士通?
菜头电子
41
主题
315
回复
发表于2017-05-15 11:15:18   |  只看该作者
9#
STC 宇宙第一.
一把电烙铁
0
主题
1
回复
发表于2017-05-18 10:49:12   |  只看该作者
10#

为什么大家都喜欢黑STC?本人用着感觉还可以啊



牛尧申
0
主题
6
回复
发表于2017-05-18 11:10:37   |  只看该作者
11#
Archer
0
主题
3
回复
发表于2017-05-31 17:29:33   |  只看该作者
12#
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复
发表于2017-07-17 08:13:15   |  只看该作者
14#
嗯,第26位公司我差点进了。
Amani
0
主题
2
回复
发表于2017-08-15 16:41:14   |  只看该作者
15#
还有LGT,后起之秀 哈哈哈。

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部