查看:
6112
|
回复:
0
|
树莓派4“翻车”?真相其实是……
|
立创编辑
209
主题
24
回复 |
发表于2019-07-19 18:36:51
|
只看该作者
1#
电梯直达
最近,英国Raspberry Pi发布了树莓派 4(Raspberry Pi 4),相比上一代3B+,4代的CPU提升了3-4倍,性能堪比主流PC,引起了广大电子爱好者的热议。有人甚至认为此次迭代超过了一台笔记本电脑的范畴,创造了单板电脑的新黄金标准。
人怕出名猪怕壮,万众瞩目的树莓派4近日被各大科技媒体曝出了一个“严重”的问题,导致原本心情激动、跃跃欲试的开发者们开始踌躇不前:现在到底是买,还是不买呢?
想解决这个疑惑,我们先看看下面这张树莓派3B+和树莓派4的接口对比图:
树莓派3B+与4代接口对比 (图片来源:公众号“淘宝技术”)
新一代树莓派将接口升级到了支持USB 3.0,使用的不再是之前的Micro USB,而是USB Type-C。设计的革新本意是很好的,非常巧妙,USB-接口的控制做到了极致简单。
不过问题就出在这个新接口上。从树莓派官方发布的电路板原理图可见,树莓派4 USB Type-C接口上只有一个共用CC下拉电阻。
树莓派电路板原理图截图:只有一个CC下拉电阻
而USBTYPE-C规范文档里面,还规定了一种带Emark 芯片的数据线(Cable),这种数据线的CC2上,有一个1K的下拉电阻,用来告知DFP端的CC识别芯片,需要往CC2上提供VCONN Source。
简单来讲,USB-C 端口上的两个"CC" 本应该都有自己的 5.1K 电阻,结果树莓派4 的电路设计允许它们共享一个5.1K 电阻。带有两个CC连接的Emark线缆插在树莓派4的接口上,会出现适配错误,电源线将被误识别为“模拟耳机设备”,从而拒绝为树莓派4供电。
树莓派4B在使用带Emark 芯片的连接线时的连接情况(图片来源:公众号“充电头网”)
最初,这个问题是被一位名为Tyler Ward 的开发者发现的。按道理来说,给用户造成了潜在的不确定性因素,的确是树莓派的错。树莓派联合创始人Eben Upton在接受Tech Republic采访时也坦然承认了这个设计缺陷,表示会在未来修正。
Upton表示,令人惊讶的是,该问题并没有出现在他们相当广泛的现场测试工作中。
需要指出的是,树莓派基金会并不是唯一一个遇到USB-C兼容性问题的厂家。因为任天堂的Switch游戏机也采用了一个非标准的USB-C端口,导致与某些USB-C线缆存在兼容性问题。
不过,在树莓派4的实际应用中,这个问题到底严不严重?
为此,立创商城(WWW.SZLCSC.COM)的工程师给出了一些让我们这些小白豁然开朗的答复:
关于树莓派4,官方已承认了这个设计小缺陷(接口type-C的电路,因电阻设计原因,导致了type-C配件的有兼容性问题,具体受用户使用的线缆类型有关)
1)这只是很小很小的一个设计缺陷(个别高级应用的线缆不兼容),在主流应用中影响不大;
2)树莓派在大量的常规测试中,没有发现这个bug,到现在出货了才发现,就是因为复现这个缺陷,在目前的应用上是比较偏的;
3)这个具体的问题,是跟USBType-C的高级应用功能相关,这种功能,目前市场上配套的产品都是很少的(淘宝上搜索eMark线),都是双头Type -C的线材;
4)我们在市场上买到的常规的USB线,Type-C一般都是一头Type-C,一头A型USB,这种不存在兼容性问题,只有带了eMark芯片的线缆才会出现这个不兼容情况。
显然,这并不是一个致命的问题,对于完美主义者、强迫症患者来说,可能会被撩拨到敏感的神经。不过,树莓派4依旧强大得让人爱不释手,小问题的解决方法也异常简单,只要像 Eben Upton 所建议的——购买不带eMark电子标记的线缆或充电器,就OK了。
立创商城已经抢先开启树莓派Pi 4主板4GB/2GB两个版本预售,预售期间价格低至350元起,购买后还可获得立创20元无门槛券!超值优惠,速来预约抢购!!!
点击下方链接前往预售——
(正在上线树莓派4代各种外设、功能拓展板,敬请期待!)
最后给大家一个温馨提示:如果大家对手头的线是否带Emark有疑问的话,建议直接在立创商城一起购买。
参考文章 *《从树莓派4 USB-C接口设计失误看嵌入式系统的接口升级》来源:微信公众号“充电头网”作者:刘小灵 *《树莓派 4 的设计是怎么翻车的?》 来源:面包板社区 作者:跳跃的开发板 *《独家发布 | 树莓派4工业物联网应用研究报告》 来源:微信公众号“淘宝技术” 作者:郎平 *《树莓派4曝出设计缺陷:不兼容某些USB-C线缆》 来源:cnBeta |
|