查看:
11477
回复: 19 |
求推荐一个12V降3.3V的线性稳压,不能兼容AMS1117
|
|||
在夹缝中生存
5
主题
13
回复 |
发表于2019-08-04 11:21:26
|
只看该作者
1#
电梯直达
产品布局是24V降12V用DCDC,12V降3.3V用AMS1117,3.3V主要是STM32和一些运放,电流估计30mA。 不知道采购从哪来买的1117,最高耐压估计不到12V,批量性烧毁。 干脆选一个市面上不常见稳压芯片,反正就是不能兼容AMS1117,直接断了采购改供应商的机会。 |
|||
飞过海的嘎嘎嘎
13
主题
102
回复 |
发表于2019-08-04 18:00:47
|
只看该作者
2#
SPX2954走起。24-3.3v30ma直接扛起
|
|||
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2019-08-05 08:41:12
|
只看该作者
3#
关键器件,研发可以指定品牌和供应商的。
|
|||
在夹缝中生存
5
主题
13
回复 |
发表于2019-08-05 21:54:43
|
只看该作者
4#
|
|||
在夹缝中生存
5
主题
13
回复 |
发表于2019-08-05 21:56:07
|
只看该作者
5#
采购太厉害了,目前斗不过采购。
|
|||
起名好困难
1
主题
38
回复 |
发表于2019-08-06 01:33:53
|
只看该作者
6#
AMS的1117输入耐压比LM的低,但是也有12V,估计是国产牌子。 可以用TL431搭一个三极管扩流,反正你的电流也不大 |
|||
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2019-08-06 08:21:19
|
只看该作者
7#
那么让采购自己处理这个“批量性烧毁”的问题。
|
|||
在夹缝中生存
5
主题
13
回复 |
发表于2019-08-07 00:14:08
|
只看该作者
8#
严重怀疑采购是受老板指使买劣质货的,领导一面倒的批评是设计问题
|
|||
飞过海的嘎嘎嘎
13
主题
102
回复 |
发表于2019-08-08 08:16:42
|
只看该作者
9#
1117的输出电容不能过大。10uf足以。大了容易干死1117
|
|||
月亮照进现实
5
主题
13
回复 |
发表于2019-10-09 18:59:47
|
只看该作者
10#
SE8117T33-LF是你的好选择,脚位一样,名字还不容易让采购用1117
|
|||
月亮照进现实
5
主题
13
回复 |
发表于2019-10-09 19:00:30
|
只看该作者
11#
18V耐压,批量使用15年
|
|||
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2019-10-10 09:28:16
|
只看该作者
12#
78M33? 不过你估计的30mA电流靠谱么? 最好串个0.1欧电阻, 然后实测一下压降, 看看到底是多大电流. stm32f103全速运行记得要51mA吧... 如果电流大了最好再弄一个DCDC给stm32用, 或者24V用DCDC降到5V, 5V用LDO降到3.3V. |
|||
月亮照进现实
5
主题
13
回复 |
发表于2019-10-10 10:00:02
|
只看该作者
13#
https://item.szlcsc.com/116257.html 试试这个SE8533K2,商城大量有售 |
|||
张e
21
主题
56
回复 |
发表于2019-10-10 10:02:13
|
只看该作者
14#
老板神经病吗?损失难道是研发担?
|
|||
kei
1
主题
22
回复 |
发表于2019-10-10 14:49:27
|
只看该作者
15#
压降太大了,发热量大。建议楼主采用12V降到5V再降到3.3V。
|
|||
limy0104
380
主题
37
回复 |
发表于2019-12-02 16:06:01
|
只看该作者
16#
了解下ZCC2451
V:limy930104
|
|||
whuerwhuer
2
主题
96
回复 |
发表于2019-12-03 02:05:50
|
只看该作者
17#
LDO都都抗不住, 24V降5V用DCDC,5V降3.3V用AMS1117 |
|||
棠城实验室
1
主题
24
回复 |
发表于2019-12-19 21:54:15
|
只看该作者
18#
没人用MPS系列的?例如MP2307?宽输入,宽输出,短路保护等等。
|
|||
棠城实验室
1
主题
24
回复 |
发表于2019-12-19 22:04:39
|
只看该作者
19#
在设计样机的时候,可多选几款器件及代换型号,特别是关键器件,然后针对这几款器件做针对性设计及实验,并整理实验数据,在项目结项报告上备注:当前设计仅对样机负责。即当前样机符合设计要求,当然样机也是通过批量试流及现场实验局考验的。如果后面生产出来的东西与样机参数不一致,就跟设计没太大关系了。 另外要器件的部品规格书要整理好,作为采购入库检验标准。 总之,质量管理是一个很复杂的工程,并不是只需要设计人员就能解决的。 |
|||
大江小宝
0
主题
10
回复 |
发表于2019-12-20 13:55:14
|
只看该作者
20#
有这种事情就是一个做不大的小公司
|
|