查看: 3109  |  回复: 19
求推荐一个12V降3.3V的线性稳压,不能兼容AMS1117
在夹缝中生存
2
主题
10
回复
发表于2019-08-04 11:21:26 | 只看该作者
1# 电梯直达

产品布局是24V降12V用DCDC,12V降3.3V用AMS1117,3.3V主要是STM32和一些运放,电流估计30mA。

不知道采购从哪来买的1117,最高耐压估计不到12V,批量性烧毁。

干脆选一个市面上不常见稳压芯片,反正就是不能兼容AMS1117,直接断了采购改供应商的机会。



飞过海的嘎嘎嘎
11
主题
79
回复
发表于2019-08-04 18:00:47   |  只看该作者
2#
SPX2954走起。24-3.3v30ma直接扛起
杯吹的恩吉尼
18
主题
472
回复
发表于2019-08-05 08:41:12   |  只看该作者
3#
关键器件,研发可以指定品牌和供应商的。
在夹缝中生存
2
主题
10
回复
发表于2019-08-05 21:54:43   |  只看该作者
4#
飞过海的嘎嘎嘎 发表于2019-08-04 18:00:47  2# SPX2954走起。24-3.3v30ma直接扛起
这价格我可能选任意的78M05+富满SC1117
在夹缝中生存
2
主题
10
回复
发表于2019-08-05 21:56:07   |  只看该作者
5#
杯吹的恩吉尼 发表于2019-08-05 08:41:12  3# 关键器件,研发可以指定品牌和供应商的。
采购太厉害了,目前斗不过采购。
起名好困难
1
主题
37
回复
发表于2019-08-06 01:33:53   |  只看该作者
6#

AMS的1117输入耐压比LM的低,但是也有12V,估计是国产牌子。

可以用TL431搭一个三极管扩流,反正你的电流也不大

杯吹的恩吉尼
18
主题
472
回复
发表于2019-08-06 08:21:19   |  只看该作者
7#
在夹缝中生存 发表于2019-08-05 21:56:07  5# 采购太厉害了,目前斗不过采购。
那么让采购自己处理这个“批量性烧毁”的问题。
在夹缝中生存
2
主题
10
回复
发表于2019-08-07 00:14:08   |  只看该作者
8#
杯吹的恩吉尼 发表于2019-08-06 08:21:19  7# 那么让采购自己处理这个“批量性烧毁”的问题。
严重怀疑采购是受老板指使买劣质货的,领导一面倒的批评是设计问题
飞过海的嘎嘎嘎
11
主题
79
回复
发表于2019-08-08 08:16:42   |  只看该作者
9#
1117的输出电容不能过大。10uf足以。大了容易干死1117
月亮照进现实
5
主题
11
回复
发表于2019-10-09 18:59:47   |  只看该作者
10#
SE8117T33-LF是你的好选择,脚位一样,名字还不容易让采购用1117
月亮照进现实
5
主题
11
回复
发表于2019-10-09 19:00:30   |  只看该作者
11#
18V耐压,批量使用15年
tom6bj
30
主题
262
回复
发表于2019-10-10 09:28:16   |  只看该作者
12#

78M33?

不过你估计的30mA电流靠谱么? 最好串个0.1欧电阻, 然后实测一下压降, 看看到底是多大电流.

stm32f103全速运行记得要51mA吧... 

如果电流大了最好再弄一个DCDC给stm32用, 或者24V用DCDC降到5V, 5V用LDO降到3.3V.

月亮照进现实
5
主题
11
回复
发表于2019-10-10 10:00:02   |  只看该作者
13#

https://item.szlcsc.com/116257.html

试试这个SE8533K2,商城大量有售

张e
12
主题
33
回复
发表于2019-10-10 10:02:13   |  只看该作者
14#
在夹缝中生存 发表于2019-08-07 00:14:08  8# 严重怀疑采购是受老板指使买劣质货的,领导一面倒的批评是设计问题
老板神经病吗?损失难道是研发担?
kei
1
主题
22
回复
发表于2019-10-10 14:49:27   |  只看该作者
15#
压降太大了,发热量大。建议楼主采用12V降到5V再降到3.3V。
limy0104
4
主题
13
回复
发表于2019-12-02 16:06:01   |  只看该作者
16#
了解下ZCC2451
QQ3491632189
whuerwhuer
1
主题
70
回复
发表于2019-12-03 02:05:50   |  只看该作者
17#

LDO都都抗不住,


24V降5V用DCDC,5V降3.3V用AMS1117

棠城实验室
1
主题
20
回复
发表于2019-12-19 21:54:15   |  只看该作者
18#
没人用MPS系列的?例如MP2307?宽输入,宽输出,短路保护等等。
棠城实验室
1
主题
20
回复
发表于2019-12-19 22:04:39   |  只看该作者
19#
在夹缝中生存 发表于2019-08-07 00:14:08  8# 严重怀疑采购是受老板指使买劣质货的,领导一面倒的批评是设计问题

在设计样机的时候,可多选几款器件及代换型号,特别是关键器件,然后针对这几款器件做针对性设计及实验,并整理实验数据,在项目结项报告上备注:当前设计仅对样机负责。即当前样机符合设计要求,当然样机也是通过批量试流及现场实验局考验的。如果后面生产出来的东西与样机参数不一致,就跟设计没太大关系了。

另外要器件的部品规格书要整理好,作为采购入库检验标准。

总之,质量管理是一个很复杂的工程,并不是只需要设计人员就能解决的。


大江小宝
0
主题
7
回复
发表于2019-12-20 13:55:14   |  只看该作者
20#
有这种事情就是一个做不大的小公司

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

顶部