查看:
13712
回复: 23 |
ST即将量产的8-Pin单片机STM8S001或许是下半年的热点芯片!
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-05-05 11:45:50
|
只看该作者
1#
电梯直达
4月25~26号,ST意法半导体的第二届STM32中国峰会在深圳举行,版主亲临现场,现给大家简单介绍一下该芯片: STM8S001 是在如今“日平均”出货量达百万级的8位单片机stm8s系列的基础上(不要惊讶,因为STM32系列芯片,目前销售总数量也已经超过20亿颗!), 经过精简后新推出的一款8个引脚、SOP封装的单片机。 STM8S001 的主要资源如下: ◆STM8内核,内置16MHz时钟源 ◆8K Flash, 1KB SRAM, 128 Byte EEPROM (即可以省掉24Cxx) ◆工作电压: 2.95V ~ 5.5V ◆2个Timer(8-bit 一个,16-bit一个) ◆SOP8封装,5个IO口 ◆ 其他功能部件还包括: UART串口、I2C、SPI、SWIM单线Debug接口,3通道10Bit ADC 预计参考价格: 0.XX 左右
下面是现场看到的stm8s001的PCBA评估板:
Demo板实现的功能:
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-05-05 12:33:51
|
只看该作者
2#
就是8kB的FLASH实在是太小了,只能完成一些简单的任务。
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
miaoqiongb
8
主题
94
回复 |
发表于2017-05-05 12:34:20
|
只看该作者
3#
乖乖 要逆天的节奏 |
|||
miaoqiongb
8
主题
94
回复 |
发表于2017-05-05 12:34:39
|
只看该作者
4#
直接汇编
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-05-05 12:42:25
|
只看该作者
5#
汇编也是8kB
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
Jason
12
主题
191
回复 |
发表于2017-05-05 13:14:35
|
只看该作者
6#
8个引脚不太够,sop也不小,要是mssop10之类的就好了
|
|||
天聪电子
18
主题
151
回复 |
发表于2017-05-05 13:27:22
|
只看该作者
7#
1元内的价格势必要和STC的8脚单片机竞争一下了
定制设计各种LED恒流恒压开关电源、升降压电源、数字功放板、恒温焊台等,18925561857 手机微信同号
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-05-05 13:48:16
|
只看该作者
8#
确实SOP8 的IO较少,估计只能用在IOT节点、传感器、单一功能的简单设备、玩具和游戏产品里。 但价格确实有吸引力,据ST现场工作人员说,会比STM8S003 (目前市场不含税,零售1.1元左右)还便宜。 |
|||
开心的戏子
0
主题
1
回复 |
发表于2017-05-05 14:52:11
|
只看该作者
9#
一直在用STM8,好消息啊。
|
|||
SONY
0
主题
1
回复 |
发表于2017-05-05 14:57:53
|
只看该作者
10#
请问版主,这个有没有适用于电池供电的低电压版本啊
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-05-05 15:19:59
|
只看该作者
11#
电池供电的,可以考虑用 STM8L系列(工作电压: 1.8V~3.6V),比如STM8L051、STM8L101 等等性价比较好。 或者Silabs 公司的 C8051F9系列(内置升压器,0.9V工作) 或者采用升压的方案: 升压IC + 常规电压的单片机(可选型号就很多了,价格也很便宜) 升压IC我们商城也有不少,>=0.9V 即可启动,单电池(比如常见的碱性5号、7号干电池等等)即可工作 。 |
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-05-05 16:10:04
|
只看该作者
12#
低成本,小封装,不错。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2017-05-05 16:54:00
|
只看该作者
13#
PIC有SOT-6封装的MCU,相比之下,不知道性价比如何?
|
|||
小伊
9
主题
396
回复 |
发表于2017-05-05 17:49:42
|
只看该作者
14#
这个在单片机界不算什么新闻,但是对于ST单片机来说多了一种选择,但是这种low pin count的应用大多成本敏感,ST的价格也不一定有优势。
①法拉电容备电方案;②锂电池备电方案;③低功耗数据采集及控制系统。
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-05-05 20:01:15
|
只看该作者
15#
PIC 价格相对来说较贵,比如商城最便宜的PIC10F200T-I/OT,百片价格含税还要1.54元。 ST这个SOP8封装的,好焊接,用来学习不错! |
|||
ayumi7
0
主题
37
回复 |
发表于2017-05-08 11:52:35
|
只看该作者
17#
第一张贴图 写着 一款 51 单片机 ?????????? 51 ????????????STM8 会和 51 有啥关系?
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-05-08 14:02:43
|
只看该作者
18#
“一款 51 单片机”是另外一篇文章的标题。。
|
|||
ayumi7
0
主题
37
回复 |
发表于2017-05-08 16:53:56
|
只看该作者
19#
好吧 好抢眼 以为是C51核心 假的STM8了 希望早点弄来玩玩 谢谢分享 |
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-05-08 17:41:32
|
只看该作者
20#
SOP8 外围简单,脚间距大,可徒手焊接,价格便宜,性能又大腕, 用来学习8位机,确实是不错的选择!
|
|||
快乐电子
4
主题
246
回复 |
发表于2017-07-23 18:51:29
|
只看该作者
21#
stm8s001等待上线
参赛作品《智能正负脉冲电动车6-64V铅酸蓄电池多功能充电器》
|
|||
kingpoo
15
主题
114
回复 |
发表于2017-07-23 21:01:34
|
只看该作者
22#
0.xx还是非常有竞争力的
|
|||
SLIC
0
主题
3
回复 |
发表于2017-12-12 22:15:55
|
只看该作者
23#
没有等到001的量产,却等到003的疯狂涨价!
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-12-13 16:03:57
|
只看该作者
24#
确实狂涨,从未税1.1元左右到现在的3元。 stm8s001 商城现在才2.7元, 算是目前最便宜的ST芯片了,呵呵。 实际上,新唐的N76E003 (有3种封装),引脚跟stm8s003/103基本一样,可以考虑用它代替, 只需修改软件即可。 |
|