查看:
29306
回复: 107 |
航顺芯片完全Pin To Pin兼容国外友商32F103x和32F03x系列
|
|||
|
发表于2019-08-08 22:01:01
|
只看该作者
1#
电梯直达
一、量产产品简介 目前航顺芯片量产的有HK32F103x和HK32F03x系列。航顺芯片完全Pin To Pin兼容国外友商32F103x和32F03x系列。 开发工具完全一样。程序基本上不用修改可以直接用国外友商芯片F103x,F03x的程序烧录。航顺芯片的可靠性是经过严格的测试和验证的。 航顺HK通用微处理器MCUSOC性能最稳定,功耗最低,替代性最好用,价格最便宜. 二、HK32F103系列产品 三、HK32F030系列产品
四、产品数据手册
2、HK32F103数据手册_v1.0.1.docx20181228.pdf
五、新品 批量新品HK32F030M系列,可替代ST的STM8S003,新塘的N76E003AT2等其他8位Flash型MCU,硬件引脚兼容,M0核MCU里价格最低。 对030M如有强烈的兴趣,可以找我索要030M的基础例程;资料手册:HK32F030M数据手册_v1.0.6.pdf 1、HK32F030M产品性能 HK32F030M 系列使用 ARM® CortexTM-M0 内核,最高工作频率 32MHz,内置 16K-Byte FLASH、448-Byte EEPROM 和 2-KByte SRAM。通过 FLASH 控制器的寄存器配置,可实 现中断向量在 16K-Byte 空间内的重映射。 HK32F030M 除电源、地以外的所有引脚都可以作为 GPIO、外设 IO 或外部中断输入 (TSSOP20 封装产品支持 16 个 GPIO);在引脚数量受限应用场景中最大可能的提供引脚 信号数量。 2、HK32F030M系列产品封装
六、应用行业
1、HK32F030K6T6成功应用在额温枪方案上 2、HK32F030C8T6成功应用在血氧仪方案上
七、合作 如有项目需求可联系我,提供相关信息可免费赠送样品。
八、航顺其他产品:EEPROM|LCD驱动IC|NOR FLASH
|
|||
|
发表于2019-08-12 11:10:26
|
只看该作者
3#
量产产品广泛应用各行各业
量产的产品: 微型热敏打印机,激光扫描枪,OBD汽车诊断系统,车载导航仪,无人机,电机控制,工业缝纫机,舞台灯控制,智能锁,ETC设备,身份证阅读器,扫地机,RFID读卡器,平衡车,云台控制等 应用领域: 消费类,智能家电,家具类,消防安控类,工业自动化控制类等工业智能控制领域。 |
|||
|
发表于2019-09-09 23:43:51
|
只看该作者
5#
牛逼航顺
|
|||
|
发表于2019-10-12 16:40:35
|
只看该作者
6#
|
|||
|
发表于2019-10-23 10:39:08
|
只看该作者
8#
航顺芯片工作电压,主频参数? EMC可以达到多少V? 航顺芯片工作电压是2.0V~5.5V,核心电压是1.5V. 主频比国外友商芯片要高,可以达到96MHZ. EMC是针对应用产品而言,而对芯片而言,航顺与国外友商芯片的比较如下: 国外友商芯片 HK(航顺芯片) HBM: 2000V 4000V MM: --- 200V CDM: 500V 500V |
|||
|
发表于2019-10-26 09:35:23
|
只看该作者
9#
航顺32位MCU 的低功耗模式有3种(与国外友商芯片完全一样). 1)睡眠(SLEEPP模式(CMx内核停止,外设仍然运行) 2)停止(STOP)模式(所有时钟都停止) 3)待机(standby)模式(1.8V内核电源关闭) 前2中模式,数据保持不变。 从待机模式唤醒后的代码执行等同于复位后的执行. 进入Standby模式后,只能有Wake-up脚和RTC(有RTC功能的芯片才有)唤醒,特别是唤醒后,程序将从最开始运行,也就是相当于软件复位。 航顺芯片的低功耗模式下的功耗比国外友商芯片低。 |
|||
|
发表于2019-11-11 14:48:17
|
只看该作者
10#
|
|||
|
发表于2020-01-03 16:48:12
|
只看该作者
11#
航顺新推出HK32S003,TSSOP20 TSSOP16 QFN20 SOP-8四种封装,可替换8位STM8S003等,欢迎大家关注与锁样。
|
|||
|
发表于2020-01-08 15:33:34
|
只看该作者
12#
HK32F030更新最新一份:如下 |
|||
|
发表于2020-03-01 11:05:11
|
只看该作者
13#
航顺新推出HK32F030M系列产品,TSSOP20 TSSOP16 QFN20 SOP-8四种封装,可替换ST STM8S003等品牌8位机,欢迎大家关注与锁样。 HK32F030M系列产品特点: 工作电压范围:1.8V ~ 3.6V 工作温度范围:-40℃ ~ +85℃ 典型工作电流 Run 工作模式: TBD@32MHz@3.3V(52uA/MHz) Sleep 睡眠模式: TBD@32MHz@3.3V(33.3uA/MHz),唤醒时间 21nS D-Sleep 深睡眠模式:TBD@128kHz@3.3V,唤醒时间 7.8uS Stop 停机模式: TBD@3.3V,唤醒时间 10uS(可外部引脚或内部定时器 唤醒) CPU 核 ? ARM? CortexTM-M0 最高时钟频率:32MHz 24 位 System Tick 定时器 支持中断向量重映射(通过 FLASH 控制器的寄存器配置) CPU 跟踪与调试 SWD 调试接口 ARM CoreSightTM调试组件(ROM-Table,DWT,BPU) 自定义 DBGMCU 调试控制器(低功耗模式仿真控制、调试外设时钟控制、调试 及跟踪接口分配) 存储器 16K-Byte FLASH(128 页,每页 128-Byte;32-bit 数据读,8-bit 数据写) FLASH 具有数据安全保护功能,可分别设置读保护和写保护 448-Byte EEPROM(Byte 编程时间 20uS) 2K-Byte SRAM 数据安全: CRC 校验硬件单元 时钟? 外部高速时钟: 支持 1~32MHz(可在 4 根引脚中选择 1 路输入) 片内高速 HSI 时钟:32MHz 片内慢速 LSI 时钟:128KHz 复位 外部管脚复位 电源上、下电复位(POR 和 PDR) 软件复位 看门狗(IWDG 和 WWDG) 定时器复位 GPIO 端口 最多支持 16 个 GPIO 端口(TSSOP20 封装产品) 每个 GPIO 都可作为外部中断输入 内置可开关上、下拉电阻 支持 Open-Drain 开漏输出 输出驱动能力高、低两档可选 IOMUX 引脚功能多重映射控制器 |
|||
|
发表于2020-03-01 11:50:50
|
只看该作者
14#
HK32F030MF3P6 STM8S003FPP6 引脚定义对比
|
|||
|
发表于2020-03-02 12:01:46
|
只看该作者
15#
航顺已经经过批量生产可替换型号如下 |
|||
|
发表于2020-03-02 13:57:52
|
只看该作者
16#
关于航顺芯片简介一 航顺芯片2014年成立于深圳,通用32位MCU软硬件兼容进口航顺造, 作为世界顶级MCU研发团队所打造的通用MCU平台级企业, 航顺将孵化超过100+定制化领域MCU原厂, 打造强大MCU生态合作航空母舰, 继而深入耕耘利用强大平台战略格局孵化赋能航顺内外部有为企业家完成“航顺无边界科技生态平台万亿级世界伟大企业”战略梦想。 |
|||
|
发表于2020-03-02 13:59:26
|
只看该作者
17#
关于航顺芯片简介二 目前已完成中国航空工业集团PRE A轮战略投资,中国科学院/深圳市产业基金连续三轮三亿元战略领投。 先后获得: “中国创新创业大赛深圳总决赛亚军” “深圳青年科技创新十大风云人物创业之星” “深圳龙华2018/2019连续2年中小微科技创新百强第一名” “新中国成立70周年深圳三十大创业榜样” 国家级高新技术企业, 通过阿里云链接并获得阿里云技术证书,获得知识产权贯标证书,共计申请几十项核心专利知识产权, 2019世界半导体大会被评为“中国2018十大IC独角兽”。 |
|||
|
发表于2020-03-02 14:00:43
|
只看该作者
18#
关于航顺芯片简介三 已量产ARM Cortex-M0/M3/M4/世界超低功耗7nA等十二大家族300余款通用/专用32位MCU/SOC。 孵化交付二十余家定制化领域战略合作伙伴。 已批量应用在商用飞机,商用卫星飞上蓝天,汽车电子,医疗电子,工业和消费类电子以及智慧城市智慧家庭等各大场景。 随着5G/云/万物互联一切设备智慧化的高速进程,32位MCU/SOC将承载着大脑控制和链接的百万亿市场以及未来的国之安全而高速爆发。 |
|||
|
发表于2020-03-02 18:35:12
|
只看该作者
19#
替代STM8S003的那款HK32F030M看上去不错,很有吸引力。能送几个样不?
|
|||
|
发表于2020-03-03 11:09:42
|
只看该作者
20#
没问题的,加我吧。
|
|||
|
发表于2020-03-04 11:09:44
|
只看该作者
21#
2020年注定是不平常的一年,疫情期间下,MCU市场开始了暴缺暴涨情况,航顺芯片准备好大批量库存现货以应对疫情。 航顺产品特点:“PIN TO PIN兼容”、“软件全兼容ST”中国只此一家。 “HK32F103傻瓜式替代STM32F103” “HK32F030傻瓜式替代STM030”HK32F031傻瓜式替代ST32F031” “HK32S003 PIN TO PIN替代STM8S003 主频更快全程协助修改软件”。 |
|||
|
发表于2020-03-05 09:39:36
|
只看该作者
22#
发帖至今,已经有不少感兴趣朋友咨询,作为感谢,咨询朋友可领取样品。再次感谢您们。
|
|||
|
发表于2020-03-06 09:58:50
|
只看该作者
23#
航顺推出额温枪方案 ,有意向来撩。
|
|||
|
发表于2020-03-06 16:19:08
|
只看该作者
24#
盛芯微额温枪MCU :SYD8810--全球极高性价 比低功耗芯片! |
|||
|
发表于2020-03-06 17:54:33
|
只看该作者
25#
发你们芯片资料过来看看
|
|||
|
发表于2020-03-07 17:00:48
|
只看该作者
26#
HK32F0301M系列预发布,工作频率最高支持:48M,16K Flash,tssop 20PIN 最高支持18个IO。 |
|||
|
发表于2020-03-09 15:27:01
|
只看该作者
27#
由于FAB涨价和封装材料涨价,航顺MCU仍然保持原价,存储EEPROM上涨10%-20%,感谢各位合作伙伴长久以来的支持与理解,共渡难关!
|
|||
|
发表于2020-03-10 12:51:43
|
只看该作者
28#
030需求近期激增,让需要的朋友都看到,尽快联系我。
|
|||
|
发表于2020-03-11 09:30:57
|
只看该作者
29#
额温枪 血压计用航顺MCU替代进口一芯难求,我们用3种方式,最简单粗暴的方式是:HK32F030直接PIN TO PIN 软件全兼容进口MCU替代,没有理由!
|
|||
|
发表于2020-03-12 09:30:33
|
只看该作者
30#
航顺芯片正式纳入深圳市共九家疫情医疗器械芯片供应商名录重点厂家! 已经在选用我们芯片的合作伙伴,请注意提前下单排单! |
|||
|
发表于2020-03-12 09:31:27
|
只看该作者
31#
|
|||
|
发表于2020-03-13 09:39:13
|
只看该作者
32#
疫情已成全球性,部分进口品牌交期会延长,各位终端MCU要替换的成国产的,趁早做准备噢。
|
|||
|
发表于2020-03-16 09:38:34
|
只看该作者
33#
早上好~ 欢迎大家的围观。疫情已成全球性,不少客户开始着手测试样品,样品测试通过,做好了随时替换准备。
|
|||
|
发表于2020-03-16 13:57:52
|
只看该作者
34#
预告,今年年中批量量产大容量的HK32F103RCT6 RE VE等 HK32F103数据手册_v1.0.31560307144827.pdf
|
|||
|
发表于2020-03-17 17:35:45
|
只看该作者
35#
MARK
|
|||
|
发表于2020-03-18 16:07:26
|
只看该作者
36#
疫情已成全球性,进口品牌产地开始陆续封城,进口品牌交期进一步拉长, 所以用到MO M3客户尽快做应对措施。 |
|||
|
发表于2020-03-19 09:58:01
|
只看该作者
37#
受COVID-19全球蔓延疫情影响,ADI将于今晚停止所有发货, 所有代理货物将变为open状态(意味着我们的货将任何人都可以发出,并且ADI很可能会锁所有代理的库,优先满足大客户), 请尽快提货。预计后续交期也会拉长,请尽快下单备货。 |
|||
|
发表于2020-03-19 09:58:31
|
只看该作者
38#
所以请用MCU的新客户,可以考虑替换了
|
|||
|
发表于2020-03-20 09:27:02
|
只看该作者
39#
航顺32位MCU额温枪方案捷报并被纳入深圳市抗疫医疗器械芯片九家之一。
|
|||
|
发表于2020-03-20 09:27:32
|
只看该作者
40#
|
|||
|
发表于2020-03-23 10:46:35
|
只看该作者
41#
持续关注,
|
|||
|
发表于2020-03-23 15:43:44
|
只看该作者
42#
额温枪上的高精度运放还有我们MS8551(sot23-5)和MS8552(SOP8),目前额温枪上使用也是比较多的。
|
|||
|
发表于2020-03-24 17:41:30
|
只看该作者
43#
能拿到货吗?
|
|||
|
发表于2020-03-25 14:40:48
|
只看该作者
44#
必须的。
|
|||
|
发表于2020-03-26 16:59:09
|
只看该作者
45#
|
|||
|
发表于2020-03-27 13:54:27
|
只看该作者
46#
3月21号深圳市委指导组莅临航顺总部视察复产复工
|
|||
|
发表于2020-03-28 10:19:18
|
只看该作者
47#
随着疫情全球化,额温枪/呼吸机等医疗产品需求日益增长。
|
|||
|
发表于2020-03-31 18:12:53
|
只看该作者
48#
航顺HK32F030C8T6成功应用在血氧仪应用解决方案。
|
|||
|
发表于2020-04-01 10:42:04
|
只看该作者
49#
随着世界疫情的不断爆发和欧美等发达国家人们本身对自己健康状况越来越重视,出口的血氧仪最近几年逐年增长,尤其是国外疫情爆发,他们需求的不是额温枪,更多需求的是血氧仪,由于航顺32位MCU在2018年在血氧仪实现高度国产替代进口,航顺32位MCU也呈现爆发式需求
|
|||
|
发表于2020-04-01 10:42:05
|
只看该作者
50#
随着世界疫情的不断爆发和欧美等发达国家人们本身对自己健康状况越来越重视,出口的血氧仪最近几年逐年增长,尤其是国外疫情爆发,他们需求的不是额温枪,更多需求的是血氧仪,由于航顺32位MCU在2018年在血氧仪实现高度国产替代进口,航顺32位MCU也呈现爆发式需求
|
|||
|
发表于2020-04-01 10:56:36
|
只看该作者
51#
|
|||
|
发表于2020-04-01 17:23:42
|
只看该作者
52#
方案特点: 1、 产品采用双色OLED显示,多种显示方式; 2、 一键测量; 3、 蓝牙数据传输; 4、 超低功耗,所配两节AAA电池可持续使用40小时以上; 5、 电池低压报警; 6、 自动关机:8秒无操作自动关机; 7、 体积小、重量轻、携带方便; |
|||
|
发表于2020-04-07 10:38:52
|
只看该作者
53#
有血氧仪方案,需要私聊
|
|||
|
发表于2020-04-08 09:58:48
|
只看该作者
54#
有血氧仪方案,需要私聊
|
|