论坛首页 > PCB/SMT/钢网 > SMT贴片 > SMT项目贴片用的硝基二极管SS54...
查看:2797  |  回复:21
SMT项目贴片用的硝基二极管SS54击穿短路问题
佛山欧豆豆
5
主题
41
回复
发表于Sun May 07 09:00:47 CST 2017   |  只看该作者 1# 电梯直达

我的电路是 TPS5430开关稳压, 12V电路稳压到5v, 

SMT可贴片器件中只有SS54这个管,于是就用了,

我的电路跟TI官方的差不多,TPS5430也是商城买的正品, 电感用22uH. 贴片的

后来测试员反馈了两三次,说你这个电感怎么掉下来了!!

我说是不是没焊接好, 但是想一下没肯能啊这么大个电感,怎么可能两边都没焊接好,而且是多个.

后来查了下,他们说都会伴随怪味,我拿到板子一看,

SS54二极管对地短路了, SMT项目这边能不能再加个肖特基二极管,不要用国产 的,用进口的.这东西用的人比较多,而且是电源啊,关键器件


欧豆豆 欧豆豆 欧豆豆
收藏
  举报
FunnyNYPD
5
主题
354
回复
发表于Sun May 07 09:33:05 CST 2017   |  只看该作者 2#
Have you checked if the diode is mounted correctly?
FunnyNYPD
5
主题
354
回复
发表于Sun May 07 09:35:56 CST 2017   |  只看该作者 3#

>SS54

Do you have the part number?

菜头电子
37
主题
251
回复
发表于Sun May 07 09:57:13 CST 2017   |  只看该作者 4#
FunnyNYPD 发表于 Sun May 07 09:35:56 CST 2017  3# >SS54 Do you have the part number?
hi,where are from?
RZ7899直流电机驱动芯片,SOP8,4.2A,25V. NCE3050 30V 50A NMOS管 0.44元. 需要请在商城搜索.
佛山欧豆豆
5
主题
41
回复
发表于Sun May 07 10:28:24 CST 2017   |  只看该作者 5#
FunnyNYPD 发表于 Sun May 07 09:35:56 CST 2017  3# >SS54 Do you have the part number?
 点击查看大图
欧豆豆 欧豆豆 欧豆豆
YOYO
0
主题
7
回复
发表于Sun May 07 11:28:26 CST 2017   |  只看该作者 6#
你这个项目之前有没有做过样品证实过可行性的呢?
ldw8
3
主题
20
回复
发表于Sun May 07 11:52:42 CST 2017   |  只看该作者 7#

我的电路应用跟你一样,都是5430 12V转5V,不过我是用SK34(不是商城买的),发现这个二级管击穿的可能性确实蛮高的,不知道怎么回事

最近换了商城里的M7二级管,用了个把月,暂时还没有出现问题,还要观察久一点

let
9
主题
397
回复
发表于Sun May 07 13:31:49 CST 2017   |  只看该作者 8#
是不是接反了。
SMT从业员,需要可联系。
John
3
主题
219
回复
发表于Sun May 07 14:30:46 CST 2017   |  只看该作者 9#
这都敢用,SMA封装的SS54只有国产才干的出来,就算是SS36都没有SMA封装的。。。。。。
HiFi用三端稳压器安森美LM337BTG,与商城自营LM317BTG完美配对 www.szlcsc.com/product/details_75535.html
暖爸2009
0
主题
4
回复
发表于Sun May 07 15:50:20 CST 2017   |  只看该作者 10#
我做了很多块板子用TPS5430,没出过这问题,用的官方推荐的B340A。
蚂蚁的故事
14
主题
230
回复
发表于Sun May 07 20:56:30 CST 2017   |  只看该作者 11#

又来给大家普及点常识吧。

1、SMA与SMB、SMC封装的主要区别何在?是因为DIE太大,SMA封装体中放不下,不得不用SMB或SMC吗?不会有那么大的DIE的,SMA的封装体中,足够放下SMB\SMC的DIE!那既然SMA可以放得下,何必封装成SMB\SMC呢?因为SMB\SMC封装的引出脚更加宽大,利于散热!

2、如果一个常规做法应该封装成SMB\SMC的元件,被封装成了SMA,可用吗?可用!一种是在低频下或直流下使用,很少的开关损耗甚至没有了开关损耗。另一种是SMA的引出脚不够宽大,满足不了散热要求,那么可在PCB上使用更大的焊盘并增加铜皮辅助散热。

3、有些人太喜欢用花焊盘,因为花焊盘利于焊接——不易导走热量!既然你知道花焊盘不易导走热量,可你这个器件十分需要更快地导走热量,你还要搞个花焊盘,这不是找死吗?这点机灵都没有的设计者,可悲呀!所以,对于有散热要求的元件,就不要花焊盘了!此外,回流焊是整个PCB整体升温的,花焊盘并不会更好焊。花焊盘仅仅有助于人工焊接等原始的焊接工艺,对于回流焊、波峰焊等现代焊接工艺,补益不大。

4、选用肖特基二极管,有些人只注意耐压和电流,忽视了其他参数。有两个参数是不可忽视的:工作频率和正向压降。低频下可以4A的,高频下可以吗?在不便增加散热铜皮的情况下,就要选用工作频率高、正向压降小的肖特基。比方,BA340A相比SS54,正向压降只有后者的一半左右,仅在正向压降的损耗上就少了一半!

蚂蚁的故事
14
主题
230
回复
发表于Sun May 07 21:07:15 CST 2017   |  只看该作者 12#
ldw8 发表于 Sun May 07 11:52:42 CST 2017  7# 我的电路应用跟你一样,都是5430 12V转5V,不过我是用SK34(不...
你的输出电流是不是极小啊!M7用在500kHz的峰值电流高达4A的DC-DC中,居然没出问题!
FunnyNYPD
5
主题
354
回复
发表于Sun May 07 21:49:05 CST 2017   |  只看该作者 13#
>我的电路应用跟你一样,都是5430 12V转5V,不过我是用SK34(不是商城买的),发现这个二级管击穿的可能性确实蛮高的,不知道怎么回事

>最近换了商城里的M7二级管,用了个把月,暂时还没有出现问题,还要观察久一点


You should not use M7 to replace SK34, they belong to different diode category.

M7 can withstand 1000V reverse voltage, however it has a large forward voltage drop than Schottky diode .


>你的输出电流是不是极小啊!M7用在500kHz的峰值电流高达4A的DC-DC中,居然没出问题!

Agree.

ldw8
3
主题
20
回复
发表于Mon May 08 02:21:06 CST 2017   |  只看该作者 14#
蚂蚁的故事 发表于 Sun May 07 21:07:15 CST 2017  12# 你的输出电流是不是极小啊!M7用在500kHz的峰值电流高达4A的DC-D...
谢谢提醒,回头马上换吧,我也是在这个论坛上问的,别人说用m7可以替代,我也没想那么多,电流小于1A(目前的smt可贴列表没有sk34的二极管)
ldw8
3
主题
20
回复
发表于Mon May 08 02:22:46 CST 2017   |  只看该作者 15#
暖爸2009 发表于 Sun May 07 15:50:20 CST 2017  10# 我做了很多块板子用TPS5430,没出过这问题,用的官方推荐的B340A...
B340A商城没有这个料,你是在哪买的呢?
佛山欧豆豆
5
主题
41
回复
发表于Mon May 08 10:06:50 CST 2017   |  只看该作者 16#
蚂蚁的故事 发表于 Sun May 07 20:56:30 CST 2017  11# 又来给大家普及点常识吧。 1、SMA与SMB、SMC封装的主要区别何在...

这么说就是这个国产器件的问题了,以前我手工焊接用SS34 没有一个有问题的.

看淘宝上做DC.DC电源小模块的也都是用SMA封装,过一两A电流没啥问题的. 


 点击查看大图

我的布线跟这个差不多了, 区别在于输入电容100uf 输出电容200uf,  电感22uh.


欧豆豆 欧豆豆 欧豆豆
jeraw
9
主题
153
回复
发表于Mon May 08 10:19:24 CST 2017   |  只看该作者 17#
是不是弄反了哦,我是MP1584这颗料,24V转5V,也贴的SS54,不过测试到现在还没发现问题,要么我电流输出小的原因?
Jason
9
主题
111
回复
发表于Mon May 08 10:38:31 CST 2017   |  只看该作者 18#
导通压降0.55V,SMA的过5A,功耗2.75Watt,夸张了点
fhongkai
1
主题
8
回复
发表于Mon May 08 11:35:38 CST 2017   |  只看该作者 19#

我之前贴过SS54这个二极管,貌似是MDD的,标的立创国产而已,不知道是不是假的MDD,不过MDD的SS54芯片是承受5A的电流倒不假,毕竟肖特基通过牺牲反向漏电流做到极限5A正向导通还是可以实现的,不过我一般还是降额一半来使用。

个人认为还是检查下是不是散热不足或者是电路设计有问题,如果输入30多伏的话,我感觉用SS54已经不太合理了。

个人拿SS54 MDD产的做了一个测试,5A电流:

 点击查看大图 点击查看大图

压降大约450mv,温度升高后应该会更低一些。。个人认为SMA极限耗散2~3W还是可以的,但是需要非常好的散热条件。

ldw8
3
主题
20
回复
发表于Mon May 08 11:36:30 CST 2017   |  只看该作者 20#
ldw8 发表于 Sun May 07 11:52:42 CST 2017  7# 我的电路应用跟你一样,都是5430 12V转5V,不过我是用SK34(不...
是我自己搞混了,我是用了SS54,不是M7,M7是替换IN4007的
David
1
主题
2
回复
发表于Mon May 08 15:13:17 CST 2017   |  只看该作者 21#
3A以上我都是用SMC封装的,建议用SS36-E3/57T
佛山欧豆豆
5
主题
41
回复
发表于Mon May 08 17:12:19 CST 2017   |  只看该作者 22#

已经确定问题了,  整个电路除了 TPS5430是我们这边焊工焊接的, 发现焊接的时候特别是补焊的时候.,老铁有概率把焊锡抖到附近的采样电阻或者电容导致短路,

最终影响tps5430工作,

找出问题了,

不是JLC器件的问题, 请管理员修改我的帖子澄清. 


欧豆豆 欧豆豆 欧豆豆
该帖子被设置为不允许回复

顶部