查看: 1158  |  回复: 27
【免费赠送】沁恒网络系列模块免费申请有奖测评!
WCHCN
37
主题
237
回复
发表于2019-08-16 10:43:33 | 只看该作者
1# 电梯直达

活动形式:芯联网,免费享沁恒网络系列模块免费申请有奖测评

三款任意挑!CH395CH9120CH9121三种网络模块,坛友按需挑选!

首先简介:

CH395为以太网协议栈芯片用于单片机系统进行以太网通讯CH395自带10/100M 以太网介质传输层(MAC)和物理层(PHY),内置TCP/IP以太网协议栈固件。单片机可以通过CH395轻松连接以太网

如果想要更方便快捷的单片机联网方式还可以考虑串口转网络芯片CH9120及CH9121CH9120/CH9121芯片对用户来说是纯硬件联网方案,单片机端无需编程CH9120/CH9121可以在单片机串口和以太网接口之间双向透传数据,适合老产品升级网络功能

活动说明:

本次活动的总评估板数量为30块,即从申请坛友中筛选30位坛友免费包邮发放,由于3种芯片都是网络类,且仅是部分功能区别,所以网友可根据意向选择其中一种测评。

以下是对芯片关键特性的说明,给大家参考:

一、CH395评估板

CH395系列优势:1、超高性价比,相对市场同类具备一定价格优势

2、热销六年,产品技术支持已相当成熟,市场认可度较高

3、提供GPIO、EEPROM等扩展功能

CH395关键特性:

1、内置10/100M 以太网 MAC 和 PHY ,以及TCP/IP协议栈,节约单片机资源;

  2、网络协议命令化,单片机只需简单命令即可实现以太网通讯;

  3、提供独立的 8 个 Socket 对,可以同时进行数据收发;

  4、内置 24K RAM 用于各连接通讯;

  5、内置 4K EEPROM,提供8路GPIO,可由用户自由使用;

  6、提供串口、SPI接口和并口与单片机连接;

  7、交叉线/直连线自动切换;

  8、封装:LQFP64M/LQFP128

资料下载:

CH395技术手册及开发包下载:CH395EVT.ZIP

二、CH9120及CH9121网络串口透传模块

CH9120与CH9121均为网络串口透传芯片,只是应用场景有所区别,相比较而言,CH9120性价比更高。

CH9120

1、单片机端无需编程,串口快速连接以太网;

  2、交叉线/直连线自动切换;

  3、支持TCP CLIENT、TCP SERVER 和UDP等工作模式

  4、串口波特率最高921600bps

5可通过网口端APP,串口AT命令配置;

6、支持虚拟串口/DHCP/DNS等;

7、支持KEEPALIVE机制,自动检测死连接。

8、QFN28小封装。

各自特性(CH9120及CH9121功能近乎相同仅以下区别,请按需挑选)

 

资料下载:

CH9120技术手册下载:CH9120EVT.ZIP 

CH9121技术手册下载:CH9121EVT.ZIP

 

为感谢广大坛友的认真测试,本次活动随评估板还会免费赠送CH340的USB转串口模块一个,实物图如下:

 

申请时间:即日起——2019年98

评估板发放时间:2019年911开始安排发出(节假日顺延)

申请要求:

1、会积极测试,有项目应用更好

2、注册立创论坛账号,浏览立创论坛

3、跟帖回复申请,下载认真填写此WCH样品申请表.zip 并发送至邮箱:2285228121@qq.com,我们也会认真筛选。

4、在立创论坛分享使用感受(可包括晒板卡照片+点评、应用实例、开发项目流程、成果展示等)

5、希望申请到测试板的网友可以物尽其用,不要让开发板孤独的待在角落里,谢谢大家! ^_^

活动奖励:

本次沁恒电子针对认真测试的网友也准备了一些小礼品。我们会筛选符合以下要求的评测网友免费赠送沁恒出品的加密U盘一个(礼品总数量为5个)。

符合以下要求的网友可免费获取沁恒加密U盘:

1、认真评测所申请评估板,并在立创论坛发布评测帖(要求测试到功能模块)。

2、完成一个基于CH395或CH9120/CH9121评估板的方案产品设计,实现某一具体功能,并在帖子中图文并茂表现出来,给其他网友参考

3、发帖后将网址发到申请邮箱(2285228121@qq.com)待审核,审核通过即可安排邮寄加密U盘。

注:本次测评会有沁恒原厂技术支持工程师在立创论坛为大家答疑,有任何与沁恒芯片相关的技术问题都可以在论坛发帖讨论。

实物模块图:

CH395-EVT:

 

NET-UART TTL :

 


①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
飞扬的青春
1
主题
3
回复
发表于2019-08-16 11:10:16   |  只看该作者
2#

申请申请

 

我芯永恒
5
主题
14
回复
发表于2019-08-20 15:22:33   |  只看该作者
3#
PeterYu
0
主题
13
回复
发表于2019-08-20 18:15:26   |  只看该作者
4#
申请CH595模块,目的:对比CH395与W5500在产品中的使用对功耗和成本的影响。
WCHCN
37
主题
237
回复
发表于2019-08-21 09:36:01   |  只看该作者
5#
PeterYu 发表于2019-08-20 18:15:26  4# 申请CH595模块,目的:对比CH395与W5500在产品中的使用对功耗和成本的影响。
好的,按要求填写申请表发送至指定邮箱即可,我们会尽快安排!
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
我芯永恒
5
主题
14
回复
发表于2019-08-27 15:49:58   |  只看该作者
6#
之前测过CH9120,还阔以。这次申请CH395玩玩
WCHCN
37
主题
237
回复
发表于2019-08-27 16:03:40   |  只看该作者
7#
PeterYu 发表于2019-08-20 18:15:26  4# 申请CH595模块,目的:对比CH395与W5500在产品中的使用对功耗和成本的影响。

特别注重功耗和体积的话可以考虑CH9120,免编程串口转以太网。功耗20ma,体积为QFN28(4*4mm

CH9120DS1.PDF 

①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
Zoologist
1
主题
10
回复
发表于2019-08-27 19:38:24   |  只看该作者
8#

你家把资料放全一点最好了,


之前想用你们的usb 芯片资料看的我一头雾水,几年之后恍然大悟看不明白是因为资料不全。

WCHCN
37
主题
237
回复
发表于2019-08-28 17:27:38   |  只看该作者
9#
Zoologist 发表于2019-08-27 19:38:24  8# 你家把资料放全一点最好了,之前想用你们的usb芯片资料看的我一头雾水,几年之后恍然大悟看不明白是因为资料不全。
你好,具体是哪颗芯片的资料呢,我们检查一下。比如缺少什么?
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
一路向南心向北
0
主题
2
回复
发表于2019-08-29 14:55:13   |  只看该作者
10#
我的需求首先是电路简单,然后是体积小,功耗什么的不考虑,请问一下我该申请的是CH9120吗?那我申请个CH91120
WCHCN
37
主题
237
回复
发表于2019-08-30 10:02:59   |  只看该作者
11#
一路向南心向北 发表于2019-08-29 14:55:13  10# 我的需求首先是电路简单,然后是体积小,功耗什么的不考虑,请问一下我该申请的是CH9120吗?那我申请个CH91120
CH9120是满足你小体积,电路简单的需求的。麻烦您下载申请表填写好发送到指定邮箱即可,我们会尽快处理安排发货的。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
才哥
2
主题
12
回复
发表于2019-08-30 13:04:23   |  只看该作者
12#
申请申请,刚好要做个IOT网关。
Bayern
0
主题
2
回复
发表于2019-09-02 09:40:50   |  只看该作者
13#
哇,终于看到网络芯片的活动了,时间不多了,申请申请。
WCHCN
37
主题
237
回复
发表于2019-09-02 10:52:29   |  只看该作者
14#
按要求填写申请表即可
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
WCHCN
37
主题
237
回复
发表于2019-09-04 14:01:21   |  只看该作者
15#
申请时间没有几天啦,看到的小伙伴们抓紧时间填写申请表啦,这么好的福利千万不要错过。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
西点
1
主题
45
回复
发表于2019-09-04 15:46:43   |  只看该作者
16#
申请试用。以后可以用到产品上面。
WCHCN
37
主题
237
回复
发表于2019-09-04 17:18:24   |  只看该作者
17#
西点 发表于2019-09-04 15:46:43  16# 申请试用。以后可以用到产品上面。
嗯嗯,收到您的邮件了,我们尽快安排,争取早日发到您手里。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
浙凯技术部
0
主题
1
回复
发表于2019-09-05 13:58:29   |  只看该作者
18#
申请CH395,如果测试没问题后,直接对现有产品进行升级替换。
风中摇摆
2
主题
5
回复
发表于2019-09-05 17:23:43   |  只看该作者
19#
申请CH9121,有用到有人的类似转换模块,评估备用。
Zoologist
1
主题
10
回复
发表于2019-09-05 19:55:10   |  只看该作者
20#
WCHCN 发表于2019-08-28 17:27:38  9# 你好,具体是哪颗芯片的资料呢,我们检查一下。比如缺少什么?

CH376 不过我刚才检查了一下,最新的 datasheet 里面已经提供了


回头我研究一下如何在 arduino 上应用,如果有问题再找您,好吧


谢谢!

WCHCN
37
主题
237
回复
发表于2019-09-06 08:50:52   |  只看该作者
21#
Zoologist 发表于2019-09-05 19:55:10  20# CH376不过我刚才检查了一下,最新的datasheet里面已经提供了回头我研究一下如何在arduino上应用,如果有问...
好的,我们官网资料还是比较全的。后期有疑问随时联系。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
WCHCN
37
主题
237
回复
发表于2019-09-06 14:57:08   |  只看该作者
22#
已经将前面申请模块的小伙伴们的模块陆续发出了,大家注意查收哦!活动时间不多啦,有需要的抓紧时间啦!
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
时光小偷
0
主题
1
回复
发表于2019-09-06 16:29:15   |  只看该作者
23#
想申请CH9121,现在还能申请吗?
WCHCN
37
主题
237
回复
发表于2019-09-06 17:07:17   |  只看该作者
24#
时光小偷 发表于2019-09-06 16:29:15  23# 想申请CH9121,现在还能申请吗?
活动还有两天,当然可以申请。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
纯白圣殿
1
主题
6
回复
发表于2019-09-08 22:24:52   |  只看该作者
25#
申请CH395模块,希望CH395芯片传输数据稳定不丢包。
WCHCN
37
主题
237
回复
发表于2019-09-09 09:44:24   |  只看该作者
26#
纯白圣殿 发表于2019-09-08 22:24:52  25# 申请CH395模块,希望CH395芯片传输数据稳定不丢包。

稳定性您大可放心,之前有坛友实测分享过的,再分享给您看下

 

①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
杰瑞鼠CN
0
主题
2
回复
发表于2019-09-11 14:33:05   |  只看该作者
27#
申请个NET-SER-DT RS485 ,用于进行测试联网阿里云,还能跟上吗?刚看到
纯白圣殿
1
主题
6
回复
发表于2019-09-18 19:30:45   |  只看该作者
28#
 有活动名单出炉了吗

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

顶部