查看:
4177
|
回复:
7
|
SD45230RSA方案验证板改3.3V2A应用
|
|||
日本果冻
4
主题
10
回复 |
发表于2017-05-09 15:30:41
|
只看该作者
1#
电梯直达
输入:11-32V 输出:3.3V2A,峰值2.4A 验证版链接 http://www.szlcsc.com/product/details_100786.html IC链接 http://www.szlcsc.com/product/details_82451.html 原验证版为5V2.1A规格,改成3.3V2A只需修改分压电阻R1 R2即可,比如4.7K和1.5K,R2不宜过大,否则线补将变大,满载2A后输出可能会升高到3.3V以上。 原采样电阻为0.03R,若需更小的峰值电流输出,可修改成0.33R。 另外需拆掉输出的识别IC U2
|
|||
好大的风2008
1
主题
83
回复 |
发表于2017-05-09 21:54:31
|
只看该作者
2#
120khz的频率貌似低了点,Datasheet中建议用100uH的电感?100uH 2A的电感好大好大。
|
|||
日本果冻
4
主题
10
回复 |
发表于2017-05-10 09:01:21
|
只看该作者
3#
常规33-100uH都可以,还要考虑电感温度,纹波,效率,动态,IC 手册中的是典型应用图而已,取得保守,感量大点纹波更低,大电流输出时输出电容负担不会太重。
|
|||
shidajack
0
主题
3
回复 |
发表于2017-06-23 10:23:38
|
只看该作者
4#
一直在找这种高输入电压 高输出电流 便宜的DCDC,有人批量出货用了这颗IC吗 稳定性怎么样?
|
|||
小角色
2
主题
3
回复 |
发表于2017-09-21 10:26:11
|
只看该作者
5#
现在有个项目,需要20V电压 输出电流在2A左右 我的输入为24v电压,是否能用这个芯片降压到20v,输出电流2A,达到我的要求? |
|||
香蕉香蕉
7
主题
24
回复 |
发表于2018-02-26 11:20:36
|
只看该作者
6#
楼主请教一下,我买了你这个IC样品,还有这个空板,我焊接起来后,测试了一下,12V转5V,输出电压正常,但是负载端不接任何东西,此时静态输入电流达到20mA,请问这是正常的吗?
这个是否与手册上的有误呢?待机电流怎么这么大呢? |
|||
Antecessor
2
主题
32
回复 |
发表于2018-03-20 14:21:44
|
只看该作者
7#
为什么调的12V输出,只有5.3V,用万用表点一下FB脚就有12V输出了。
|
|||
Antecessor
2
主题
32
回复 |
发表于2018-03-22 14:13:04
|
只看该作者
8#
电容弄错了。。。
|
|