查看:
2150
|
回复:
5
|
高可靠MCU负载开关电路 这个帖子是哪位大神发的,请过来聊天
|
第九宇宙
2
主题
66
回复 |
发表于2019-10-27 17:55:21
|
只看该作者
1#
电梯直达
原文地址在这里:https://www.szlcsc.com/info/12291.html 文章内有笔误。 ======================== 实测发现,加上D2二极管之后,在B点测量没有办法达到预期的电压。这里实际输出是负压。所以必须提供一个回流通道。 ======================== 这句话所说的图中没有D2只有D1。 有个疑问请教一下:如何计算并确定该电路的输入频率? |
威廉老王子
9
主题
34
回复 |
发表于2019-10-27 19:04:19
|
只看该作者
2#
频率越低,C1的容抗越高,Q1的基极电流越小,小到一定程度,Q1就不能可靠的饱和。 简单的、粗略的估算,可以这样算基极电流Ib=Vin / X,其中X是回路总阻抗,X=10Kohm + 1/(2*3.14*F*C1)。 F就是输入频率。 另一方,如果要Q1饱和,则Ib=Vcc/R1/HFE。根据这两个等式,可以算出F。 上面只是工程上的计算,比如忽略了PN结压降,不是严格的数学推导。算出来后,再留5到10倍的余量就能保证电路的可靠性了。 |
Netlead
1
主题
10
回复 |
发表于2019-10-28 22:28:52
|
只看该作者
3#
楼上说的对。实际上粗略看,差不多就是C1的容抗和10K电阻的分压。让C1的容抗远小于10K电阻就是。例如,C1=1uf,f=1KHz的容抗是0.16K,肯定没问题。f=10Hz, 容抗16K,就不可靠了。当然频率低了C2也不行了。这个电路实质上是一个二倍压整流,只是输入是个带直流偏置的方波,延时、滞后等特性和整流电路一回事。
|
第九宇宙
2
主题
66
回复 |
发表于2019-10-29 16:12:38
|
只看该作者
4#
按照这个图,我仿真的频率是10HZ,不能大。您仿真的频率是多少?
|
第九宇宙
2
主题
66
回复 |
发表于2019-10-29 19:59:42
|
只看该作者
5#
我的电路中,Rload=10k。输入5v,10Hz,方波,占空比50%。输出端12v电源。用NI Multisim 14.0仿真。输出端是个方波。以下是波形图,输入端是接在输入电容和地。输出端是接Rload两端。频率必须在5-20hz之间,否则无法仿真。
|
第九宇宙
2
主题
66
回复 |
发表于2019-10-29 20:03:33
|
只看该作者
6#
RLoad是1k,不是10k. 原理图如下:
|
|