查看: 1089  |  回复: 4
新人求助,如何使用单片机i/o控制mos管来控制发光二极管的亮灭?
Max1225
3
主题
1
回复
发表于2019-11-19 14:36:48 | 只看该作者
1# 电梯直达

想用单片机输出高低电平来实现发光二极管的亮灭,需要注意什么事项?电路该怎么设计?

聆听旋律
1
主题
6
回复
发表于2019-11-20 11:34:23   |  只看该作者
2#
控制二极管根本不用MOS管,直接把LED负极接到单片机IO口就行
Max1225
3
主题
1
回复
发表于2019-11-20 16:44:52   |  只看该作者
3#
聆听旋律 发表于2019-11-20 11:34:23  2# 控制二极管根本不用MOS管,直接把LED负极接到单片机IO口就行

51可以,PIC也行嘛

DT5566
3
主题
4
回复
发表于2019-11-21 08:40:44   |  只看该作者
4#
随便什么单片机都可以  LED正极接VCC(和单片机同一个电源) 然后串联一个限流电阻  LED负极接单片机IO口即可   
EVERLIGHT
0
主题
1
回复
发表于2019-12-03 09:12:02   |  只看该作者
5#
看你要求,一般接个限流电阻,然后直接连接LED灯  IO口一般带载电流在20MA左右