查看:
4035
|
回复:
10
|
TTP223N-HA6的误触发
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2019-12-01 09:40:54
|
只看该作者
1#
电梯直达
这几天遇到 TTP223N-HA6应用场景的抖动及误触发; 1、一批货,装机几十个,就能发现20%左右的触摸抖动及误触发; 2、尝试改变灵敏度电容(1pF ~ 50pF),原设计是6pF电容; 2.1、尝试去掉6pF电容,规格书上说是灵敏度最大;抖动变少,直接更多的误触发;(按键判断有防抖软件处理) 2.2、尝试把6pF电容更改至22pF电容,还是保留不规则的抖动,误触发也就少了; =》增大电容容量的方向是对的;由于是电池供电,这种抖动,会导致我的电池耗电增大,郁闷中; 大家有什么好的办法? RH6015C? TTP233D-HA6?还是其他更佳? |
|||
whuerwhuer
2
主题
96
回复 |
发表于2019-12-01 10:28:23
|
只看该作者
2#
芯片供电用RC滤波一下 电阻取5欧姆 电池供电的话,电阻换成磁珠 |
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2019-12-01 10:52:52
|
只看该作者
3#
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2019-12-01 10:54:11
|
只看该作者
4#
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2019-12-01 10:59:06
|
只看该作者
5#
这颗芯片用了1K多,最近才发现这个现象;应属少数,但对客户来说,这个少数,已经不得了; |
|||
我是老大
16
主题
32
回复 |
发表于2019-12-01 15:46:03
|
只看该作者
6#
产品的质量把控不严,有时候做产品不能只看手册,也不能听取经销商的. 要放宽条件 降额使用. 其实,说穿了 就是产品质量的问题.
|
|||
Caihong
0
主题
3
回复 |
发表于2019-12-01 17:19:25
|
只看该作者
7#
如果原先的设计正常,考虑货源问题,TTP223兼容的片子太多了,但是性能还是有各种差异的。
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2019-12-01 21:23:13
|
只看该作者
8#
都是立创商城采购的,货品来源应该可以信任; 其他电阻电容及周边,基本都是立创商城采购的; |
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2019-12-01 21:24:34
|
只看该作者
9#
未请教,在这个个例上,不知道有哪些措施可以做的? 1、元器件的质量把控? 2、产品的整体设计调整? |
|||
科学小生
9
主题
93
回复 |
发表于2019-12-02 09:55:19
|
只看该作者
10#
V_Sensor 这个网络是不是还接了其他的负载?参考楼上建议,设计产品应留有充足余量,可以试一下改进一下设计方案,比如给芯片供电的电源回路专门搞个滤波,或者单独供电加一路LDO试试。IC原厂出厂检测相关参数都是在某范围内认为合格,发生这种不良很可能是设计余量不够。
物联网技术专家
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2019-12-04 10:51:50
|
只看该作者
11#
从持续的测试看,并不是集中在余量问题;而是这种触摸IC,触摸灵敏度 与 系统稳定性 确实是成反比的,尤其是周边电磁环境复杂的情况下; =》实测中,一板产品24个,也仅仅是固定的那几个出现问题; |
|