查看:
2211
|
回复:
0
|
开源推荐003期丨51单片机脱机下载和烧录器
|
立创EDA
15
主题
94
回复 |
发表于2019-12-04 14:33:12
|
只看该作者
1#
电梯直达
开源工程名称:51单片机脱机下载和烧录器 投稿作者:583703056a 工程链接:https://oshwhub.com/583703056a/51-dan-pian-ji-xia-zai-qi
✨ 工程描述:
STC51单片机最方便的就是ISP下载,一般都是用CH340下载烧录,但是STC单片机在ISP烧录时要断电冷启动才能烧录成功,并且在没有完全把目标单片机电路的电源全部释放完时,就算你执行了断电也不一定能烧录成功。
最方便的就是用CH340再加一个自锁开关来控制目标板的电源通断,自锁开关开的时候可以给目标单片机供电,自锁断开时可以通过一个10欧左右的电阻对地方放电。
但是这样做就是要每次烧录时要用手来执行断电下载,每下载一次就要用手开关一次,感觉非常麻烦。所以作者根据STC公司开源的原理图制作了这个下载器,成本在15元左右,工程全部开源,欢迎用来开发STC51单片机,51是信仰,上手快,教程多!
✨ 电路各功能描述:
一、下图为USB转串口电路,使用CH340E,此芯片内置晶振,封装小,串口的M_RXD和M_TXD分别接IAP15F2K61S2的P3.0(13脚)和P3.1(14脚)
二、下图电路里的UP-DATE1是用来下载母片和给外部电路持续供电按钮,LED1接P3.2(15脚)用来指示是否下载成功,如果下载成功此灯会持续闪烁。
三、下图为SPI协议内存电路用来存储用户的程序用于脱机下载,程序小于47KB是可以不用此SPI内存的,SS,MOSI,MISO,SCLK分别接单片机的25脚,24脚,23脚,22脚。
四、
五、下图为下载器输出端子电路,IDC母座的1和2脚接地,3和5脚用于给设置了只有P1.0好P1.1或者只有P3.2和P3.3为零才能下载的目标单片机置零电位的,4脚和6脚分别接目标单片机的TXD和RXD既用于程序烧录脚,7和8脚为给目标单片机供电脚此处电压一般在下载时为5伏左右,9和10脚是外部5伏给脱机烧录器供电的输入脚,外部供电和USB供电只能2选1,切记!!!
✨ 原理图
✨ PCB图
✨ 作品硬件、软件部分涉及到的关键点描述:
一、硬件问题:把P2这个PNP三级管换成PMOS管,导致一开始不能制作脱机烧录母片,把MOS换成PNP的三级管就可以制作烧录母片了,用的LED是高亮的所以把限流电阻改成47k的,元件焊接倒没什么难度。
红圈内为电阻焊盘,电阻焊盘可以用电阻也可以直接焊锡连在一起用来升级,升级完要焊开。
这里汇集了大量的开源硬件项目 发现好玩 更多有趣 尽在OSHWHub
|
|