查看:
20177
回复: 27 |
求助,用USB芯片/ SL2.1A作了一个1转4的HUB
|
|||
佐岸窝的窝
2
主题
11
回复 |
发表于2019-12-08 00:25:19
|
只看该作者
1#
电梯直达
求助,用USB芯片/ SL2.1A作了一个1转4的HUB,插电脑上不认,显示无法识别USB设备。 怎么弄都不认. 大神帮我看看是哪的问题 原理图
实物板子
焊接全程用的风枪、维修佬的锡膏 实在是搞不懂是哪出的问题 打给帮忙给分析分析,是我原理图画错了?还是元件选错了?谢谢了 |
|||
Zoologist
17
主题
50
回复 |
发表于2019-12-10 11:53:55
|
只看该作者
2#
先看看线路通不通 然后看看晶振是否启振 |
|||
PCB小白
4
主题
4
回复 |
发表于2019-12-10 17:08:35
|
只看该作者
3#
是不是没有安装驱动 这个芯片不是免驱动的
|
|||
PCB小白
4
主题
4
回复 |
发表于2019-12-10 17:11:18
|
只看该作者
4#
这个芯片很多坑的,很多人都掉过,反正我是不敢用这个芯片的
|
|||
佐岸窝的窝
2
主题
11
回复 |
发表于2019-12-10 19:21:02
|
只看该作者
6#
线路美没问题,都通的,晶振也起振了,但电脑就是无法识别
|
|||
佐岸窝的窝
2
主题
11
回复 |
发表于2019-12-10 19:22:24
|
只看该作者
7#
网上没找到匹配驱动,驱动精灵、驱动人生、360驱动大师都无法识别
|
|||
佐岸窝的窝
2
主题
11
回复 |
发表于2019-12-10 19:23:13
|
只看该作者
8#
哎,看来便宜没好货啊~~~算了,放弃了
|
|||
xingliu
3
主题
5
回复 |
发表于2019-12-16 15:49:33
|
只看该作者
9#
C7这个电容接法搞不懂。
|
|||
佐岸窝的窝
2
主题
11
回复 |
发表于2019-12-16 16:58:26
|
只看该作者
10#
没啥搞不懂的~~~图纸画反了呗~~应该是5V电进C7正极,然后负极接地的~~ 这个不是重点,重点是我不焊接C7,芯片照样不被电脑识别。 |
|||
netwan
0
主题
2
回复 |
发表于2020-06-24 11:04:29
|
只看该作者
11#
怎么连接电脑没反应呢
|
|||
netwan
0
主题
2
回复 |
发表于2020-06-24 11:04:58
|
只看该作者
12#
怎么电脑识别不了呢
|
|||
wu
12
主题
168
回复 |
发表于2020-06-24 11:25:05
|
只看该作者
13#
很多芯片很坑,布线要求很高
|
|||
hit241
0
主题
2
回复 |
发表于2020-07-03 10:33:15
|
只看该作者
14#
pcb的走线太乱了,尤其是晶振线、usb线。原理图虽然对,但是pcb不能瞎画。
|
|||
Beta
3
主题
8
回复 |
发表于2020-07-03 10:36:18
|
只看该作者
15#
USB线对内线长差太多了吧?
|
|||
rm543
37
主题
143
回复 |
发表于2020-07-04 09:55:40
|
只看该作者
16#
确定USB输入的地和芯片地是有回路的???我看走线好像只有输入一个地过孔,芯片地都没直接连到输入?
|
|||
USBDIY
0
主题
1
回复 |
发表于2020-07-04 20:51:32
|
只看该作者
17#
VVD5改为VDD5要连一起试试, 那没通电.
|
|||
阿皮哥2007
3
主题
3
回复 |
发表于2020-07-05 09:01:23
|
只看该作者
18#
不排除是的你的布线问题造成的。我看主芯片内核滤波电容和你的主芯片就像是分家一样的,离那么远干嘛? 特别是C3,那是内核的外置滤波电容,放那么远干嘛,你把C1,C2,C3个电容放置到芯片的脚那里,靠近一点,再试一试看。 布线不能够只看原理图和PCB对不对的上,布线也是有规则滴。 个人建议,在网上找找关于布线的常用规则,再重新布一版试试。
|
|||
PeterPan
9
主题
27
回复 |
发表于2020-07-17 10:55:54
|
只看该作者
19#
小伙子,USB的D+和D-要走差分
|
|||
天地立心
0
主题
3
回复 |
发表于2020-08-08 12:47:27
|
只看该作者
20#
用我家的芯片就好啦.原厂 149187311 |
|||
ChenJ
1
主题
6
回复 |
发表于2020-08-20 19:00:03
|
只看该作者
21#
电容都离的太远,为了摆的整齐不考虑芯片的感受么, 芯片都饥渴难耐了,吃的还放那么远 |
|||
无法抗拒
0
主题
1
回复 |
发表于2020-10-29 10:37:30
|
只看该作者
22#
用这个芯片做了一个HUB,不稳定,插优盘有时每个口都能识别,有时只能识别几个口,识别不了的口拔下来先插优盘再插电脑就能识别,很坑
|
|||
l666
0
主题
1
回复 |
发表于2020-12-31 09:04:16
|
只看该作者
23#
这图就是线路连上而已,晶振绕太远了,晶振下面还布线,
|
|||
KrisR
0
主题
2
回复 |
发表于2021-01-29 22:22:50
|
只看该作者
24#
差分信号线布的有问题
|
|||
qiao9580
1
主题
8
回复 |
发表于2021-02-23 00:18:01
|
只看该作者
25#
USB线要差分的
|
|||
h11544
0
主题
1
回复 |
发表于2021-03-20 16:37:34
|
只看该作者
26#
这芯片还行啊,我做了个4口HUB,插2个移动硬盘,2个U盘,传数据虽然不快,但是挺稳定的,没有大问题。 不过楼主的layout有问题倒是真的。。。。 |
|||
隔壁的老王
0
主题
4
回复 |
发表于2021-09-11 23:47:13
|
只看该作者
27#
usb要走差分啊,不能随便走线,你这数据线上面一条下面一条,信号无法抗干扰,自然无法通了,D+,D-一定要走差分
|
|||
专业打酱油
11
主题
16
回复 |
发表于2022-04-27 09:04:21
|
只看该作者
28#
被这个芯片坑了,好像焊接温度很低,经常焊接坏了
|
|||
Layout后焊大师
7
主题
19
回复 |
发表于2022-11-21 20:46:17
|
只看该作者
29#
一不小心看到的哈,不管芯片坑不坑,你晶振的位置就有大大大大大的问题,49S型晶振本身就不算高质的,走线又不注意,远、长、干扰一个点都没在意它,就算能用,也不会稳定工作的。
有充足的时间,可为你提供硬件计、后焊、组装、测试服务。GPRS\GNSS\STM32\GD32\蓝牙\物连网\......
|
|