查看:
4107
|
回复:
5
|
ip5306技术支持
|
|||
麦兜响当当
1
主题
2
回复 |
发表于2019-12-13 21:49:49
|
只看该作者
1#
电梯直达
使用中遇到了点小问题,数据手册没有描述,技术支持也就是几句话的事,打了这个芯片厂商的电话,他们让我跟采购商联系,服务态度让人很不爽~ 这芯片技术支持的联系方式,立创有么?
|
|||
52Hz
1
主题
19
回复 |
发表于2019-12-14 09:22:06
|
只看该作者
2#
5306不是很简单的芯片么,还有5306的有个小坑就是只支持锂电池充电,想要用5306升压去做其它东西的看看其它芯片。5306不适合你。
|
|||
麦兜响当当
1
主题
2
回复 |
发表于2019-12-14 14:08:44
|
只看该作者
3#
这芯片不也可以升压到5V输出么,我做了两个样板,正常输出5V时没有问题,可待机时输出脚还有2V左右的周期变化的电压,这影响了其他部分的功能。 待机时,输出的为啥不是0?
|
|||
雷霆战机
16
主题
41
回复 |
发表于2019-12-17 00:08:56
|
只看该作者
4#
待机不输出电压就得搞个开关,要用电的时候自己去打开开关.
|
|||
BJJohnson
1
主题
7
回复 |
发表于2021-02-13 23:49:51
|
只看该作者
5#
我打算用 5360 给18650充电,2A充电。电池容量3000mAH。 输出5V给单片机系统用,系统大概最大耗到100mA。 5360的输出 2.4A,应该够用了。 供电使用华为手机充电器,5V 2A 9V2A那种。 大家可以一起讨论下。 |
|||
blackbox
1
主题
9
回复 |
发表于2021-03-06 20:13:42
|
只看该作者
6#
我用淘宝上买的这个芯片的板子给电池充电但是充电电流只有0.1-0.2A左右,有大佬了解这状况吗。。
创业公司,在做C端小产品,嵌入式硬件,欢迎交流
|
|