查看:
11358
回复: 9 |
一款NFC-LED风扇的剖解探秘
|
|||
立创快报
【官方工作人员】
8
主题
1
回复 |
发表于2017-05-17 10:01:59
|
只看该作者
1#
电梯直达
一款NFC-LED风扇的剖解探秘 作者:立创小李 进入5月,深圳的天气已经显得有些炎热了, 小编突然想起了年初在ST意法半导体的某个NFC技术培训上,曾经拿到的一个ST公司的NFC-LED赠品风扇。爽了一阵风之后,小编觉得这个风扇跟传统的LED风扇有些不同:传统只能显示固定的显示内容,而这个ST送的风扇,却可以通过NFC手机对它进行任意显示内容的设置,非常有个性化!到底它的工作原理是如何的呢?采用的电子器件,会是哪种设计方案呢?秉承Marker精神,从小就喜欢拆各种电子产品和玩具的我,情不自禁想对她进行一番“庖丁解牛”。随下,让我给大家Show一下剖解过程:
111、解剖前,让我们先体验一下她的运行效果。不然,后面如果不小心拆坏了,或许就没机会看了。Wow!即惊艳又凉快,很酷吧! 2、解剖前的整机玉照
注意到了吧? 机身的电池后盖上,有一个二维码,手机扫码后,即可下载一个APP。通过这个APP,支持NFC功能的手机可以设置5个显示画面的中英文和系统已经固定预设多个表情图标。这个APP的界面如下:
从上图的APP界面可见,该NFC LED风扇可以轮流显示5个页面的内容,每个页面的显示内容可写9个汉字或者18个中英文字符,每条数据的显示效果是固定的。输入设置完需要显示的信息内容后,最后就是更新NFC风扇的硬件内存了,方法是:先把风扇叶的头拔拆下来,然后把风扇叶(内带NFC数据存储用途的PCBA小板)靠近手机的NFC感应区,接着点击APP界面上的按钮“OK”即可,更新NFC内容的过程持续大概2-3秒。 3、拆开外壳后,里面的基本情况
外壳的打开很简单,只有1个螺丝,其它地方靠卡扣连接。从图上可见,这个风扇里面的东西还是“空荡荡”的,初步看到的只有: 一个可安装3节7号干电池的弹簧架,一个ON/OFF开关,一个直流电机马达,数根导线而已。 444、风扇头
很明显,这个风扇头是重点了! 从图上,我们可以看到,它的设计还是很巧妙的,比如:使用细线的PCB走线当作NFC线圈; PCB上的2个圆形焊盘区和电机马达轴直连的弹簧组成系统供电装置,通过弹簧的压力,即使风扇叶旋转起来,系统也能正常连接和持续获得电池的能量供应。除此之外,PCB板上,还有个特殊的焊盘片,那就是“同步用途的”的焊盘。风扇叶每旋转1圆,对应的该焊盘会通过负极的弹簧接触而输出一个低电平(其他时间,因为没有接触,输出的是高电平)---- 这样,有了这个同步信息,单片机就可以在旋转一圈的过程中,知道哪个位置应该如何控制LED灯的亮和灭(即点阵信息)了,从而实现通过各个LED的发光“点”,组成一个显示面(显示屏)。
555、风扇叶
LED风扇能显示中英文和图标的原理: 风扇叶的FPC柔性线路板上,有11个0603贴片封装的蓝色LED灯,通过我们人类“视觉暂留,类似看电影”的原理,单片机把预先在APP里设置的内容显示在LED上。或许有些人不知道,为何是11个LED呢? 7个可以吗? 那2个呢? 这个就有点讲究了,因为能显示汉字的基本、最小点阵信息就是11x11,点阵数再小,比如5x7或7x7(7个LED) 虽然英文和数字可以显示清楚,但汉字就显示不清楚了。
666、风扇的控制器主板
如上图所示, 风扇的控制器主板还是很简单的:它是一个双面板PCB,板上的器件包括: 一个16Pin的单片机U2; 一个NFC芯片U1;2个电容,其中一个是电源滤波用途使用的电容C1,另外一个是调节用途、并联在NFC线圈(用PCB走线代替实现)上的谐振电容C2。 特别地,从丝印看,NFC芯片采用的是ST意法半导体公司的M24SR16芯片,它是一个内置2-Kbyte (16-kbit) EEPROM、支持双接口(NFC无线和有线的I2C)、符合ISO/IEC 14443 Type A and NFC Forum Type 4 Tag的NFC芯片。使用这个NFC芯片,就算是没有安装干电池供电,NFC手机或NFC读卡器也能通过这个“PCB线圈”给该小板上的NFC芯片M24SR16提供电能来源和LED显示数据的写入或读出;而单片机U2因为丝印无,所以型号未知。自此,这个NFC-LED风扇的工作原理,我们应该很清楚了:上电后,单片机通过I2C接口从NFC芯片M24SR16读取要显示的所有LED数据到SRAM,而风扇叶的旋转过程中,根据同步焊盘提供的“位置信号Sync”, 单片机就可以在旋转一圈的过程中,知道哪个位置应该如何控制LED灯的亮和灭(即点阵信息)了,从而实现通过各个LED的发光“点”,组成一个显示面(显示屏)。至于,显示其它不同的内容、界面,只是读取和展示下一批的LED点阵数据而已。。。
因为电路较简单,小编就花了点时间把该电路图给绘制出来了,以赐读者:
7、视频演示
8、剖解总结: 总体上,这个NFC-LED风扇的设计方案还是很精简、巧妙和实用的。精简,体现在用料很少,比如单片机基本上每个IO都用尽了,BOM包括机械开关和马达一共也才6个器件。巧妙,体现在电池如何给不断旋转中的PCB板提供电能,以及同步点Sync焊盘的设计上。而实用,则提现在LED显示内容可以任意编辑的APP设计上,而且是支持多国语言风格的界面喔。可见,这个ST风扇,确实非常有个性化!拿来送人送礼也相当地合适~ 此账号用于发布《立创快报》最新资讯及相关趣味文章,欢迎大家多多关注!!!
|
|||
niba
38
主题
131
回复 |
发表于2017-05-17 10:23:35
|
只看该作者
2#
单片机估计也是ST的吧,。。。。要不给别人做广告了。
|
|||
电子123
4
主题
2111
回复 |
发表于2017-05-17 10:44:33
|
只看该作者
3#
那焊盘能磨多久!
爱浦隔离电源模块:5V转5V,5V转3.3V,12V转5V,24V转5V等;电源滤波器:ACM7060-701
|
|||
johnnypang
1
主题
57
回复 |
发表于2017-05-17 11:09:09
|
只看该作者
4#
|
|||
沐阳展颜
6
主题
821
回复 |
发表于2017-05-17 12:02:36
|
只看该作者
5#
企业微信:18681568525 冯工 注册下单www.sz-jlc.com/r [业务代号R]
一扇打开新世界的大门,电子产品从这里开始...
|
|||
云峰电子
0
主题
2
回复 |
发表于2017-05-17 15:54:28
|
只看该作者
6#
这设计,可以用几个五分钟
|
|||
WCHMCU
2
主题
2
回复 |
发表于2017-05-17 17:37:24
|
只看该作者
7#
单片机用的是哪家的呢?
|
|||
ChessWorld
36
主题
819
回复 |
发表于2017-05-17 20:19:40
|
只看该作者
8#
这种风扇,市场出货量还是挺大的,流行好多年了。 焊盘没大家想像的那么差,可以用不少时间的。 |
|||
ChessWorld
36
主题
819
回复 |
发表于2017-05-18 09:32:56
|
只看该作者
9#
5-20 表白佳品!
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-05-18 12:02:13
|
只看该作者
10#
哥俩来个合影
|
|