查看: 796  |  回复: 0
LwM2M协议及NB-IoT设备接入OneNET平台流程
LM1988
14
主题
0
回复
发表于2020-02-26 11:26:33 | 只看该作者
1# 电梯直达


LwM2M协议及NB-IoT设备接入OneNET平台流程

LwM2M协议是OMA组织制定的轻量化的M2M协议,主要面向基于蜂窝的窄带物联网(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT)场景下物联网应用,聚焦于低功耗广覆盖(LPWA)物联网(IoT)市场,是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术。具有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗低、架构优等特点。

功能特点



 

 NB-IoT具备四大特点:

 




广覆盖:在同样的频段下,NB-IoT比现有的网络增益20dB,相当于提升了100倍覆盖区域的能力;

大连接:轻松支持大量设备联网需求,具备支撑海量连接的能力,NB-IoT一个扇区能够支持10万个连接;

低功耗:聚焦小数据量、小速率应用特别对于一些不能经常更换电池的设备和场合,理论上NB-IoT终端模块的待机时间可长达10年;

低成本:预期的单个接连模块不超过5美元;

基于NB-IOT的LwM2M协议和CoAP协议实现UE与OneNET平台的通信,其中实现数据传输协议中传输层协议为CoAP,应用层协议LwM2M协议实现。




 

 Coap协议有以下特点:

 




基于轻量级的UDP协议之上,具有重传机制。

协议支持IP多播。

协议包头小,仅为4个字节。

功耗低,适用于低功耗物联网场景。




 

 LwM2M协议适用于轻量级的协议适用于各种物联网设备,LwM2M定义了三个逻辑实体:

 




LwM2M Server 服务器;

LwM2M Client 客户端,负责执行服务器的命令和上报执行结果;

LwM2M 引导服务器 Bootstrap Server,负责配置LwM2M客户端。


LwM2M协议架构及协议栈如下图所示:

 

您可以使用NB-IoT物联网套件让您的设备快速入云。该过程分为两个阶段:

第一阶段:NB-IoT设备接入OneNET平台。

第二阶段:基于设备上传数据流的应用开发。

通过本部分内容,开发人员可以了解到NB-IoT设备接入OneNET平台以及进行应用开发的基本流程,设备接入详细流程请查看NB-IoT设备接入开发指南。


 


 

 第一阶段:

 



设备接入OneNET平台的操作过程分为平台侧操作和设备侧操作。

1、平台侧

如上图所示,在完成账户注册和登录之后,您可以在OneNET平台上创建产品,产品相当于某一类设备的集合。

在创建的产品中,您可以进一步添加设备,一个产品下可以添加成百上千个设备,这些设备具有相同的功能。

2、设备侧

如上图所示,终端设备在接入OneNET平台之前,您需要进行设备开发,即在设备侧完成由OneNET平台提供的基础通信套件SDK的移植工作。

⋙ 在实际接入中,主流的接入方式为:

终端设备搭载已经实现接入OneNET平台的NB-IoT模组,用户需要调用模组厂商提供的AT指令完成对资源的操作,终端设备通过NB-IoT模组和NB-IoT基站以及核心网等网元连接,实现和OneNET平台进行交互。

⋙ 若您是模组厂商,需要移植接入OneNET平台的SDK,请点击此处。

3、设备接入OneNET平台

终端设备搭载NB-IoT模组以及实现其它业务功能后,终端设备与OneNET的交互具体流程如下图步骤① ~ ⑬所示,用户只需完成其中终端设备侧的操作步骤即可。

完成上述步骤后,NB-IoT通信模组已经成功实现与OneNET平台的对接,并且设备通过通信模组封装的相应AT指令能向平台上传数据,同时模组也能接收平台下发的命令。

说明:订阅和discover是可选操作,用户设备可以根据是否收到“ read3_0 ”为标准判断订阅和discover成功与否,进一步判断注册是否成功。

4、使用NB-IoT接入服务

用户可以通过OneNET平台的“开发者中心”进入“NB-IoT物联网套件”,对设备进行管理。



 

 第二阶段:

 



设备接入OneNET平台后,设备数据可以直接上报到OneNET平台。进一步,企业应用与OneNET平台之间通过HTTPS/HTTP请求/应答的方式实现数据交互。

⋙ 基本过程为:

1)OneNET平台为企业应用提供封装好的API接口;

2)企业应用平台通过调用这些API接口完成对OneNET平台的读写执行以及设备管理请求;

3)OneNET平台将相应的指令请求发送到终端设备;

4)OneNET平台接收到终端设备响应的数据及设备信息;

5)OneNET平台将数据及设备信息推送到应用平台,完成应答。

企业应用接入OneNET平台的开发流程如下图所示:

 

1. 企业应用与OneNET平台实现数据交互的前提是:

用户已在OneNET平台创建了NB-IoT设备,平台上的设备有对应的真实设备且能正常上报数据。

2. 开发流程:

1)用户已经开发并部署了OneNET平台验证接入的程序。

企业应用平台接入验证程序工作流程如下:

▹ OneNET平台完成对第三方开发平台的配置后,向企业应用平台发起URL&Token验证;

▹ 接入验证程序对平台发送的验证参数进行验证;

▹ 验证通过后,企业应用平台向OneNET平台返回验证消息;

▹ OneNET平台收到验证消息后,说明企业应用平台与OneNET平台已建立连接。

2)在OneNET平台正确配置了企业应用数据接收的地址(URL) 、Token 以及其它参数。点击此处了解详细的配置过程。

3)测试数据是否能正确推送。

3. 能力及应用扩展

⋄ 规则引擎:

用户可以自定义数据筛选规则,转换数据格式,为用户提供自定义消息清洗、消息分发能力,用户可通过规则引擎对接OneNET更多增值服务,快速实现服务扩展。

⋄ 数据存储:

平台提供设备数据存储能力,便于用户进行设备海量数据存储与查询。

⋄ HTTP推送:

平台以HTTPS/HTTP POST请求形式向企业应用平台注册地址推送数据,推送数据相关信息以JSON串的形式置于 HTTPS/HTTP请求中的 body 部分。企业应用平台在接收数据时,会接收到数据的明文消息或者密文消息。

⋄ 消息队列MQ:

该服务为用户提供高安全、高稳定性、高可用的消息获取能力。MQ可搭配物联网套件形成具有设备接入、设备通信、设备消息分发能力的高效解决方案。

⋄ 应用编辑器:

通过OneNET应用编辑器,用户可以方便快捷地实现OneNET平台上的设备数据流可视化。

⋄ 设备管理DMP:

机卡管理、远程升级、位置查询等。

 



 

 

 

 

 

 

 





奇迹物联作为一家专注于eSIM技术的物联网公司,研制的AM20E,AM21E,AM22E等基于eSIM技术的NB模组,支持接入OneNET

平台,用户只需几条AT指令,轻松实现设备上云。我公司提供丰富的产品开发资料和程序例程,帮助用户实现项目快速落地。

http://www.amaziot.com/

 



主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部