查看:
1570
|
回复:
1
|
物联网行业定位应用场景及其解决方案
|
LM1988
14
主题
0
回复 |
发表于2020-02-27 14:01:22
|
只看该作者
1#
电梯直达
物联网行业定位应用场景及其解决方案 今天的跟踪器在广域通信技术绝大部分基于GSM、UMTS和LTE,用于汽车或行人导航的GPS接收器的问题在于它们是为持续跟踪而设计的,必须要与卫星持续保持通信。这些网络和芯片都是为手机的应用而定制的产品。手机的应用已经趋向于更高速度、更大带宽,带来的结果就是高功耗,大芯片面积,高成本,相当低的覆盖等,这对物联网来说太不合适了,因为在物联网领域设备需要一次(通常是字面意义上的)投入使用数年,而不需要连接电源或充电。 NB-IoT、LoRa、eMTC等LPWAN通信技术的出现,给低功耗+独立终端的定位追踪设备带来了发展的转机。这其中,NB-IoT的优势十分突出,覆盖广且深:比GPRS覆盖增强20dB+;低功耗:基于AA电池,使用寿命可超过10年;低成本;强连接:50k+用户容量/200kHz小区。最关键的是,NB-IoT是运营商的授权频段网络,无需额外建站并且足够安全,将成为定位追踪领域不可或缺的通信方式。 在此我们总结了NB-IoT+GNSS一些经典的应用领域,并逐一和大家探讨。 追踪器:NB-IoT+GPS作为防丢配件应用在老人小孩及宠物上,是一款非常好的NB-IoT消费级移动产品,可以通过NB-IoT上传GPS数据来实时确定老人孩子的行踪,也可以用于宠物的项圈上。GPS可以在某一时间频率固定打开并获取当前位置,利用NB-IoT来上报当前位置,再和云平台结合可以有效的设置安全区域或电子栅栏,当带有防丢配件的小孩或宠物离开安全区域时,APP端会立即收到SOS提醒。 电动车定位器:系统由定位器、云平台和用户端组成,电动车定位器隐蔽安装在车辆内部,内置GPS/北斗芯片,位置信息随时通过NB网络发送至服务平台,用户可通过APP/公众号等多种方式查看实时位置或行驶轨迹,在紧急情况下可以启动一键报警,运营方或警方可以通过PC端以浏览器访问服务平台,对车辆进行管理、监控和追回。 畜牧业:现代化的畜牧养殖能够显著的降低成本损耗、提高畜牧养殖效率。尤其是草原等大规模养殖,NB-IoT结合GPS的方案具有准确、高效、大范围使用等优势,将会给畜牧养殖及养殖人员提供更加便捷的同时提高经济收入。 NB-IoT无人管理牧场:主要使用定位终端来给牧栏定位,定位终端主要有定位标签、牧栏入口读卡器、畜牧佩戴标签、数据转发基站组成。而定位标签由GPS定位模块、NB-IoT通信模块、电源管理模块等组成,制作成可以佩戴在动物脖子或者腿上,标签具有防拆卸、破损报警等功能,一旦标签出现问题便会上传报警进行,提醒管理人员及时分析处理。牧栏入口读卡器由传感器、GPS定位模块、NB-IOT通信模块、电源管理模块、门禁系统等组成,读卡器用来自动判别和记录畜牧出入栏时间,同时非出入栏时间时有出入现象将会触发报警信息。牧栏定位标签在畜牧场围栏周围每个几十米会布置一台全向读卡器(牧栏定位标签),读卡器将读取动物标签信息进行位置判定和数据上传,同时当牧场围栏损坏畜牧出去时,读卡标签会将动物信息和当前位置进行上传,告知管理人员及时处理。 为更好地满足资产、人员定位追踪类应用场景对于功耗和定位精度的双重需求奇迹物联发布支持GNSS定位功能的NB-IoT模组A21E,该模组内置高性能GNSS多模卫星导航接收机SOC单芯片,集通信、定位功能于一体,同时具有超小体积、超低功耗、精准定位、集成度高、兼容性强等优势,相较于传统的NB-IoT + GNSS方案,这款高集成度的模组由于节省了外围器件和布板面积,,在形态各异的追踪类应用中更具优势。该产品内置贴片eSIM卡,支持蓝牙数传,无论是微型GAI追踪器,还是超薄型、腕带型终端,AM21E皆能满足要求,让客户在终端研发时可以不受空间限制。 |
lxqbvblk
23
主题
219
回复 |
发表于2020-08-09 13:28:17
|
只看该作者
2#
成熟移动电源方案控制IC 技术交流:李工 电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零 qq:壹肆伍伍六玖壹贰六柒 现有成熟移动电源控制方案,可向客户提供pcba,自有工厂贴片,性价比极高,可根据客人要求开发,定制。 |
|