查看:
16841
回复: 31 |
单价1元的Flash型USB单片机推荐
|
|||
USB接口专家
3
主题
26
回复 |
发表于2017-05-17 17:43:14
|
只看该作者
1#
电梯直达
推荐的这颗国产单片机型号为CH551G,是南京沁恒的8位增强型USB单片机,带USB、触摸按键、串口、SPI、PWM等等。内置RC,无需外部晶振,ram大小768byte,flash大小10K,还带128byte的eeprom。 CH551G特点:1、价格1元 2、带USB DEVICE 3、支持10个触摸按键 CH551G简介: 增强型E8051内核 10KB CodeFlash 768B RAM、128B DataFlash 支持USB和串口ISP,无需硬件烧录器 USB2.0全速DEVICE 支持10个触摸按键 1路UART、1路SPI 内置RC 具体资源请下载技术手册参考:CH552DS1.PDF (CH551G和CH552G引脚兼容,程序兼容,所以官方直接用了CH552的手册) 后面想要购买的可以直接在立创商城购买(立创已经订货了,不过要等一段时间),购买地址:http://www.szlcsc.com/search/global.html&global_search_keyword=CH551&global_current_catalog=&search_type= 要想测试的也可以在官方的这个帖子申请板子测试:http://club.szlcsc.com/article/details_4145_1.html |
|||
ChessWorld
36
主题
819
回复 |
发表于2017-05-18 09:40:15
|
只看该作者
2#
价格很给力! CH551的封装,如果再小一些,比如QFN或MSOP那就更好了,可以直接内置到USB插座上。 |
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2017-05-18 10:49:47
|
只看该作者
3#
好东西供货总是那么慢
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-05-18 17:22:30
|
只看该作者
4#
在乎体积可以用CH552E,1块出头
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2017-05-18 17:35:55
|
只看该作者
5#
沁恒有带段式LCD驱动的MCU么? 这个才是低端MCU的杀手级功能啊~ |
|||
USB接口专家
3
主题
26
回复 |
发表于2017-05-19 11:43:01
|
只看该作者
6#
这个不知道,你去官网上找找看
|
|||
才哥
4
主题
13
回复 |
发表于2017-05-26 09:38:56
|
只看该作者
7#
这个不错,价格很给力,秒杀一大片啊。 |
|||
USB接口专家
3
主题
26
回复 |
发表于2017-05-31 11:28:55
|
只看该作者
8#
|
|||
雷霆战机
16
主题
41
回复 |
发表于2017-06-22 10:10:40
|
只看该作者
9#
这个芯片好,已经收藏了. 看了一下usb应用的文件,还带有lib库的,是不是代码没有完全公开,离开这个lib就没法用了? |
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-06-27 10:59:32
|
只看该作者
10#
是的USB读写U盘的文件系统库是提供的lib库
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2017-06-27 11:28:40
|
只看该作者
11#
what is the development system? Any C compiler?
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-07-01 15:44:25
|
只看该作者
12#
Keil C 51
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
xbwpc
4
主题
71
回复 |
发表于2017-07-01 16:08:47
|
只看该作者
13#
串口ISP是一次性bootloader还是固化好的可以多次使用?
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-07-18 10:14:21
|
只看该作者
16#
bootloader出厂已固化,支持USB和UART ISP。可多次使用。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
ChessWorld
36
主题
819
回复 |
发表于2017-07-18 11:15:52
|
只看该作者
17#
CH551G, 2个月过去了,到现在还没现货啊 |
|||
USB接口专家
3
主题
26
回复 |
发表于2017-07-19 08:41:03
|
只看该作者
18#
原厂有货
|
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2017-07-20 14:14:21
|
只看该作者
19#
厂家有货为什么不出给立创商城呢?
|
|||
CheasTong
0
主题
10
回复 |
发表于2017-07-20 15:16:46
|
只看该作者
20#
用什么开发环境
|
|||
kingpoo
15
主题
114
回复 |
发表于2017-07-20 15:46:56
|
只看该作者
21#
用什么开发环境和编程器?
|
|||
大侠1987
0
主题
11
回复 |
发表于2017-07-20 16:55:57
|
只看该作者
22#
用什么开发环境和编程器?
|
|||
xbwpc
4
主题
71
回复 |
发表于2017-07-22 15:24:36
|
只看该作者
23#
前几天看了文档,里面的意思是bootloader只能用一次,然后必须用专用编程器了?这如何实现通过USB口或串口多次下载?开发这个再买个专用的编程器也是一笔成本啊。
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-07-24 08:54:47
|
只看该作者
24#
用KEIL 4开发,提供的C语言例程,无需专用硬件编程器,直接通过串口或USB口下载HEX。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-07-24 08:55:04
|
只看该作者
25#
用KEIL 4开发,提供的C语言例程,无需专用硬件编程器,直接通过串口或USB口下载HEX。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-07-24 08:56:20
|
只看该作者
26#
用KEIL 4开发,提供的C语言例程,无需专用硬件编程器,直接通过串口或USB口下载HEX。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-07-24 08:59:25
|
只看该作者
27#
我们出厂的时候bootloader就已经写过了,无使用次数限制,并且默认是未开放的,客户无法更改或擦除的,这个bootloader支持串口和USB的ISP,可直接下载HEX,无需硬件编程器,只要有电脑USB口就行了。还有什么疑问的话也可以加我QQ:1258305301
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
YeeRay
7
主题
215
回复 |
发表于2017-07-24 09:23:55
|
只看该作者
28#
不错,mark一下
|
|||
kingpoo
15
主题
114
回复 |
发表于2017-07-25 08:31:10
|
只看该作者
29#
确实,这个很厉害!
|
|||
xbwpc
4
主题
71
回复 |
发表于2017-08-16 09:16:05
|
只看该作者
30#
好的,另外沁恒的WCHISPTOOL最新的版本里面都还没有CH551和CH552,是需要等更新还是选别的型号也能用?
|
|||
王羊习习
1
主题
9
回复 |
发表于2018-04-30 17:14:46
|
只看该作者
31#
你好,ch551下载一次后,再连接电脑的时候说是未知的usb设备是怎么回事呢?
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2018-05-02 09:40:03
|
只看该作者
32#
出现未知USB设备请检查外围电路和bootloader进入条件。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|