查看:
10188
回复: 29 |
替换进口32位MCU 可替换030系列 103系列
|
|||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2020-03-10 13:05:55
|
只看该作者
1#
电梯直达
103RE RC VC VE等已经量产,欢迎咨询。 2020随着新冠疫情爆发,对于医疗产品的需求也成爆炸式的,有些医疗产品原始方案中MCU采用的是STM32F030K6T6,STM32F030F4P6这2款产品,从复工以来,这2款的产品需求激增,从而导致市场上新一轮的缺货涨价。原材料的供应又成为当前终端工厂采购难的问题。相比17年的缺货涨价,然后这次情况稍有不同,这次有我们航顺MCU品牌,所以对终端工厂说:“不用怕,这次稳得住”。 一、已经经过市场验证了,可以批量替代030系列
二、新品HK32F030M系列 1、产品简介 最高工作频率 32MHz 内置 16KB FLASH 最高支持16个IO 2、产品资料 3、封装
授权代理 QQ:934281213
|
|||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2020-03-12 09:33:09
|
只看该作者
2#
航顺芯片正式纳入深圳市共九家疫情医疗器械芯片供应商名录重点厂家!骄傲! 已经在选用我们芯片的合作伙伴,请注意提前下单排单!
授权代理 QQ:934281213
|
|||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2020-03-13 09:40:19
|
只看该作者
3#
疫情已成全球性,部分进口品牌交期会延长,各位终端MCU要替换的成国产的,趁早做准备噢。
授权代理 QQ:934281213
|
|||
宏发继电器
0
主题
5
回复 |
发表于2020-03-14 01:38:02
|
只看该作者
4#
QQ:67559298
WX:18965120761
|
|||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2020-03-16 09:35:59
|
只看该作者
5#
感谢关注,
授权代理 QQ:934281213
|
|||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2020-03-16 13:58:43
|
只看该作者
6#
预告,今年年中批量量产大容量的HK32F103RCT6 RE VE等,HK32F103数据手册_v1.0.31560307144827.pdf
授权代理 QQ:934281213
|
|||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2020-03-19 10:00:26
|
只看该作者
7#
受COVID-19全球蔓延疫情影响,ADI将于今晚停止所有发货,所有代理货物将变为open状态(意味着我们的货将任何人都可以发出,并且ADI很可能会锁所有代理的库,优先满足大客户),请尽快提货。预计后续交期也会拉长,请尽快下单备货。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 所以MCU的新客户,可以考虑替换了。 授权代理 QQ:934281213
|
|||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2020-04-18 14:40:22
|
只看该作者
8#
有血氧仪PCBA方案出,欢迎来撩
授权代理 QQ:934281213
|
|||
深圳领越电子
10
主题
83
回复 |
发表于2020-05-14 15:09:42
|
只看该作者
9#
盛芯微血氧仪MCU :SYD8810--全球极高性价 比低功耗芯片! 联系方式:http://www.linkyeah.cn 深圳市南山区科技园高新工业区W1-A栋701室 黄女士: 13925268772 公司:深圳市领越电子有限公司 qq:565006621
|
|||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2020-07-24 16:23:04
|
只看该作者
10#
授权代理 QQ:934281213
|
|||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2020-08-01 14:33:47
|
只看该作者
11#
大家都来报名做航顺芯片HK32MCU的大生态1000位工程师发烧友 互帮互助 各位能商用的方案也用我们大平台去做各位发烧友的业务员。
授权代理 QQ:934281213
|
|||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2020-10-15 08:59:44
|
只看该作者
12#
103RE RC VC VE等已经量产,欢迎咨询。
授权代理 QQ:934281213
|
|||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2020-11-01 10:03:10
|
只看该作者
13#
航顺芯片技术研发有限公司最新研发的L新超低功耗芯片HK32L08xRBT6&CBT6上市啦,欢迎各用户申购。
授权代理 QQ:934281213
|
|||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2020-11-01 22:35:50
|
只看该作者
14#
国家发改委及中航集团领导一行莅临航顺芯片公司考察指导。
授权代理 QQ:934281213
|
|||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2020-11-14 13:40:02
|
只看该作者
15#
HK32F030xx 需要提前预定。谢谢!
授权代理 QQ:934281213
|
|||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2020-11-17 08:58:50
|
只看该作者
16#
热烈庆祝中航联创与航顺技术有限公司签约!
授权代理 QQ:934281213
|
|||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2020-11-20 18:57:55
|
只看该作者
17#
为了航顺芯片MCU/SOC大生态更好的贴近市场贴近用户的建立,特为粉丝们预告,年底之前我们准备发展100位航顺忠实粉丝,每次航顺设计出开发板就给你们测试、找BUG、提意见、共同探讨使用心得,2021年航顺会争取发展到1000位粉丝,航顺会在第一时间出的新品全部免费提供样品并赠送开发板以及配套的开发工具,并且会为粉丝颁发航顺芯片粉丝证,还会组建一个航顺芯片粉丝群,供所有粉丝在群里交流探讨、享受航顺公司送出的一些福利,同时如果粉丝们有很好的方案创意以及能商用方案,航顺芯片原厂负责开拓市场对接商务让粉丝创意和商用方案以及产品定义发扬光大并且会根据销量给予高额提成报酬,待航顺芯片强大到雄霸一方时你们也肯定会感觉得很荣幸和骄傲,航顺芯片期待粉丝们的加入!
授权代理 QQ:934281213
|
|||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2020-11-24 21:11:39
|
只看该作者
18#
中国电子报》由中华人民共和国工业和信息化部主管,中国电子报社主办,隶属于中国电子信息产业发展研究院(CCID),是具有机关报职能的电子信息产业行业报。航顺公司的芯片凭借HK32F030C8T6荣获中国电子报优秀电子产品奖,体现了航顺公司的研发实力和市场的认可,也体现了航顺芯片被相关部门的认可。被中国电子报评选为2020年度六大MCU优秀产品推荐给各级政府采用。 2020最大的黑天鹅事件就是新冠病毒大爆发,全球上感染人数超6百万,在这个病毒大肆侵害人类时,“美国优先”这个政治病毒也发作了,美国对中国发起了科技战,对中国芯片采取疯狂的禁售策略。虽然通用MCU受美国禁售事件影响较少,但是未雨绸缪,航顺芯片早几年巨资投入研发国产32位MCU,替代进口MCU. 机会总是留给有准备的人,去年末在公司董事长的指导下大力备货生产HK32F030芯片,谁知这个黑天鹅事件爆发了,因为疫情市场需求大量的32位MCU用在额温枪,血氧仪及呼吸机上。而航顺的32位MCU HK32F030C8T6可以软硬件兼容国外友商的芯片,而且性能稳定. 加上充足的货源,航顺芯片在疫情期间月出货量达2000万枚以上,甚至出现客户先付款预定芯片的情况,航顺公司名声大振。这一切来自航顺的技术积累和公司领导的前瞻性。 航顺虽然取得了不错的成绩,但是我们仍然不断进取开发各种不同的通用或专用MCU满足各行各业应用,前期我们推出的通用HK32F103家族、HK32F030家族,目前上市不久的低于1元*币的HK32F030M家族,近期上市基于5G物联网光模块的HK32ALG31家族,还有超低功耗HK32L家族等。随着我们航顺丰富产品的不断推出,相信不远将来航顺必定成为国产MCU的标杆! 授权代理 QQ:934281213
|
|||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2020-11-25 23:46:09
|
只看该作者
19#
航顺第五大家族--超低功耗BLE SOC芯片HK32W030XX 主要性能; M0 内核,最高64M 主频, 512K FLASH 32K SRAM 最大发射功率4db 最大发射电流4.8mA 接收电流2.8mA 完全兼容蓝牙4.2协议标准 内部集成BALUN 串口,定时器, SPI ,IIC 等 授权代理 QQ:934281213
|
|||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2020-12-07 13:29:18
|
只看该作者
20#
航顺芯片技术研发有限公司最新研发的L新超低功耗芯片HK32L08xRBT6&CBT6上市啦,欢迎各用户申购。
授权代理 QQ:934281213
|
|||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2020-12-11 18:33:43
|
只看该作者
21#
转发 航顺MCU开发入门及常见问题汇总 https://bbs.21ic.com/icview-3055190-1-1.html 授权代理 QQ:934281213
|
|||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2020-12-13 10:09:17
|
只看该作者
22#
转发 航顺MCU开发入门及常见问题汇总 https://bbs.21ic.com/icview-3055190-1-1.html 授权代理 QQ:934281213
|
|||
小电子迷
0
主题
9
回复 |
发表于2020-12-13 11:34:30
|
只看该作者
23#
103RC、103RE替换STM的,PIN to PIN吗?需要修改程序吗?
|
|||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2020-12-16 10:08:35
|
只看该作者
24#
不需要的,
授权代理 QQ:934281213
|
|||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2020-12-27 17:57:39
|
只看该作者
25#
一年内三轮融资!中科院、深圳产业基金、中航数亿元赋能航顺HK32MCU无边界生态;14亿美元无锡SK海力士M8项目投产。 相关报道见: https://www.21ic.com/article/883414.html
授权代理 QQ:934281213
|
|||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2020-12-31 08:24:09
|
只看该作者
26#
好事接连不断,继上周中国科学院国科投和深圳市政府产业基金3亿入股航顺芯片技术研发有限公司后,这周华为和汇顶科技也注入巨资入股投资航顺芯片技术研发有限公司!
授权代理 QQ:934281213
|
|||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2021-01-16 13:57:52
|
只看该作者
27#
为了航顺芯片MCU/SOC大生态更好的贴近市场贴近用户的建立,特为21ic网友们发出招募预告:年底之前我们准备发展1000位航顺忠实粉丝,每次航顺设计出产品就给你们测试、找BUG、提意见。对一些好的建议、发现的问题公司会积极采用并给予奖励。还会组建一个航顺芯片粉丝群供所有粉丝在群里进行及时的交流探讨、了解航顺动态、享受航顺公司送出的一些福利,同时如果粉丝们有很好的方案创意以及能商用方案,航顺芯片原厂负责开拓市场对接商务让粉丝创意和商用方案以及产品能快速的推向市场并且会根据销量给予高额提成报酬,待航顺芯片强大到雄霸一方时你们也肯定会感觉得很骄傲,航顺芯片期待您的加入! 谢谢! 深圳航顺芯片研发技术有限公司 报名方式: 下载附件填写资料,邮箱发至:mangseng@hsxp-hk.com 授权代理 QQ:934281213
|
|||
小马哥电子
0
主题
1
回复 |
发表于2021-03-21 19:59:29
|
只看该作者
28#
我代理的雅特力 AT32F41RCT7可以pin to pin替换 ,可以直接联系我。qq 670068161 |
|||
齐园2081
3
主题
13
回复 |
发表于2021-03-21 23:46:37
|
只看该作者
29#
没用,晶圆还是外国产的,现在也缺货了。只要自己生产不了晶圆,怎么样度没办法
|
|||
深圳航顺芯片代理
7
主题
261
回复 |
发表于2021-03-31 15:37:07
|
只看该作者
30#
航顺芯片第三大家族 高性价比HK32F103系列 PIN T0 PIN 兼容国外产品,软件全兼容 32位M3 内核高达120M 主频, 高达512M FLASH 65K SRAM 5路串口,3路 SPI ,2路IIC 内置DAC,SDIO,FSMC DMA 等模块 48PIN-144PIN 可选 内置航顺自主USB2.0模块 ,支持免晶振方案 内置CAN2.0模块 支持2.0A/2.0B规范 授权代理 QQ:934281213
|
|