查看:
2781
|
回复:
10
|
新版的编辑器出现严重问题!突然不认识大多数连接点了!
|
|||
shineyunze
4
主题
12
回复 |
发表于2020-03-15 19:04:11
|
只看该作者
1#
电梯直达
新版的编辑器出现严重问题!突然不认识大多数连接点了!连接点标签不能识别。或丢失节点。尤其是简化标签对复杂标签的说明时。比如说STC_P5.4_Restart名字太长,我们都知道它是软启动,所以就用RST来代替。过去你把两个标签用连接线一连它就认了。可现在他不认了。它只认与硬件管脚连接的标签,其他一概不认。请系统管理员给改一下。谢谢!
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4620
回复 |
发表于2020-03-16 00:34:07
|
只看该作者
2#
不是bug,它只是给你一个警告,转为pcb的时候还是一个网络。当导线上没有连任何引脚的时候会给你报错,认为你的是游离的网络标签。如果你导线连了引进但是放了两个网络标签就会给你警告,这个是为了避免用户没有留意出现的失误导致错误。 建议你只使用一个网络即可(比如RST 和 VSS 需要连在一起,你可以命名为 RST/VSS 。如果需要两个网络标签在一条导线,导线需要连接在引脚上。 技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
shineyunze
4
主题
12
回复 |
发表于2020-03-20 04:03:24
|
只看该作者
3#
能给实际发个例子吗?我知道你说的意思,但不明白该怎么做。如果有例子那么一看就明白了。谢谢!
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4620
回复 |
发表于2020-03-20 10:24:13
|
只看该作者
4#
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
shineyunze
4
主题
12
回复 |
发表于2020-03-21 04:55:46
|
只看该作者
5#
好的谢谢!不过这样的话,以前的所有设计都需要修改了!而且你提供的实例也都有问题了!是因为你优化程序难以做到还是就希望这样做?这和其他的电路设计软件的习惯好像不太一样呀。我孤陋寡闻了。谢谢!
|
|||
shineyunze
4
主题
12
回复 |
发表于2020-03-21 05:23:09
|
只看该作者
6#
这个习惯我觉得不好,尤其是多个插头和多个MCU时,注释内容太多,太长,关联内容太多,一眼看不过来。容易造成疲劳忽略。我个人觉得还是以前的方法好。接口我只看接口,看有关内容连接上来没有,mcu就看连接出去没有,而关系对不对,只看网格节点连接对不对就好了。这样方便于开发者检查和管理。现在要这么长的标签,比如:STC8A8K64_P3.2/UART2_1/JP2.4/ISP2_NSS/JP4_3/SD_Card_Pin_5。这样的标签你一眼就看不过来。这就是常出现的场景。P3.2脚通常既要做uart,要连接uart口。还要连接spi口,spi既要读取速度卡,还要读串口屏,更要读flash存储器,更要读NRF设备。这都要连接,都要按这种规范来写,那岂不要把人累死,而且呢嘛小的标签,你根本就看不见。所以只有每个器件都按自己的习惯名称写,然后利用网格连接的方式才是最简单,最方便的,最习惯的用法。不过你好像是要减轻网格优化的程序算法。过去你安排好网格后会没有错误,现在出了这么多的警告。以后下一步如果有问题。那我会不会认为网格出问题了,可你的提示是可以忽略不计。那怎么办,我说不定只能说,哦软件设计还不够成熟放弃算了。谢谢!
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4620
回复 |
发表于2020-03-22 12:31:09
|
只看该作者
7#
因为目前是没有支持网络短接符号,没有连接引脚的网络的标签都报错处理。 目前的改版,和之前就不再支持一条导线上不连任何引脚的情况下连接网络标签。差别就是,在之前的设计中,保证每条导线都直接连接引脚。 新的专业版本会增加网络短接符号,来解决不同网络短接的问题,并且不再允许直接在一条导线上放多个网络标签。 技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
shineyunze
4
主题
12
回复 |
发表于2020-03-25 04:51:13
|
只看该作者
8#
CH_340T2.0/STC8A8K64_P3.2/UART2_1/JP2.4/ISP2_NSS/JP4_3/SD_Card_Pin_5这是一个标准的连接关系。也就是说一个USB转串口芯片,要连接到STC主芯片上,同时连接的管脚它还是Uart2的通讯端口,同时他又是SPI的端口之一,它还有连接SD卡,还要连接显示屏,还要连接触摸屏。请问这种标签的写法,你自己都会看糊涂,那还怎么书写?每一个设备连接都要写这个标签。如果单纯用连线来连接,那岂不是都成蜘蛛网了。
|
|||
路德维希
0
主题
1
回复 |
发表于2020-03-28 17:13:21
|
只看该作者
9#
我最近也遇到了这个问题,上来一看果然不止我一个有这个情况。。想问下有没有回滚到以前版本的方法,最近的工程因为这个问题全转到AD14去做了。。十分难受
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4620
回复 |
发表于2020-03-28 17:23:26
|
只看该作者
10#
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4620
回复 |
发表于2020-04-02 21:11:51
|
只看该作者
11#
6.3.32已经改掉了,不再出现报错,但是会有警告。刷新两次编辑器更新版本
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|