论坛首页 > 交流专区 > 技术交流 > RS-485不通讯、丢包
查看:4107  |  回复:24
RS-485不通讯、丢包
立创工程周...
【官方工作人员】
16
主题
60
回复
发表于Mon May 22 22:11:52 CST 2017   |  只看该作者 1# 电梯直达

有客户的产品上用RS-485,但是同时存在有射频功能,如果射频功能不开启时,RS-485通讯正常,当射频功能开启时,RS-485出现不通讯及丢包的情况。

具体参数:VCC=3.3V,波特率115200(9600也试过,同样的问题),总线长度10CM,总线节点1个,匹配的485型号RS323转485模块。


有网友遇到过这种情况么,或有RS485用在高频设备的么?

 
立创商城(www.szlcsc.com) 专业电子元器件一站式采购自营商城。
回复 收藏
  举报
osli
23
主题
211
回复
发表于Tue May 23 09:32:19 CST 2017   |  只看该作者 2#

如果两个产品放一起,一个只开485连接节点,一个只开RF,要是干扰那就是射频干扰。这种可能性极低~~

如果不干扰,那说明程序或电路有问题。我猜80%是程序问题。“总线程度10CM有干扰,485可是差分型号,RF都能干扰那得多大功率?“


power
0
主题
47
回复
发表于Tue May 23 09:41:47 CST 2017   |  只看该作者 3#
 二楼说得有理。我觉得电源问题可能性比较大。
深圳市零通...
0
主题
2
回复
发表于Tue May 23 10:25:07 CST 2017   |  只看该作者 4#
你说的这样的产品,我有做,就没有出现这个问题,我们是深圳市零通科技有限公司
深圳市零通...
0
主题
2
回复
发表于Tue May 23 10:26:39 CST 2017   |  只看该作者 5#
产品要调试的,干扰的问题不可能,我们的产品距离还是比较近的,这个问题,应该是软件没有调好吧
该回复已删除! 6#
广州电源
16
主题
610
回复
发表于Tue May 23 13:31:30 CST 2017   |  只看该作者 7#

1.是否将供电进行了隔离,如没有,请加隔离通信电源模块B0505S-1W(厂家:GTL);

2.是否有做静电防护设计,如没有建议选用以下静电防护器件,可以有效提高产品静电防护等级。

ESD/PESD5V0S1UB 

http://www.szlcsc.com/product/details_86563.html

TVS/ESD108-B1-CSP0201E6327 

http://www.szlcsc.com/product/details_95833.html

q3397226930
立创工程周...
【官方工作人员】
16
主题
60
回复
发表于Tue May 23 18:43:31 CST 2017   |  只看该作者 8#
osli 发表于 Tue May 23 09:32:19 CST 2017  2# 如果两个产品放一起,一个只开485连接节点,一个只开RF,要是干...
1、用得型号是SP3485EN,VCC供电3.3V;
2、如果485与RF共用电源,当RF启动时会拉低485的VCC导到致不通讯,会不会有这种情况出现。

立创商城(www.szlcsc.com) 专业电子元器件一站式采购自营商城。
Zhuq
0
主题
1
回复
发表于Tue May 23 18:52:33 CST 2017   |  只看该作者 9#
用示波器挂载总线上看下,到底是没发送还是程序没接收,
KevinChen
0
主题
71
回复
发表于Tue May 23 20:02:06 CST 2017   |  只看该作者 10#

1,数电和射频需要物理隔离,2,供电滤波。

射频功耗很大的,压降可能需要考虑。十年前搞过基站射频功放,现在忘记光光了。

power
0
主题
47
回复
发表于Tue May 23 21:56:09 CST 2017   |  只看该作者 11#
广告好多啊!
osli
23
主题
211
回复
发表于Wed May 24 11:14:01 CST 2017   |  只看该作者 12#
立创工程周工 发表于 Tue May 23 18:43:31 CST 2017  8# 1、用得型号是SP3485EN,VCC供电3.3V; 2、如果485与RF共用电源...

VCC3.3V可以挂示波器看下,这种概率应该比较低。除非是大功率RF

再个另外搭个3.3V给RF看下什么情况

Wuyingjie
0
主题
1
回复
发表于Wed May 24 13:03:51 CST 2017   |  只看该作者 13#

本人两天前的测试遇到类似的情况, 射频功率比较大时(从电源消耗测量超过150W)干扰到485通信错误,485芯片损坏了两个, 我的线路稍长,估计1.5米,485用双绞线.

做过射频电路的才会有这个体会, 连旁边的电脑都可能死机,设计不好的电路抗干扰性很差,可能不能正常工作。

我的射频单元与控制单元不共用电源, 那么再做电源隔离是没意义的。 在485的AB线之间并联一个小电容,可降低干扰,基本消除通信错误。

另外,在这种强干扰的环境下通信,通信格式也要有考虑。

无线模块
0
主题
1
回复
发表于Sat May 27 12:46:50 CST 2017   |  只看该作者 14#
我们是专业生产无线模块的,QQ150495015
帅得惊动了...
0
主题
2
回复
发表于Mon May 29 07:56:55 CST 2017   |  只看该作者 15#
问题应该在232转485之前。最近有客户反应。用232通讯。开旁边的一台脉冲发生器时,就会通讯不正在常。通常通讯三秒内,会断掉。正常的通讯流程约有30秒。
智易捷物联
16
主题
355
回复
发表于Tue May 30 06:30:23 CST 2017   |  只看该作者 16#
电源功率不行,可以用AZ1117EH-3.3TRG1,一次性排除电源问题。
阿甘
0
主题
49
回复
发表于Tue Jun 06 21:35:29 CST 2017   |  只看该作者 17#
用示波器看波形
深圳科瑞格,电力测量专家
Juneyliu
2
主题
4
回复
发表于Wed Jun 07 08:56:56 CST 2017   |  只看该作者 18#
Wuyingjie 发表于 Wed May 24 13:03:51 CST 2017  13# 本人两天前的测试遇到类似的情况, 射频功率比较大时(从电源消耗...
不知道你在AB 线上并联的电容是多大?
Juneyliu
2
主题
4
回复
发表于Wed Jun 07 09:02:20 CST 2017   |  只看该作者 19#
刚调完一个485模块,一开始回环测试的时候也出现过丢数据的问题,但问题多数在软件上,现在软件解决了就等着结案了。所以我觉得软件问题占多数,而且你的还只有一个节点。当然我没有看到你的硬件设计,只能按照自己的猜测。希望对你有帮助
立创工程周...
【官方工作人员】
16
主题
60
回复
发表于Wed Jun 07 09:25:02 CST 2017   |  只看该作者 20#
Juneyliu 发表于 Wed Jun 07 08:56:56 CST 2017  18# 不知道你在AB 线上并联的电容是多大?

A B并联120R电阻

另外在想问一下,A B一般都需要加上下拉电阻么?

立创商城(www.szlcsc.com) 专业电子元器件一站式采购自营商城。
Juneyliu
2
主题
4
回复
发表于Thu Jun 08 08:44:00 CST 2017   |  只看该作者 21#
立创工程周工 发表于 Wed Jun 07 09:25:02 CST 2017  20# A B并联120R电阻 另外在想问一下,A B一般都需要加上下拉电阻么...
肯定是要的,而且AB线最好串联一个几十欧的电阻还应该做相应的TVS保护。一般情况下不用并联120欧的匹配电阻
HEXBIN修改
0
主题
1
回复
发表于Thu Jun 08 09:15:17 CST 2017   |  只看该作者 22#
用485工具观察一下485通信数据
单片机HEX BIN修改 QQ_95642217
fxyc87
1
主题
6
回复
发表于Mon Jun 19 19:45:59 CST 2017   |  只看该作者 23#
立创工程周工 发表于 Wed Jun 07 09:25:02 CST 2017  20# A B并联120R电阻 另外在想问一下,A B一般都需要加上下拉电阻么...
我板子上485通讯,另一端设备是迪文的组态屏,当120电阻有的时候就通讯不上,去掉反而正常了,呵,
语音芯片厂...
0
主题
3
回复
发表于Tue Jun 27 16:33:58 CST 2017   |  只看该作者 24#
485标准MODBUS协议MP3语音芯片,支持多机通讯,不掉数据,稳定可靠,抗干扰性好!
本公司专业生产语音芯片,语音模块,MP3芯片,语音IC,蓝牙语音模块等,支持功能个性化定制!18312009884
LF
0
主题
20
回复
发表于Tue Jun 27 21:03:18 CST 2017   |  只看该作者 25#
具体我觉得还是要贴图出来,光说不上图分析不到具体原因;我做 20多个485通讯通讯都很正常;
中山龙飞电子:提供自制非接触IC卡读卡器开发板;承接读卡器开发设计生产等,lf-studio.taobao.com
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部