查看:
1399
|
回复:
2
|
降压 高端检测 调光方案 H6227 4-60V输入1.8A
|
惠海半导体
4
主题
3
回复 |
发表于2020-03-29 11:24:15
|
只看该作者
1#
电梯直达
下面来分享东莞惠海半导体一款应用于LED调光或者恒流应用可以做无频闪的介绍: H6227是一款恒流精度高、线性调整率高以及负载调整率高的DC-DC降压恒流LED驱动器,内置60V功率开关管,高端检测,支持PWM模式调光,调光响应时间快,可响应小于 100ns 的 PWM 脉宽波形,辉度达到65536 级。可多路输出共阳,连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串,H6227内置过温保护电路,当芯片达到过 温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下 降以提高系统可靠性,H6227具有优异的负载调整率和线性调整率。H6227内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式 4、特点功能 宽输入电压:4V~60V 封装:ESOP-8/SOT89-5/SOT23-5 输出电流:1.8A PWM调光功能 调光速度响应时间快 调光辉度65536级 高效率:96% 调光频率范围:1KHz-25KHz *高工作频率:1MHz 电流精度:±1% 短路保护 压差大于=1V即可恒流 5、应用范围: 台灯、MR16射灯、舞台灯、洗墙灯、景观灯、车灯、智能照明、台灯等
DC-DC宽电压降压恒流驱动ic 升压恒流驱动ic ,线性恒流ic,100V降压恒压ic LED车灯ic 舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic 共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管 中低压MOS DC-DC降压IC 升压IC
|
惠海半导体
4
主题
3
回复 |
发表于2020-07-07 15:29:42
|
只看该作者
2#
H6227是一款恒流精度高、线性调整率高以及负载调整率高的DC-DC降压恒流LED驱动器
中低压MOS DC-DC降压IC 升压IC
|
惠海半导体
4
主题
3
回复 |
发表于2020-07-09 14:09:13
|
只看该作者
3#
PWM模式调光
中低压MOS DC-DC降压IC 升压IC
|
|