查看:
4682
|
回复:
20
|
速度还是硬伤,300元件就很卡了,我配置不算太差啊
|
|||
PowerBear
9
主题
18
回复 |
发表于2020-04-19 13:19:53
|
只看该作者
1#
电梯直达
尤其是从PCB回到SCH,卡成狗,一看资源又没用多少~~~
我配置是R5 2600+16G DDR4-3200+RX550+250G SSD。不算太差啊。 |
|||
风一样的菠萝
3
主题
71
回复 |
发表于2020-04-19 13:59:17
|
只看该作者
2#
换chrome
|
|||
PowerBear
9
主题
18
回复 |
发表于2020-04-19 14:13:32
|
只看该作者
3#
我用的客户端。
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2020-04-19 15:10:13
|
只看该作者
4#
请等年后的全新版本,目前比较吃cpu单核性能。你用火狐试试。 我的电脑和你的配置差不多,这个规模不应该会很卡才对。你工程导出发我看看? QQ3001956291 技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
PowerBear
9
主题
18
回复 |
发表于2020-04-20 22:23:43
|
只看该作者
5#
现在速度又恢复了~~ 难道和网络速度相关?我切换到离线版试试。不过刚才出现无法登录,显示什么ubuntu什么的 |
|||
PowerBear
9
主题
18
回复 |
发表于2020-04-20 22:26:13
|
只看该作者
6#
另外,能不能增加一个功能,和AD一样,点中一个焊盘,同网络的其他焊盘都会亮起来。或者只显示选中的飞线,现在要到设计管理器中间选择,不太方便。
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2020-04-20 22:40:19
|
只看该作者
7#
1、快捷键H 2、在PCB设置里面有 技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
天牙海脚
1
主题
10
回复 |
发表于2020-04-21 18:41:46
|
只看该作者
8#
官方群不让加怎么办。有些软件使用问题,建议改进
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2020-04-21 19:22:15
|
只看该作者
9#
你不看群问题随便加管理员不会允许你通过
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
水煮河蟹
5
主题
5
回复 |
发表于2020-04-23 00:02:13
|
只看该作者
10#
没有看到群问题,直接显示的不允许任何人加入.
|
|||
xfdr0805
5
主题
26
回复 |
发表于2020-04-26 22:49:59
|
只看该作者
11#
我的230个元件也是巨卡啊!
|
|||
xfdr0805
5
主题
26
回复 |
发表于2020-04-28 08:38:10
|
只看该作者
12#
PCB巨卡无比,有什么办法提高吗? 卡的问题解决了,将是巨大提升
|
|||
拖动的快捷键失灵
2
主题
4
回复 |
发表于2020-04-29 13:38:35
|
只看该作者
13#
我今天卡死3次了。。 |
|||
xfdr0805
5
主题
26
回复 |
发表于2020-04-29 14:33:42
|
只看该作者
14#
我现在是导出到AD里用的,主要有2点,1.太卡,2.无法导出3D,基于以上2点,又换回AD了,用LCEDA也好长时时间了,也非常符合使用习惯,希望LCEDA再接再励
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2020-04-29 14:40:59
|
只看该作者
15#
因为6.3增加了两个功能: 1,全部网络图元支持飞线. 2,解决底层焊盘遮挡顶层铺铜的问题。这两个功能会增加计算量导致卡顿。 优化方法: 1、在工具 - 设计规则,关闭实时DRC。 2、在设置 - PCB设置,关闭自动添加泪滴。 3、在设置 - PCB设置,关闭鼠标移动到导线上高亮网络。 4、在设置 - PCB设置,关闭旋转器件时导线跟随功能。 5、在设置 - PCB设置,关闭自动重建内电层。内层使用铺铜代替内电层。 6、在设置 - PCB设置,把画布缩放设置为速度优先。 7、在层与工具 - 隐藏飞线层,隐藏之后再移动器件。 8、检查有很多焊盘的封装,焊盘是否是多边形焊盘(以前导入AD的库可能存在),是的话要把焊盘改为矩形或长圆形。 9、PCB里面的器件最好不要超过300,焊盘和过孔总数不超过1500。 10、如果设置了网络颜色,需要取消网络颜色。 我们在研发一个全新的引擎,三万焊盘内也不会卡顿,预计一年后推出,演示地址:https://lceda.cn/newpcb 技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
xfdr0805
5
主题
26
回复 |
发表于2020-04-29 15:09:50
|
只看该作者
16#
新的引擎刚才试了一下,真的是快多了,完全感觉不到任何卡顿,非常期待啊
|
|||
屠大龙
0
主题
12
回复 |
发表于2020-04-30 08:14:22
|
只看该作者
17#
期待新引擎,现在画个600+器件的板子,太难了
|
|||
PowerBear
9
主题
18
回复 |
发表于2020-05-02 09:27:25
|
只看该作者
18#
实时DRC不能关的,泪滴、重建内电层可以关,飞线最好能允许只显示选择器件、选择网络。
|
|||
水上漂老张
13
主题
191
回复 |
发表于2020-05-02 15:05:23
|
只看该作者
19#
卸掉360试试,或许可以解决问题. 我的电脑也是很卡,卸掉360就好了. 长期承接单片机类软硬件开发,QQ: 809668534 邮箱:bx133@126.com 电话/微信:15194925233
|
|||
拖动的快捷键失灵
2
主题
4
回复 |
发表于2020-05-03 11:05:10
|
只看该作者
20#
大面积选择元器件拖动的时候,比如说下图这个,我现在不大面积拖动了这样会卡死,剪切了然后复制出来这样不会卡死。
|
|||
L630034911
2
主题
18
回复 |
发表于2020-05-07 20:53:42
|
只看该作者
21#
学习了
|
|