查看:
12597
回复: 32 |
【活动已结束】零基础上手!雅创TXVT4G6M-S(C,D)语音识别模块
|
|||
立创编辑
209
主题
24
回复 |
发表于2020-05-07 16:19:36
|
只看该作者
1#
电梯直达
伴随着5G、AIoT的概念普及,让自己的产品变“聪明“、懂”交流“、会”服务“已经成为高端品牌追求的一种方向。 未来,注定是一个更加新型,更具有科技时尚感的时代 无论是在触手可及的手机旁“Hey,Siri,来一首轻快的音乐” 还是在拥挤紧张的地铁售票点“我要去人民广场” 亦或者在温暖舒适的卧室中“天猫精灵,明天早上七点起床” 这些无不是语音智能 它无时无刻存在于我们的生活中 并且以一种更加舒适的方式改变着我们的生活 此时的你,是否也心有所动? 而雅创 TXVT4G6M-S(C,D) 就是一款0基础就可实现语音识别的模块 不需要复杂的编程,远距离也有超高识别率 支持多种语言,并且语音指令随意设置 不要犹豫! 来拥有专属你的智能语音吧!
>>TXVT4G6M-S(C,D)即将上架立创商城,敬请期待!<< TXVT4G6M-S(C,D)介绍 TXVT4G6M-S v2.0 语音识别模块是一款支持本地语音应用的语音模块。
本模块采用 ARM 系列 cortex-M4 处理器作为主控平台,软件算法采用东芝数字解决方案公司方案,利用词语触发语音识别算法可实现快速,准确的语音识别判断,并通过播放器实现语音反馈和通信接口应用交互。无需联网,5m以内识别率可达到95%。 语音识别指令支持自定义,实现离线状态下的人机交互应用。
自定义指令
1. 模块会提供语音触发功能部件(中间件)和触发.命令辞典(辞典文件)。
2. 我们将会根据您提供的词语来创建并提供辞典文件。
3. 您只需要在您的上层应用中合并我们的中间件和辞典文件即可使用。
模块参数
模块尺寸: 44.2mmX26.4mmX6mm
工作电压: DC3.3V~5.5V(推荐 DC5.0V)
待机电流: 100mA@DC5.0V
指令峰值电流:140mA@ DC5.0V
喇叭功率4Ω2W
支持 UART通讯接口
支持客户自定义语音指令系统
支持多层级指令系统
仅需要连接”5V”、”GND”、”D-MIC”、”SP+SP-”即可测试语音识别效果。
“TXD”、”RXD”可与主机连接通信,实现控制功能。
“I/O Connector”为预留I/O,为用户扩展其他控制功能,如遥控器。 全新的TXVT4G6M-S(C,D)即将上市,立创商城同步发售。 免费样品申请活动现已结束,正式名单公布——
活动说明:
1. 申请样品成功的用户,我们将在5月15日截止收集后公布名单;
2. 5月20日前样品将会寄出,请注意查收;
3. 样品试用结束后,请在本帖留言试用报告*,我们会将样品赠送给您;逾期未填写试用报告则需寄回样品,试用报告截止时间为6月15日。
*试用报告要求:请写下您试用该模块的心得,评析优劣,可图文展现,200字以上即可。 |
|||
高高兴兴喝口水
0
主题
2
回复 |
发表于2020-05-07 19:23:14
|
只看该作者
2#
很好,希望看下演示视频
|
|||
第九宇宙
2
主题
66
回复 |
发表于2020-05-07 22:45:18
|
只看该作者
3#
值得期待,值得测试,值得拥有。立创立创V——5——! |
|||
广州车智联
0
主题
10
回复 |
发表于2020-05-07 23:26:22
|
只看该作者
4#
展示一下效果,有具体资料吗? 由于论坛签名不能修改,实际是广州市朗吉电子科技有限公司。
|
|||
请先设置您的昵称
0
主题
3
回复 |
发表于2020-05-08 10:31:22
|
只看该作者
5#
本想申请下试试的,然后就看了下主控TMPM4G6F10的价格,然后就觉得没啥意思了。
|
|||
第九宇宙
2
主题
66
回复 |
发表于2020-05-08 12:53:04
|
只看该作者
6#
在嘈杂环境下识别率高不高?建议先提供一些文档和手册给我们看看。
|
|||
DIY小幸福
0
主题
2
回复 |
发表于2020-05-09 18:12:39
|
只看该作者
7#
期待
|
|||
cheche
0
主题
1
回复 |
发表于2020-05-10 14:36:50
|
只看该作者
8#
关键是要看后续批量价格及稳定性怎么样。
|
|||
跳跳跳虎
1
主题
67
回复 |
发表于2020-05-10 21:39:31
|
只看该作者
9#
远距离识别率高?这个说法太含糊,具体测试数据抛出来;
|
|||
跳跳跳虎
1
主题
67
回复 |
发表于2020-05-10 21:39:32
|
只看该作者
10#
远距离识别率高?这个说法太含糊,具体测试数据抛出来;
|
|||
FOCUS电路设计
3
主题
152
回复 |
发表于2020-05-12 11:44:22
|
只看该作者
11#
很好,值得研究一下
|
|||
武子
8
主题
37
回复 |
发表于2020-05-12 17:28:05
|
只看该作者
12#
看看能否申请到了。
|
|||
曙光未来
0
主题
2
回复 |
发表于2020-05-14 12:58:09
|
只看该作者
13#
不错,就是名额太少了
|
|||
曙光未来
0
主题
2
回复 |
发表于2020-05-14 12:58:10
|
只看该作者
14#
不错,就是名额太少了
|
|||
达俊科技
0
主题
1
回复 |
发表于2020-05-14 17:11:58
|
只看该作者
15#
期待发布,感觉还是不错滴!
|
|||
smallmount
10
主题
149
回复 |
发表于2020-05-21 10:18:20
|
只看该作者
16#
不错不错 今天突然收到模块,不看说明就可以连接好
不过说明页的资料链接好像无效
连接好USB转TTL模块,串口上位机打印初始化信息: *** CHINESE LANGUAGE DEMO *** WorkSize = 135508 bytes ID:0, aThreshold:560 ID:1, aThreshold:0 ID:2, aThreshold:0 ID:3, aThreshold:0 ID:4, aThreshold:0 ID:5, aThresho? *** CHINESE LANGUAGE DEMO ***
默认内置了语音交互demo,包括: 引导语【小雅你好】 指令:【打开视频】,【关闭视频】,【开始录像】,【停止录像】,【拍照】,【关机】,【打开对讲】,【关闭对讲】,【开启灯光】,【关闭灯光】,【打开通信】,【关闭通信】
实测意想不到的是,经常话音未落,扬声器立即发出反馈声音。 但是好像麦克风对音量要求较高,稍微远一些,或者声音小一些,就有可能没有响应。 此时不知是需要加大音量?还是重复一遍【小雅你好】?这个需要进一步调试,免得人无从判断,只好都试一遍。、
所有的指令中,【拍照】的识别率不好。 另外,将来这个模块如何升级,以便优化语音功能,或者增加语音指令? 引导语【小雅你好】能否自定义? 或者既然麦克风是近距离识别,干脆省掉引导语,这样比较适合家庭厨具、比如油烟机这种场合,不太需要冗余的引导语。 以上,就是本次体验的实际感受,和一些疑问、意见,和建议。 |
|||
阿董Andy
0
主题
2
回复 |
发表于2020-05-22 15:29:40
|
只看该作者
17#
试了下识别度不是很高,硅麦稍微离远一点就识别不到了,模拟麦的话会好些
|
|||
OliverKung
0
主题
2
回复 |
发表于2020-05-25 00:07:37
|
只看该作者
18#
板子附带的百度网盘的地址有误,内部的资料和板子不对应,在联系厂家FAE之后,得知他们的网盘在做迁移.新的网盘地址为: 链接:https://pan.baidu.com/s/1UenIJJUL4GPgGG0V5z8zHw 提取码:lvj7 链接来自FAE |
|||
smallmount
10
主题
149
回复 |
发表于2020-05-29 10:13:40
|
只看该作者
19#
|
|||
第九宇宙
2
主题
66
回复 |
发表于2020-06-04 19:33:29
|
只看该作者
20#
切,连资料也给看看。这么小气。
|
|||
第九宇宙
2
主题
66
回复 |
发表于2020-06-04 19:33:46
|
只看该作者
21#
我白为你们捧场了。
|
|||
重庆嵌入式
1
主题
3
回复 |
发表于2020-06-09 20:24:00
|
只看该作者
22#
模块收到后就迫不及待的连起来,其实不用看说明书就可以连,各个接口区别明显,一看就知道怎么连。 这里提一个小建议,如果在模块上加一个LED指示灯就更好了,不然都不知道板子是否通电工作。 按照预定的指令试了一下效果,总的来说还不错,就是距离远了或声音小一点有时候识别不了,希望能把麦放的增益调高一点,当然在保证信噪比的前提下。 特意试了一下,其实只要是相近音都能识别,比如“打开对讲”如果说成“大开对江”都是可以匹配的。甚至说发音近似的方言都是可以识别的。 如果价格合适的话还是很有市场的,还有就是芯片封装做小一点就更好了。 |
|||
嘘别出声
0
主题
1
回复 |
发表于2020-06-09 21:26:00
|
只看该作者
23#
首先感谢立创商城给我这次机会来上手体验这款产品,以下是本人一些实际上手体验的心得体会: 语音识别模块到手使用非常简单,直接按照包装上的标识连接即可,连接上USB转TTL模块就可以使用。 其语音识别模块内置了几种语音命令和语音播报的DEMO: 小雅你好→主人你好 打开视频→打开视频成功 关闭视频→关闭视频成功 开始录像→开始录像成功 停止录像→停止录像成功 拍照→拍照成功 关机→关机成功 优势:整体识别率很高,经常出现话还没有说完就能够提前识别。低功耗,芯片在使用一段时间没有怎么发热。小巧灵活适用的场景多样丰富。 槽点:受限于麦克风较少等问题导致超过50cm后声音识别率明显下降与同为语音识别的小爱音箱差距挺大的。其附送的资料比较少,只针对芯片的一些接口有相应的例程没有语音模块使用的Demo程序,加大后期开发的难度。寄过来的试用的语音识别模块明显没有焊接外置Flash芯片,对后期增加或修改指令产生障碍。芯片单价比较贵,Digikey的单颗芯片要去80RMB。 总结:整体上符合对小型语音交互市场的定位,低功耗,高的语音识别率。产品实现了通过触发词在一定的距离内,无需联网实现语音的人机交互的目标。后期开发资料比较少,芯片价格比较贵等问题希望能够改善。 本人建议产品投放至一些环境较为安静,对话较为简单的场景下,例如:通过语音实现开关窗帘,卧室里通过语音实现关灯开灯等更能便于发挥其特性。 以上,就是本次对产品的一些实际上手体验的看法和感受! |
|||
loo00
0
主题
1
回复 |
发表于2020-06-09 22:17:53
|
只看该作者
24#
之前在立创商城上买东西的时候,发现有这个活动就填了一下问卷,没想到一次就抽中了。 十分感谢立创商城给了这次上手体验的机会。 模块一到,就迫不及待的上手体验了一下。首先模块很简单,就三个部分,一个主板一个喇叭还有个麦克风。 基本不需要看说明就能直接连接好。 我用USB转TTL模块连接到电脑上,通过串口调试助手可以看到初始化信息以及语音触发时串口打印的指令。
这里说一下,这个模块的串口波特率是115200,试了好几个才试出来,说明书上也没有写。。。 语音识别率还是挺高的,触发语音: 小雅你好→主人你好 打开视频→打开视频成功 关闭视频→关闭视频成功 开始录像→开始录像成功 停止录像→停止录像成功 拍照→拍照成功 关机→关机成功 说话时,语速不能过快,否则就识别不了。超过50cm后声音识别率也有明显下降。 嗯,还用方言试了一下也是可以触发,但是个别几个指令识别不了,比如“拍照”。 以上就是这次体验的全部内容了。总结一下:这个模块语音识别率还是很高的,但是说话时候语速不能过快,否则就没法识别。可能是麦克风的问题,超过50CM后,识别率就会下降。 |
|||
你微笑的样子好美
0
主题
1
回复 |
发表于2020-06-10 10:07:51
|
只看该作者
25#
待优化的点: 1.接线端子的质量有待提高,作为一个开发模块,肯定是要满足多次插拔的。我刚收到模块的时候功放连接器(喇叭)的连接器的外面塑料就脱落了,剩下两根排针,我当时就觉得这个模块的质量管控有待加强,如果是样品,那我觉得就更应该加强管控了; 2.官网上面和立创上面找到的说明书竟然是接近是空的,很诧异,这一改和第3点没有开发词条配置有关吧; 3.建议开放词条配置。 目前词条配置要邮件发送给FAE,才能修改功能,这给使用上面造成了很大的不便,如果单从测试验证的角度讨论,如果验证功能都不能自己动手,那会缺少很多乐趣,以及做成事情的成就感; 4.整个板子上没有一个指示灯,电源指示灯没有。工作指示灯也没有。如果添加个开启灯光,关闭灯光的指示灯会使得用户的体验感更强; 5.误识别情况还是有的,概率也不低。说‘关闭’,执行关机等。 目前做的比较好的方面: 1.反应比较灵敏且比较快,刚说完指令就执行了; 2.比以前用过的语音模块的识别距离稍微远0.5-1M; 3.带的喇叭的音效不错,滤波器做得挺好的。 |
|||
莱森特电气
0
主题
1
回复 |
发表于2020-06-11 11:49:02
|
只看该作者
26#
没想到这次申请一次就成功了,到手资料链接还是错的,幸亏有上面的同仁共享了最新的资料。
但是就是上面说的问题,外壳上的百度网盘地址是无效的。最终资料在这个贴子上面18楼给的地址下载的。资料总的来说有点杂乱,不知道从哪里着手,所以我就直接上电开始测试了。 上电后串口波特率115200,其他8,N,1的常规设置。上电就有启动信息打印
可以看到CHINESE LANGUAGE DEMO 字样,说明内置默认就是中文列表了。 可以看到除了ID0的线程,其他线程都是0,估计都是休眠状态了。 根据例子,说了几个也证实了在这个状态下只识别“小雅你好”语音
在说完“小雅你好”之后,可见其他线程也启动了,但是ID0线程变成0了,其他语音也响应了,但是“小雅你好”没反应了 上图可以看到,“小雅你好”除了会语音回答“主人你好”之外,串口也会输出 ID:0,START 用来给MCU判断语音命令。 上图可以看到,“小雅你好”之后,其他线程启动了,过一会没有语音到达的话,其他线程就又休眠了,仅剩下ID0了 下图是其他语音是输出,对应的前面EXCEL表格里的命令
总结: 串口应用方便,距离较近的话识别率也可以,但是远一点就不行了,基本也就是是一米内使用。 不知道厂家将来打算怎么销售,是销售芯片还是模块,识别程序是给库文件还是固定在MCU内不开放了,这个希望明确。 如果改进的话希望: 1、增强下远场识别或者搞个麦克风阵列,增强实用性。 2、没有任何指示灯,在不看串口情况下,完全不知道模块状态,希望增加指示灯。 3、execl里的串口命令和实际输出不一致啊,实际输出的字符串而不是十六进制数,这个指令需要明确下 |
|||
大机灵鬼
0
主题
1
回复 |
发表于2020-06-11 14:54:01
|
只看该作者
27#
很幸运收到立创商城发来的样品,那天莫名其妙收到个顺丰包裹,想了半天没想起自己买了什么,其实只是在公众号随手申请,没想到就通过了,十分感谢 产品结构还是很简单的,到手就一个语音识别芯片,一个喇叭,一个麦克风,还有几根信号线。 大概看了一些资料,语音命令及语音播报对应表都有对应的范例,根据需求照着写就行。正常语速下识别率还是很高的,但是识别距离不够远,稍微离得远了,或者隔个玻璃墙,基本没响应了。还有在嘈杂环境效果如何这个还有待测试。不过这个产品不联网也可以实现语音识别,算是它的优势吧。立创商城查了一下这个一套价格三十多,感觉还可以接受。 很幸运收到立创商城发来的样品,那天莫名其妙收到个顺丰包裹,想了半天没想起自己买了什么,其实只是在公众号随手申请,没想到就通过了,十分感谢 产品结构还是很简单的,到手就一个语音识别芯片,一个喇叭,一个麦克风,还有几根信号线。 大概看了一些资料,语音命令及语音播报对应表都有对应的范例,根据需求照着写就行。正常语速下识别率还是很高的,但是识别距离不够远,稍微离得远了,或者隔个玻璃墙,基本没响应了。还有在嘈杂环境效果如何这个还有待测试。不过这个产品不联网也可以实现语音识别,算是它的优势吧。立创商城查了一下这个一套价格三十多,感觉还可以接受。 很幸运收到立创商城发来的样品,那天莫名其妙收到个顺丰包裹,想了半天没想起自己买了什么,其实只是在公众号随手申请,没想到就通过了,十分感谢 产品结构还是很简单的,到手就一个语音识别芯片,一个喇叭,一个麦克风,还有几根信号线。 大概看了一些资料,语音命令及语音播报对应表都有对应的范例,根据需求照着写就行。正常语速下识别率还是很高的,但是识别距离不够远,稍微离得远了,或者隔个玻璃墙,基本没响应了。还有在嘈杂环境效果如何这个还有待测试。不过这个产品不联网也可以实现语音识别,算是它的优势吧。立创商城查了一下这个一套价格三十多,感觉还可以接受。 |
|||
浅挚半离兮
0
主题
1
回复 |
发表于2020-06-11 17:26:23
|
只看该作者
28#
首先感谢立创提供的机会,让我们能够体验一下单片机上跑语音识别的乐趣,下面就本人的体验来说说自己的感受: 优点: 1、识别准确率还是挺好的,能够很好的识别 2、功耗低,使用过程中能够明显的感受到该模块的功率确实很低 3、小巧方便,便于安装 4、接线端子很紧凑,不易掉 缺点: 1、资料不明确,虽然介绍页面上有百度云盘的资料但已经失效 2、资料杂,不能够有序的引导学习利用 3、二次开发难度大,因为本产品没有明确是不是开源亦或是开放词库,所以只能使用固定的语音识别,不能二次开发,这是难点,也是重点,如果不能二次开发,从某种层面来说,这个产品没有任何意义。 4、距离远时识别率不高,可能受制于咪头的原因。 总结: 总的来说这个语音识别模块还是挺不错的,但是还是希望厂家能够明确本产品的用途,能够开放一定的入口,从而可以二次开发加大利用率。 同时再次感谢立创提供的宝贵机会。 |
|||
阿董Andy
0
主题
2
回复 |
发表于2020-06-12 09:48:52
|
只看该作者
29#
首先感谢立创本次提供雅创的语音识别模块供大家进行测评,我之前有对接过雅创以及其他语音厂家的人员,对本产品有一定的了解,拿到产品后,第一时间进行了测试。
第一组,在安静的环境下,分别在1m、3m、5m的正90°,左45°,右45°方位进行测试,对比之前测评过的模拟麦,硅麦在1m距离,正常语调,基本可以正常识别,且识别率较高,但是在3m以及5m距离,语音模块的唤醒率和识别率较低。 第二组,在噪音环境下(测评时采用通过电脑外放音乐),分别在如上距离和方位测试,与如上效果类似,在较远距离唤醒率和识别率不高,需提高语调。 总结,远距离,含噪音时,收音效果不好,个人认为可能由于采用硅麦而不是模拟麦的原因,同时,采用单麦而不是双麦。针对于现在的配置,应该可以应用在空调内机上,但若使用在类似于抽油烟机等噪音较大的情况下,建议对硬件配置进行修改。 |
|||
不会游泳的鱼
0
主题
5
回复 |
发表于2020-06-13 00:24:03
|
只看该作者
30#
首先感谢立创商城和上海雅创提供的语音识别模块样品测试模块,由于时间仓促今天才把测试的实验报告发上来,其实刚到模块第一天就测试了一下,整体来说,这个模块适合业余玩玩,如果是用来做产品还需要优化,图看大家都上传了 我就不在上传,本来准备把这个模块放到我们现有的产品中替换现有的语音芯片,然后发个图或者视频上来大家对比看看,由于找了相关资料(修改命令词需要找FAE等,折腾起来比较麻烦)和解析串口在我们现有的基础上修改协议需要修改东西太多,最后放弃了。主要问题 识别距离太近 1-3米 还要在相对比较安静的环境。1米左右效果最好。3米以外基本很难识别,要么就加大嗓门,嘈杂环境就更不太理想了。2唤醒词“小雅您好“还没叫完 就已经反馈了”主人你好”,有时候又叫了没反应,其次就是还存在误识别命令词,就不一一列出。和我们现有的进行对比测试,感觉还是有一定差距。我们当前现有的语言芯片识别距离5米左右,安静环境可以在远。个人认为 从用户体验角度来说如果是用模块使用到产品中, 当前这个语音模块还的优化,如果DIY玩玩,也是很不错的,立创价格也不贵,同时也可以提升逼格;最后再次感谢立创商城及雅创给我提供的样品测试。
|
|||
OliverKung
0
主题
2
回复 |
发表于2020-06-14 22:14:18
|
只看该作者
31#
最近事情有点多,所以今天才写这个东西. 这款模块个人认为性能还是很不错的,在大概几年前我是用过一款离线语音识别模块的.那款模块对相近音节的词识别效果很差,几乎不能区别.而且在使用的时候也不具备文字转语音的能力.所以最终的作品效果还是比较差的. 而这次拿到手的这款模块,效果可以说很不错了,家中三个人分别测试都有着比较好的识别效果.作为一款离线的语音识别模块可以说是超出我想象的一个识别效果.而且所采用的麦克风仅仅是一个硅麦,还不是阵列形式的.性能上来说还是很不错的. 关于功耗的问题,这款模块在做到不错的语音识别效果的情况下,功耗在5V输入的时候电流仅有30mA的待机,在发出声音的时候会波动到100mA,功耗还是比较低的. 但是这款模块的几个问题: 首先,就是命令的定制比较复杂,并不能用户自己对命令进行完全的定制,这块个人认为可以做一个上位机,解决这样的一个问题.因为在实际开发的时候,对于个人开发来说,比较难直接去看到所需要的所有功能. 第二点,包装上印制的链接是错误的,这块我是直接去联系FAE得到的新连接然后发在了帖子里,前面可以看到.还是希望国内的厂家对说明书和数据手册上点心,明明有很多模块或者芯片性能很好但是个人却拿不到完整的手册. 关于这块模块个人感觉就这么多需要说的了,还是很感谢嘉立创给了这次测试的机会 |
|||
我是007
0
主题
1
回复 |
发表于2020-06-15 14:44:30
|
只看该作者
32#
不好意思,来晚了,这些天一直出差,没有时间做太仔细的测评。 怎么说呢,这个模块基本上手无难度,刚拿到手以后,看了一下产品包装的说明,就可以实现基本的语音交互。
*** CHINESE LANGUAGE DEMO *** WorkSize = 135508 bytes ID:0, aThreshold:560 ID:1, aThreshold:0 ID:2, aThreshold:0 ID:3, aThreshold:0 ID:4, aThreshold:0 ID:5, aThresho? *** CHINESE LANGUAGE DEMO *** 默认内置了语音交互demo,包括: 引导语【小雅你好】 指令:【打开视频】,【关闭视频】,【开始录像】,【停止录像】,【拍照】,【关机】,【打开对讲】,【关闭对讲】,【开启灯光】,【关闭灯光】,【打开通信】,【关闭通信】 测评感受: 优势1,语音识别相对于之前使用过的语音模块要灵敏得多 优势2,整个模块的使用简单,易上手,对于做智慧家庭,智慧交互等项目来说,开发难度低 劣势1:目前支持的语义不是特别丰富。 劣势2:功耗方面希望可以做的更低一些。 |
|||
屁屁岚子
0
主题
1
回复 |
发表于2020-07-01 09:08:46
|
只看该作者
33#
不好意思,前一段时间没来得及测试,之前是帮同事申请的,我当时就是帮忙,没想到申请成功了。 之前有过其他类似的离线语音识别方案,大部分是固化的模块,自己引出麦克风,然后可以选择唤醒词或者需要识别的指令;通过常用的串口与模块通讯; 试用的模块与之类似,语音识别算法固化到芯片中,引出硅麦和喇叭,通电即可测试,楼上的朋友都已经测试功能了; 基于这些我就查了下相关的资料,可以进一步学习下。 基于Toshiba TMPM4G6F10FG, TB67S279FTG的语音控制智慧窗帘方案 里面有代码,可以研究下; 科大讯飞的麦克风阵列测试以前也用过,确实比单麦克风识别好; 总的来说,这个模块用起来挺方便的,DIY不错; 二次开发相对对他的模块复杂,最好提供上位机方便二次开发唤醒词和辞典; |
|