查看: 17683
回复: 41
【重金招聘】EDA项目正式立项,现招聘开发技术带头人
嘉立创唐sir
【官方工作人员】
14
主题
61
回复
发表于2016-07-22 16:43:38 | 只看该作者
1# 电梯直达

如题所示,经过嘉立创集团公司董事会一致同意,正式立项开发嘉立创自主的EDA设计软件,技术方向为支持在线和桌面版(分阶段)。
现重金招聘核心技术带头人。


要求如下:
1、有EDA软件实际开发或者研究经验
2、有电路板实际设计经验
3、自认有信心和能力,能带动这个团队完成这个EDA软件的开发。

 

薪酬水平:面议(因为是高薪人员,考虑到我司工作人员和坛友的感受,不方便在这里讨论)

 

联系人:高先生

QQ:1064634042,加QQ请备注:EDA


大家的圈子里如果有合适的朋友,也可以帮忙推荐下,感谢!

103167
0
主题
7
回复
发表于2016-07-28 16:50:18   |  只看该作者
2#
103167
0
主题
7
回复
发表于2016-07-28 16:50:46   |  只看该作者
3#

高级人才


MrSun
1
主题
4
回复
发表于2016-08-01 21:56:10   |  只看该作者
4#
为什么需要再开发一款EDA工具呢?市面上已经有很多了
46930A
0
主题
1
回复
发表于2016-08-07 12:46:44   |  只看该作者
5#

这可不简单啊!不过还是支持一下


界面一定要漂亮,工具箱一定要整齐!规范!这是我们的期望

晒太阳的猫
0
主题
4
回复
发表于2016-09-01 08:48:12   |  只看该作者
6#

直接在线画好,打样贴片一条龙!哈哈

大牙
5
主题
17
回复
发表于2016-10-17 16:04:25   |  只看该作者
7#
pads 和 AD 那么成熟的软件,你们确定开发出来的会超过他们?我总觉得开发出来没人用。
生日的蛋糕
7
主题
328
回复
发表于2016-10-17 16:44:09   |  只看该作者
8#
支持,难度非常大,只能仰望
Tesla
7
主题
38
回复
发表于2016-10-26 08:07:05   |  只看该作者
9#
还不如开发一个插件或者集成库实在些.
电子软硬件设计,电器结构设计
风幻
0
主题
1
回复
发表于2016-11-25 13:20:52   |  只看该作者
10#

顶一下


小电子
22
主题
240
回复
发表于2016-11-25 16:23:33   |  只看该作者
11#
立创不是干这个事的,说实话,我并不看好。是否可以开发一种插件似的,插入到AD或PADS中实现自己想要的功能?
代售①黄花No.907 ②FPGA芯片EP4CE6E22C8N ③万用表Fluke15B+ ④LED恒流源LM2733XMF/NOPB⑤CJT1117B-5.0
杯吹的恩吉尼
18
主题
472
回复
发表于2016-11-30 13:34:06   |  只看该作者
12#
建议加上抄板功能,将扫描图片导入到软件界面作背景依葫芦画瓢。
redleaves
5
主题
93
回复
发表于2016-11-30 21:01:07   |  只看该作者
13#
目前开源的kicad,在线的有EasyEDA。建议jlc不要重复劳动,合作开发即可。
宏景
5
主题
20
回复
发表于2016-12-13 21:08:58   |  只看该作者
14#
好大的工程,重点不是在于设计这个软件,而是如培养用户的习惯吧,有很多人只会其中一样的多,像PADS,不搞AD,还有这个库是在线自动更新的吗?
钉子电源
2
主题
39
回复
发表于2016-12-14 16:13:13   |  只看该作者
15#
建议开发 可以定制的ERP系统好的ERP系统用不起,功能也不一定好
高性价比中小批量定制电源!电源行业的嘉立创。WWW.DZ-POWER.COM
老浙
0
主题
1
回复
发表于2016-12-14 16:54:00   |  只看该作者
16#

目前开源的kicad,在线的有EasyEDA。

1、可以做kicad的插件,或者培养大家使用;

2、与EasyEDA合作,将BOM与JLC物料链接,定制功能。

乱十七
1
主题
27
回复
发表于2016-12-16 15:13:41   |  只看该作者
17#

KICAD改吧改吧就行了。没必要重新搞一套。

自从有了kicad我现在都不用AD那个又大又蠢的垃圾了

捷径
0
主题
16
回复
发表于2017-01-13 09:36:28   |  只看该作者
18#
这个要支持!嵌入PCB制造工艺的的EDA,一定会是中国的!草根的才能有创新!
0
0
主题
1
回复
发表于2017-02-28 19:30:34   |  只看该作者
19#

我提些小要求吧,这个软,

1,一定要100M以下的,好下载,好装。(可以用云在线)

2,要集AD, PADS, UG,CAD, PS, saber, Proteus,Keil这种常用的软件于一身。

3,对电脑的要最低都要奔腾4以上,内存最小都要512M,硬盘最小10G。


let
10
主题
490
回复
发表于2017-02-28 20:38:56   |  只看该作者
20#
0 发表于2017-02-28 19:30:34  19# 我提些小要求吧,这个软,1,一定要100M以下的,好下载,好装。(可以用云在线)2,要集AD,PADS,UG,CAD,P...
说的容易,做的难啊。
SMT从业员,需要可联系。
蚂蚁的故事
21
主题
286
回复
发表于2017-03-17 17:07:53   |  只看该作者
21#
泼一瓢冷水:完全是没必要的重复开发,多此一举!
nanxi
1
主题
21
回复
发表于2017-03-17 17:26:58   |  只看该作者
22#
kicad的中文和教程做好更靠谱
蚂蚁的故事
21
主题
286
回复
发表于2017-03-17 17:28:19   |  只看该作者
23#

举两个例子来说。微软的office与金山的wps,还有多少人在用wps呢?adobe的pdf控制了电子文档,微软不高兴,弄个xps文挡,能推广开吗?还不是乖乖地在office里集成pdf输出功能了吗?还有国产的CAJViewer的CAJ文挡,能推广开吗?

不涉及机密与国家安全,完全没必要做这种重复开发,而且,应用在于生态系统的建立,大家都已经习惯了某些软件,不会再去重复学习另一种软件!这就象马云想涉足社交,可是人们已经习惯了QQ和微信!从技术角度来讲,阿里巴巴做出QQ和微信类似的软件,不会有什么难度的!即便是微软的windows phone,因为生态系统的建立迟了一步,大家都已习惯了安卓与ios,windows phone也只好处于淘汰的命运!

蚂蚁的故事
21
主题
286
回复
发表于2017-03-17 17:38:46   |  只看该作者
24#
大牙 发表于2016-10-17 16:04:25  7# pads和AD那么成熟的软件,你们确定开发出来的会超过他们?我总觉得开发出来没人用。
你这个看法跟我完全一致。有些软件的生态群已经成熟到了极限,外人想插足的可能性很小了!
Eddie
0
主题
2
回复
发表于2017-03-27 11:12:17   |  只看该作者
25#
给正版打假的个理由 “我用的是国产EDA“。 目标不是超过,而是终结国外大公司软件的暴利(暴力)
hxcnz
1
主题
13
回复
发表于2017-07-12 08:18:45   |  只看该作者
26#
支持一下,虽然已经习惯了AD,不过EDA如果好的话还是愿意去尝试,毕竟AD盗版查的很严,要是产品量上去了被AD查了就大发了,国产的软件更贴合国人使用习惯,应该可以走的更远!
风过琴弦
33
主题
162
回复
发表于2017-07-12 16:21:26   |  只看该作者
27#

我和楼上很多大神有同感哎,不大看好这一块市场。除非后面隐藏着什么小秘密,比如安卓 VS windows这种。但是我觉得这个天难地难。。。毕竟这个行业的需求就这么点,很难想象挖掘出让人耳目一新的“爽点”

 

另外,这个职位的大神如果定了,能不能让我等瞻仰一下,应该年薪百万不止吧,个人觉得,两三百万应该是值的。因为需要身兼几个方向的高手。假如这个人单独去画pcb的话,年薪至少三十万吧,没这个水平,对EDA的理解肯定不够立创的这个岗位,毕竟针对高速信号、射频信号,如何优化EDA软件,如何让用户用得舒服,必须以懂得这些信号的原理以及实际布线操作为基础。这个人如果单独去领导一个纯软件研发团队,应该年薪百万以上吧。因为感觉这个软件,哪怕能勉强和protel99 相提并论,也要几十人的团队吧。能身兼两者的。。。好想膜拜一下

电源模块(小功率AC-DC)小体积,多年稳定应用,qq:1239283833
萧规曹随
4
主题
266
回复
发表于2017-07-12 17:09:16   |  只看该作者
28#
以功能来说,要想超过现有的几个EDA平台,可能性很小;以市场来说,如果能提供些必要的功能,且能输出输入同某种或几种EDA软件兼容的CAD格式的话,感觉还有有前景的。。。不信,问下哪些买过正版软件的,一个用户的license,比某些地方的一套房子还贵,而且一个license远远不够用。
提供LCEDA,99SE,DXP,Pads,Allegro平台PCB设计;光绘文件还原可编辑的PCB。。。784248017(QQ微信同号)
路在脚下
1
主题
207
回复
发表于2017-07-12 17:35:23   |  只看该作者
29#

强烈支持开发:

1、一条龙服务的入口,必须有。

2、国产和本地化是趋势,可以提供更好的服务。

3、想要啥功能就可以有啥功能,比如库自动更新,把元器件往图上一放,封装、SMT、库房、采购都有了,直接成品到手,真正所见即所得,哈哈,想想都兴奋!

4、我等用不起正版的广大屌丝群体的福利。

Henrun
2
主题
4
回复
发表于2017-07-30 22:45:38   |  只看该作者
30#
强烈支持开发:

1、一条龙服务的入口,必须有。

2、国产和本地化是趋势,可以提供更好的服务。

3、想要啥功能就可以有啥功能,比如库自动更新,把元器件往图上一放,封装、SMT、库房、采购都有了,直接成品到手,真正所见即所得,哈哈,想想都兴奋!

4、我等用不起正版的广大屌丝群体的福利。

changer
2
主题
6
回复
发表于2017-09-14 22:14:03   |  只看该作者
31#

       我估计JLC是想学习RS的DesignSpark。这个可以有!不用学AD,不要太复杂,能画原理图和PCB图就行,最好支持抄板。最根本的,是要学习RS,将封装库和元器件信息,与JLC平台的元器件信息连起来。这样,对用户而言,器件库很容易得到,还很容易在JLC平台查到需要的元件。对JLC而言,提高用户粘性啊、将软件与所有业务建立起关联啊。这个投资比做广告有用。

      不过,不要学RS的登录方式和收集用户信息的方式。外国人公司,恨不得将你所有信息调查清楚,我很奇怪,中国为什么不立法禁止呢?

鑫森淼焱垚
1
主题
11
回复
发表于2018-04-08 03:36:05   |  只看该作者
32#
如果在osx或者linux上也可以用的话,我会用,win10实在太慢了,每次开机都要升级,还自动帮我安装不知名的软件
Tomm
0
主题
2
回复
发表于2018-05-02 12:07:58   |  只看该作者
33#
老板看中的是抄板,目前最贵的抄板软件,垄断还不好用。搞个自动化抄板,顺便能抄IC
生日的蛋糕
7
主题
328
回复
发表于2018-05-02 12:47:18   |  只看该作者
34#
抄板一时爽,全家火葬场
每文美闻
0
主题
1
回复
发表于2018-05-17 11:51:39   |  只看该作者
35#

有必要,谁知未来发展,核心技术掌握在手中,可以不断创新发展,跟着别人屁股也只能闻屁。

岁月静好
0
主题
3
回复
发表于2019-01-11 16:44:05   |  只看该作者
36#
做就做的好点,至少要做到AD的水平吧,别弄得高不成低不就。看了一下现在开发的版本,还是太粗糙,根本没有什么使用体验。继续努力吧。
水上漂老张
12
主题
133
回复
发表于2019-01-12 13:57:20   |  只看该作者
37#
看了以上的评论,个人觉得有必要开发,虽然会重复开发,也不一定超过国外,但慢慢会积累国产生态系统。我国在软硬件方面基础薄弱,完全依赖国外是很危险的;我们的弱点是难以坚持和继承;
长期承接单片机类软硬件开发,QQ: 809668534 邮箱:bx133@126.com 电话/微信:13264323735
LG75
2
主题
7
回复
发表于2019-03-08 10:47:07   |  只看该作者
38#

中兴华为事件之后,还有这么多人抱着盗版真是不可思议,经验告诉我们,咱可以不用,但是咱一定要有,没有就只能被动挨打!

另外大家都真的试用了吗?觉得日常使用够不够用?我试用了,觉得软件很容易上手。

别聊什么AD和PADS多么高级,我相信80%的人用的都是基础功能,如果你真的要用高级的才行,我无话可说,但是明明都做着layout的事,却非要搞得很高大尚才有面子,真没必要。

这么好的软件大家一定要支持,别说什么为了国家,就算为了自己吧,将来AD告到门上,咱还有个立创EDA能用!

生日的蛋糕
7
主题
328
回复
发表于2019-03-08 11:00:06   |  只看该作者
39#
LG75 发表于2019-03-08 10:47:07  38# 中兴华为事件之后,还有这么多人抱着盗版真是不可思议,经验告诉我们,咱可以不用,但是咱一定要有,没有就只能被动挨打!另外大...
可以再优质点
LG75
2
主题
7
回复
发表于2019-03-08 11:23:40   |  只看该作者
40#
生日的蛋糕 发表于2019-03-08 11:00:06  39# 可以再优质点
进一步改进是肯定且必须的,一步一步来吧,人家也说了计划10年出精品,我觉得能坚持五年估计就可以大大方方拿得出手了
maithon
1
主题
28
回复
发表于2019-05-18 19:32:09   |  只看该作者
41#
好久没上来了,EDA 现在立创也有了。
chenzhuyu
6
主题
21
回复
发表于2019-05-18 20:13:40   |  只看该作者
42#

很有必要呀

现在的立创EDA很方便,封装库完全不用担心.

而且现在完全免费 画出来的图也是很漂亮的

国产软件更多的地方更符合我们的习惯,


国外的软件说实话,虽然好用,但是国内软件也在迎头赶上,虽然有一些细节不完美,但是只要努力,一定会完美的




最后说一句,,封装库实在是太好用了,MAC系统也能够画电路,


主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

顶部