查看:
5714
|
回复:
11
|
关于元器件HT7350 品质问题
|
|||
酷鱼99
1
主题
2
回复 |
发表于2020-06-20 00:07:54
|
只看该作者
1#
电梯直达
买了十几个HT7350-7和HT7350-1,这两种器件最高输入电压为30V,HT7350-7 输出250ma 有过流,过热保护,我输入24V 换了几个都击穿了,输入和地之间短路?这器件是正品吗?严重怀疑。。
|
|||
立创客服
【官方工作人员】
0
主题
105
回复 |
发表于2020-06-22 14:39:28
|
只看该作者
2#
您好,详情电话与您联系了,我们这边安排我们技术与您对接。祝您生活愉快!感谢您对立创的支持!
|
|||
tybls
10
主题
24
回复 |
发表于2020-07-06 14:00:13
|
只看该作者
3#
是不是富满品牌的产品?
|
|||
wu
12
主题
168
回复 |
发表于2020-07-17 09:49:13
|
只看该作者
4#
HT的一款LDO貌似网上反应无故坏的也有,输入还没你高
|
|||
whuerwhuer
2
主题
96
回复 |
发表于2020-07-17 11:14:50
|
只看该作者
5#
HT7350 品质没有问题 楼主的设计有问题,现在还有这种水货? 我也是服了 输入24V ,用LDO,什么器件都顶不住 稍微懂一点的人 都知道应该先加一级BUCK, |
|||
LCSC
【官方工作人员】
2
主题
134
回复 |
发表于2020-07-20 17:54:27
|
只看该作者
6#
原装正品是立创商城最大的价值,没有之一,请就事论事,理性发帖,不能什么事动不动就质疑,这里不拉仇恨,技术方面我们会联合原厂尽最大能力做好售后
|
|||
Q619906360
1
主题
15
回复 |
发表于2020-10-26 13:36:51
|
只看该作者
7#
新唐一级代理商。提供技术支持VX:15323794243
|
|||
青花信物
1
主题
13
回复 |
发表于2020-10-26 14:34:17
|
只看该作者
8#
在面积、成本受限和纹波有要求的应用中,精确算好功耗,为什么不能使用LDO?
|
|||
FlyingPig
16
主题
70
回复 |
发表于2020-10-26 16:18:22
|
只看该作者
9#
HT7350这种芯片又不是什么大厂大品牌的,又这么便宜,应该不会有人作假,也不会有人翻新。 |
|||
飞过海的嘎嘎嘎
13
主题
102
回复 |
发表于2020-10-27 14:35:36
|
只看该作者
10#
电路发上来。。24V配合MLCC足以产生压电效应。本来这么大的压差应该也就15ma内的应用。 两种方案供选择: 1、输入24v,100uf电解电容+近芯片端0.1uf mlcc滤波。 2、输入24v,串10欧电阻到芯片,近芯片端mlcc滤波。 |
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2020-11-10 10:05:47
|
只看该作者
11#
24V输入,别说30V耐压了,35V耐压输入的LDO都会被打坏。 输入MLCC电容,上电瞬间的电压浪涌非常高,解决方案2个: 1)输入换电解电容 2)换输入80V耐压的LDO ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
FlyingPig
16
主题
70
回复 |
发表于2020-11-26 16:39:15
|
只看该作者
12#
前面加个TVS管就能搞定。
|
|