查看:
9864
|
回复:
7
|
四层PCB内电层与过孔的安全间距设置问题
|
|||
风生水起
3
主题
4
回复 |
发表于2020-07-28 22:13:53
|
只看该作者
1#
电梯直达
PCB为四层PCB,最小间距=5mil,内电层有2层,分别是3.3V和GND层,图片1如下: 图中为内电层GND,其中有很多种网络名称的过孔,均需要与本内电层保持一定的安全间距,其中包含另一个内电层3.3V的过孔在内;我现在需要加大内电层GND与其它所有非GND网点过孔的间距至20mil,5mil间距太危险,应该怎么设置,能不能统一设置? 有人提出可以通过设计规则来设置,那么就有2种方法: 1、在设计规则中增大网络GND的间距>=20mil。如果采用这种方法设置,那么顶层和底层所有GND网点线路间距均会增大至20mil,但是有元器件的焊盘间距只有5mil,远比要设置的间距值小得多,DRC会报错,根本满足不了要求 2、在设计规则中设置所有其它网络的间距>=20mil。采死用这种方法,同样存大上一次设置方法的情况,而且需要设置的网络太多,不现实 总之,有没有办法能满足我的要求,在AD中可能直接通过设置规则设置内电层与其它元素间的间距,特别的简单,请问立创EDA没有这个功能吗?难都还需要我自已为每一个非GND过孔填充一个隔离区不成?请高手和技术人员指点!! 谢谢先!!!! |
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2020-07-29 09:33:13
|
只看该作者
2#
不使用内电层,改为信号层,然后用铺铜代替,目前不支持这个区分开设置间隙,我们年末的全新版本会解决这个。
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
风生水起
3
主题
4
回复 |
发表于2020-07-29 09:44:17
|
只看该作者
3#
看来只能这样了,新版本大概什么时间出,目前版本用起来太卡啦 |
|||
技术上小白
0
主题
1
回复 |
发表于2021-06-28 10:41:43
|
只看该作者
4#
我想问下立创的内电层加工的工艺,内电层GND与其它所有非GND网点过孔的间距5mil行不行,或者最小是多少 |
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2021-06-28 11:33:40
|
只看该作者
5#
问板厂客服看看
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
从前那个逍遥李
1
主题
3
回复 |
发表于2021-08-18 08:32:31
|
只看该作者
6#
请问现在版本已经支持这个内电层与其他网络最小间隙 单独设置 这个功能了嘛?
|
|||
立创EDA小吴
156
主题
4934
回复 |
发表于2021-08-18 10:16:27
|
只看该作者
7#
可以设置不同网络的不同规则应用
添加立创EDA技术支持微信,回复更及时:http://club.szlcsc.com/article/details_57926_1.html
公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
从前那个逍遥李
1
主题
3
回复 |
发表于2021-08-20 15:55:16
|
只看该作者
8#
好的明白了,感谢指点,谢谢!
|
|