查看:
1002
|
回复:
2
|
AZ1117H-3.3TRE1 这个是否可以用 mlcc 贴片电容
|
|||
xiaoxiao11
2
主题
1
回复 |
发表于2020-09-02 17:56:29
|
只看该作者
1#
电梯直达
AZ1117H-3.3TRE1 5v 转 3.3V 5V端 放置了一个 100nf 的 MLCC 商品编号:C282520 , 3v3 端 放置了 10nF (商品编号:C107059)和 10uF(C47971) 3.3V 端接的是一个 WiFi模块,大概最大电流是 200mA。 打样测试后能正常使用,就是温度大概升温 10-20摄氏度, 不知道各位有什么建议 ? |
|||
飞过海的嘎嘎嘎
13
主题
102
回复 |
发表于2020-09-02 19:51:48
|
只看该作者
2#
0.3W热耗。这点温升不是挺正常么 |
|||
xiaoxiao11
2
主题
1
回复 |
发表于2020-09-04 09:32:03
|
只看该作者
3#
谢谢, 用MLCC 电容不会有问题吗 ?
|
|